Teledyne FLIR 通过拓展 Ex Pro 系列热像仪实现快速高效检测

Ex PRO 系列新增成员 FLIR E5 PRO 和 E6 PRO 热像仪,具备即瞄即拍式免调焦红外成像拍摄功能,同时支持 FLIR IGNITE 云连接

Teledyne Technologies Incorporated 旗下的 Teledyne FLIR 今日宣布推出免调焦的 FLIR E5 Pro 和 FLIR E6 Pro 热像仪,这两款热像仪均配备 3.5 英寸触摸显示屏、支持 FLIR Ignite 云连接,并具备与以往 Ex 系列红外热像仪相同的傻瓜式拍摄功能和手枪式握把外形设计。这两款多功能热像仪主要适用于近距离专业级机械、建筑物和电气红外检测场景。其中包括检测水分侵入、隔热层缺失、电气连接、设备间的温差和设备故障隐患。

FLIR Ex Pro 用户可使用内置触摸屏,利用 Wi-Fi 通过 FLIR Ignite 云软件与同事、合作伙伴或客户共享拍摄图像。FLIR 提供 1GB 的免费存储空间,重度用户可选择按年购买额外存储空间。用户可通过多种移动设备、网页浏览器或 PC 桌面随时随地访问 FLIR Ignite 云,无需携带 U 盘、存储卡或线缆。用户还能以文件形式或在快速创建的报告中查看、编辑、分析和共享图像。还可将文件与 FLIR Thermal Studio 软件同步,实现更高级的编辑和报告功能。

“如今,高效的状态监测计划正需要 Ex Pro 系列热像仪这种连接性强、支持云功能的红外成像设备,它们能使检测人员快速、高效地实时共享并分析数据。”Teledyne FLIR 全球业务开发总监 Rob Milner 表示,“该系列热像仪不仅能够帮助检测人员更深入、更全面地地了解潜在设备故障,还能使机构通过 FLIR Ignite 云和 FLIR Thermal Studio 软件轻松访问数据并进行分析,从而更准确地预测维护需求。”

FLIR Ex Pro 系列热像仪的屏幕分辨率已提高至 640 × 480,与 FLIR E6 Pro 240 × 180 的红外分辨率或 FLIR E5 Pro 180 × 120 的红外分辨率搭配使用,图像清晰度更高。Ex Pro 系列热像仪还内置有 500 万像素数码相机和 LED 补光灯,可帮助用户更深入地了解待测区域,并在昏暗环境中捕捉视觉细节。开启 FLIR 已获得专利的多波段动态成像(MSX®)功能(专利号:CN201380073584.9),将摄自可见光摄像头的边缘细节叠加到红外图像上,即使环境昏暗,用户也能看到更多细节、更好地感知情境,同时不会减少任何红外数据。用户还可使用全新的屏幕注释功能突出关键检测结果。

为应对严苛的户外和工业环境,所有 Ex Pro 系列热像仪均已通过高达两米的跌落测试。该系列热像仪坚固耐用,具有 IP54 防护等级、25G 抗冲击和 2G 抗振动测试等级,内置镜头盖可提供额外保护。

Ex Pro 系列红外热像仪使用一块电池可连续工作 4 小时,电池可快速更换并充电,满电后可安心使用一整天。

EX Pro产品包含可拆卸充电电池、硬质便携箱、电源、FLIR Thermal Studio Starter 软件和打印文档。如需了解更多信息,请访问 www.flir.cn/ex-pro

Back to top