FLIR推出适用于室内实验室和外场测试场等严苛场景的新一代 X系列红外热像仪
科学级制冷热像仪经重新设计,可确保无丢帧,从而实现无损数据采集,保障测试成功


2024年4月23日——Teledyne Technologies旗下公司FLIR今日宣布其同时适用于中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)波段的X系列科学级制冷红外热像仪家族又添四位新成员:X6980-HS高速系列和X8580-HS高分辨率系列。
这些新型高速(HS)热像仪的连接和机载记录功能,拓展了广受欢迎的FLIR X系列红外热像仪的性能,较以往型号表现更为出色。
全新的10GigE和CoaXPress(CXP)2.1高速接口可提供一小时以上的快速图像流式传输和数据传输功能,能在提升效率的同时确保高数据保真度。此外,机载记录选配件包括可拆卸的NVMe固态硬盘(SSD),可无损记录关键红外事件。所有X-HS系列热像仪均已配备4 TB高速SSD,允许用户在热像仪上记录长达数小时的红外数据,同时确保无丢帧。
“FLIR X系列科学红外热像仪是国防、学术和商业研究与测试应用的行业标准,可满足对高速或高分辨率红外数据采集功能的需求,适用于全世界大多数关键测试场景。”FLIR业务开发总监Jerry Beeney表示,“现在,借助新款X-HS系列红外热像仪,实验室或现场操作人员可实现无损机载记录、高速传输和数据传输,并利用触发和同步功能确保事件记录精确、低延时。”
通过结合FLIR Research Studio软件,科学家、工程师、研究人员和质量保证经理可利用X-HS系列红外热像仪混合数据集并同步多个传感器,例如与其他FLIR A系列、X系列和T系列热像仪同步,创建综合全面的分析报告,为决策提供有效支持。此外,根据特定应用(如电子电路板级设计和测试、国防研究及其他商业和学术用例)的具体需求,组织可通过在FLIR平台上实现标准化,降低成本并提升互换性。