只需少量培训即可使用,可节省高达90%的检测时间;一体化电池更高效,便于操作人员走动
Teledyne Technologies Incorporated旗下的Teledyne FLIR宣布推出新款声波成像仪,扩展其Si124工业声波成像仪系列,其声波探测范围更广,高达65Khz,并配有一体化电池和快速启动电源按钮,可更加高效、有效地进行状态监测和检查。
在工业领域,真空泄漏、压缩气体系统泄漏、局部放电和机械故障排除都会带来麻烦,需要使用专门的检测工具。
重新设计的Si124、专用于局部放电检测的Si124-PD,专用于压缩空气泄漏检测的Si124-LD,其声学成像范围扩大为2 kHz至65 kHz。新款声像仪可以探测频率在36 kHz到65 kHz范围内的声音,可使专业的状态监测人士近距离检测非常微小的泄漏和放电,提高了声像仪的实用性。

“通过升级的ULTR模式,检查人员可以分离出频率为30 kHz至65 kHz的声波,快速定位微小的气体泄漏,进一步提高了使Si124声波成像仪系列产品的有效性。”Teledyne FLIR全球业务开发总监Rob Milner表示,“与此同时,我们新的一体化电池设计更便于单手操作工具,这对确保使用安全而言非常重要。”
新购机用户均可获得一个新型硬质便携箱,可容纳多达4块一体化电池,确保声像仪连续运行8小时。如果用户更喜欢使用可以放在背包或便携包里的外接电池,仍然可以购买外接电池作为可选配件。
集成FLIR Thermal Studio
新老客户还可以使用适用于FLIR Thermal Studio的FLIR Si系列插件,将声学图像从声像仪导入FLIR Thermal Studio离线分析软件中,轻松编辑和分析声学图像以及红外图像,创建内容广泛的高级报告,实施综合预防性维护或状态监测。

在故障发生前看见声音
由124枚麦克风组成的阵列可产生精确的声学图像,使FLIR Si124工业声波成像仪能够感测、显示和记录声波。该声像仪解决方案简单易用,符合人体工程学,支持单手操作,可将声学图像叠加在可见光数码图像上。与传统检测方法(如肥皂泡和单麦克风声学检测)相比,Si124可帮助客户以近10倍的速度定位常见的机械、电气、真空和压缩机系统问题。
整个Teledyne FLIR Si124系列设备(包括Si124、Si124-PD和Si124-LD的外接电池和一体化电池选件)现已发售。如想了解关于Si124的更多应用信息,敬请访问此处
您也可填写右侧表单,FLIR专业人员将为您一对一讲解。