Teledyne FLIR推出适用于动火作业区域的口袋热像仪

Teledyne FLIR宣布推出FLIR Cx5,一款用于在危险环境中进行状态监控的新型可随身携带热像仪。FLIR Cx5的外壳符合ATEX认证标准、坚固耐用,用户可以使用这款热像仪在高温作业区域安全地监控电气或机械资产。

石油和天然气工厂或化工厂等环境存在潜在爆炸风险,需要严控引火源。因此,用于这些动火作业环境的电子设备需要符合ATEX产品规定或类似规定(例如UKEX和IECEx)。FLIR Cx5的分辨率为160 x 120像素,其外壳坚固耐用,能够保障安全,让用户满怀自信地工作。

“在危险环境中,测量员必须能够快速发现问题,以便做出相应反应。”Teledyne FLIR高级产品经理总监Michael Deruytter说道。“FLIR Cx5不仅具有防爆性能,而且结构紧凑,易于使用。这让专业维护人员能够一直手持热像仪,迅速发现隐患,缩短诊断时间。”

FLIR Cx5热像仪坚固耐用,能够胜任艰难的工作。FLIR Cx5的外壳带有减震器,镜头由带有防反射涂层的锗窗保护。3.5英寸触摸式彩色显示屏由钢化玻璃保护。挂绳点坚固耐用,在安全环境下可将其拆除以访问数据存储和充电端口。

FLIR Cx5采用FLIR Lepton热成像传感器和FLIR 专利 MSX®(多波段动态成像)技术( 专利号:201380073584.9),可将可见光场景细节叠加到热图像上。这样就能形成清晰的红外图像,使检测员能够即时发现隐患。

FLIR Cx5兼容FLIR Ignite——一种安全的云存储解决方案,允许用户直接上传、编辑、整理并分享他们的图像。通过将所有图像和视频整合在同一个地方,与团队成员分享数据和为客户创建报告既方便又简单。FLIR Cx5用户还可使用FLIR Thermal Studio软件微调图像并创建专业报告。

您可访问FLIR Cx5产品页面了解更多信息,或填写右侧表单,FLIR专业人士将为您一对一讲解。

 

Related articles

Tech Note

您的热像仪防爆吗? 下面为您说明为什么您需要用 FLIR Cx5 来完成下次检测工作。

Read more
Product News

FLIR 推出新型 C3-X 口袋热像仪

Read more
Product News

FLIR 推出搭载云连接功能的 C5 口袋热像仪

Read more
Back to top