新品发布!FLIR ONE PRO LT红外热像仪


今天,我们在FLIR ONE产品线上增加了一款全新的产品——FLIR ONE PRO LT,这是一款用于智能手机上的低价位热成像配件,尽管价位更低,FLIR ONE PRO LT同样具有许多专业级功能。
FLIR ONE PRO LT由FLIR Lepton® 微型热成像机芯驱动,具备FLIR ONE PRO的高级功能,例如MSX图像增强功能、高清可见光相机产生清晰详尽的图像,以及VividIR视频信号处理技术提供改进的热图像质量和清晰度。
如下是LT和FLIR ONE PRO的对比:
|
|
FLIR ONE Pro LT |
FLIR ONE Pro |
|
热成像分辨率 |
4,800 像素 |
19,200 像素 |
|
测温范围 |
-20 to 120ºC |
-20ºC to 400ºC |
|
热灵敏度/NETD |
100 mK |
77 mK |
|
视觉分辨率 |
1440x1080 |
1440x1080 |
|
机械冲击 |
通过1.8米跌落测试 |
通过1.8米跌落测试
|
本周,全新版本的FLIR ONE IOS和安卓版本的移动应用程序也会发布出来,更新了多种功能,例如多点温度计、自定义屏幕温度跟踪区域、解决问题和使用案例的小窍门。
FLIR ONE PRO LT已全面发售,您可向FLIR及其经销商订购,或前往菲力尔天猫旗舰店购买。如需了解更多关于FLIR ONE PRO的信息,请访问FLIR.CN/FLIRONE