FLIR Research Studio常见问题及解答

FLIR Research Studio软件培训直播活动已结束,直播过程中我们全方位解读了FLIR研发分析软件,对于课上大家提出的问题,我们在此进行了汇总整理。

问:每次打开FLIR Research Studio软件都需要默认加载工作区布局吗?是否可以关闭?

答:可以关闭,只需进入到系统设置,就是小齿轮的位置,就可以在“全局”选项卡下设置:每次关闭软件时,希望系统做如何操作提示?在热像仪断开连接时,系统做如何操作提示?在打开应用程序时如何设置,是在选项卡“工作区”中选择:每次打开或关闭RS应用程序的时候,软件做何种操作或者根本不做任何操作。

问:FLIR Research Studio软件中等温线和分割线很相似,它们的区别是什么?

答:这里的话,我们可以把分割线看成是等温线的一个补充,等温线有三种形式:在高于什么温度之上,在低于什么温度之下,在什么温度区间之内,分别用不同的高对比度颜色标识出来。那么分割线所表示的是,同时显示跨度区间内高于某个温度和低于某个温度的两段区间段。

问:课上在对热像图使用测温工具的时候,ROI选项中有两种点测温:一个像素的点测温和3*3像素的点测温,请问它们有什么区别吗?

答:FLIR Research Studio2.0版本之后,就加入了多种测量工具,其中就包括了这两种点测温。要知道热像仪不同于点温枪,因为热像仪的镜头会产生红外光学散射,并且探测器像元之间也会存在彼此的红外散射以及像元之间的自激励干扰,所以,为了准确测温,我们通常默认需要3*3个像素才能准确测量被测物体的温度。 但很多拍摄的时候,由于环境限制,热像师手上的测量仪器由于空间分辨率不足,导致测温不准,反应在画面中的测温中心点小圆圈无法被被测物体完全覆盖。所以在Research Studio软件中,给了用户这样一个单像素的测温点选择,如果用户决定要忽略这些光学散射和像元彼此间的干扰作用,是可以使用单像素点测温工具,但是测温结果可能是存在误差的。因此当我们能接受光学散射和像元自激励干扰所导致的误差时,还可以选择使用单像素点测温。

问:课上讲图像增强模块时,提到PE标度是直方图均衡标度,APE是对直方图均衡中,信噪比较大的环境温度做对比度放大,而DDE是数字图像对比度增强功能。那么该如何选择温度线性和信号线性为标准的图像增强模式呢?

答:当选择线性标度的时候,要注意跨度下方的小按钮,在这个小按钮中,可以选择跨度的标识单位为:温度、辐射、目标信号和技术等方式对跨度条中的颜色进行线性分布。所以,选择只有更丰富,更灵活了。

问:在录制全辐射视频时,有一个内存按钮,按不按它有何具体区别?

答:计算机的内存读写速度会远高于机械硬盘,甚至也远高于SSD。所以对于“预触发”录制,此按钮是可选的。此按钮可预先分配内存,否则内存将在触发录制时分配。当请求较大的内存缓存区时,这可能会增加录制开始的延迟。如果触发了标头标志,则最好使用“预备录制”,以确保捕获第一个标记的帧。录制/停止按钮是一个红色圆圈,它可以开始和停止录像。在停止时,它为实心红色按钮。在录制时,按钮中心有一个黑色正方形,图标缓慢跳动。

问:FLIR Research Studio是否可以出具测温报告?

答:暂时不行,FLIR Research Studio是针对科研和研发的用户设计,主要提供了强大的数据分析能力。如果需要进行批量化的测温作业和出具测温报告,可以选用最新的FLIR Thermal Studio工业测温软件。之前对FLIR Thermal Studio已做过在线软件课程,想要回顾的小伙伴戳这里:小菲课堂|FLIR软件教学直播干货集锦,请查收~

问:FLIR Research Studio有中文版吗?付费的License可以安装几台机器?

答:软件就只有一个版本,RS软件的语言环境会跟随操作系统的区域设置和语言环境同步。如果您看到的是英文版的RS,说明您的系统区域和语言设置在英文国家。默认购买的License允许安装两个电脑。

问:FLIR Research Studio和FLIR Tools有什么区别?

答:FLIR Tools是工业测温和报告制作软件,同类型的还有最新的FLIR Thermal Studio。而Research Studio主要面向的是科研和研发工作者的需求,面向对象不同。

问:假设使用无人机走航线,拍摄很多重叠率较高的红外照片,如何拼接这些热图像?

答:RS没有拼接功能,但是FLIR Tools和Thermal Studio的收费版本,具有全景照片拼接功能。

问:如何理解6个补偿参数中的环境反射表象温度?

答:以可见光为例子:日常生活中能够看到的绝大多数物体,其实都是可见光来自物体表面的反射。那么红外波段的测温,红外本身也是一种电磁辐射,在被测物体表面,也会形成或多或少的反射。而且反射的能量,对测温结果也会有或多或少的影响。 在实际的测温过程中,无法将环境中的红外辐射完全屏蔽掉,但可以将环境的反射辐射控制的更平滑一些。而控制好以后的平滑的背景辐射,就是输入到热像仪当中的环境反射表象温度值。这个在ITC红外培训的课程当中有具体的测量方法,欢迎大家参加我们的ITC技术授权培训课程,具体了解。

问:ITC红外培训只有线下授课吗?

答:是的,ITC培训作为FLIR专业的红外热像师授权培训课程,其中包括了严谨的理论分析和实验动手环节。目前在中国,只有线下授课才能保证上课的质量。一个LEVEL包括5天的培训内容和一个最终的闭卷考试环节来检验培训的结果,通过考试后方能获取FLIR公司颁发的ITC培训证书。

FLIR研发分析软件以直观的用户界面为各种研发应用场景提供强大的记录和分析功能,想要复习功课的小伙伴,可以观看直播回放

 

Back to top