Comment Apliter Termografía et FLIR améliorent la surveillance volcanique à La Palma grâce à une technologie de détection de gaz de pointe

Lorsque le volcan Cumbre Vieja a éclaté à La Palma en 2021, il a laissé plus qu’un paysage cicatriciel, il a créé des défis continus pour la sécurité publique et la surveillance environnementale. Même après la fin de l’éruption, l’île a continué à lutter contre des menaces invisibles telles que les émissions de dioxyde de carbone (CO2), qui peuvent s’accumuler dangereusement dans les zones de faible altitude.

Reconnaissant la nécessité d’une solution de surveillance plus avancée, l’Institut national géographique (Instituto Geográfico Nacional - IGN) s’est tourné vers de nouvelles technologies pour renforcer ses efforts de surveillance volcanique. Entrez dans la caméra d’imagerie optique des gaz (OGI) FLIR G343, fournie par Apliter Termografía.


Relever le défi de la détection de gaz sur La Palma

Même si l’éruption est terminée, les risques n’ont pas disparu. Le dioxyde de carbone, un gaz invisible et inodore, continue de poser une grave menace. Dans les environnements volcaniques comme La Palma, le CO2 peut s’accumuler sans être remarqué dans les dépressions et les espaces mal ventilés, déplaçant l’oxygène et créant des situations potentiellement mortelles pour les communautés locales et les scientifiques sur le terrain.

Les symptômes de l’exposition au CO2, tels que les étourdissements, la désorientation et même la perte de conscience, peuvent frapper rapidement. Pourtant, avant l’arrivée de la FLIR G343, les outils de détection en temps réel étaient limités, forçant les chercheurs à s’appuyer sur des méthodes plus lentes et moins efficaces.

IGN avait besoin d’un moyen de repérer immédiatement les concentrations dangereuses de CO2 et d’agir rapidement, et ils ont trouvé leur réponse avec l’imagerie optique des gaz.


Gas_farola_LaPalma (1).jpg

Image 1 : Détection de gaz dans les zones de La Palma à l’aide d’une caméra OGI. Source : Termogreffe d’Aptère

La puissance de l’imagerie optique des gaz (OGI) dans la surveillance volcanique

Pour aider à combler cet écart critique, Apliter Termografía a fourni à IGN la FLIR G343, une caméra d’imagerie thermique spécialisée conçue pour la détection de gaz. Contrairement aux méthodes de détection traditionnelles qui nécessitent un échantillonnage de l’air et une analyse en laboratoire, le G343 peut visualiser les fuites de gaz en temps réel, directement sur le terrain.

Cela signifie des décisions plus rapides, une meilleure protection et une surveillance scientifique plus efficace, le tout sans renvoyer les échantillons au laboratoire et sans attendre les résultats.


IMG-20241204-WA0015 (1).jpg

Image 2 : Le directeur adjoint d’IGN et le directeur commercial d’Apliter présentant la FLIR G343.

Premières impressions : Test sur le terrain de la FLIR G343

Lorsque le directeur commercial d’Aptliter Termografía s’est rendu à La Palma pour livrer la caméra personnellement, les chercheurs d’IGN ont immédiatement vu la différence. Au cours des tests sur le terrain, ils ont pu constater directement comment la FLIR G343 pouvait identifier les points chauds dangereux de CO2, les aidant à travailler plus en sécurité et plus efficacement dans les environnements post-éruption.

Carmen López, directrice générale adjointe de la surveillance, des alertes et des études géophysiques à l’observatoire géophysique national, a salué la technologie :

« Aucun observatoire de volcan n’a d’outil de surveillance du volcan aussi puissant que cette caméra », a-t-elle noté.

Alcantarilla La Palma (1).jpg Alcantarilla OGI La Palma (1).jpg

Pourquoi cela est important : Un grand pas en avant pour la science et la sécurité

L’ajout de la FLIR G343 a transformé la façon dont IGN surveille le paysage volcanique de La Palma. Désormais, les scientifiques peuvent recueillir des données en temps réel plus en toute sécurité et réagir plus rapidement aux changements, améliorant ainsi la sécurité publique et la recherche scientifique.

Cette histoire de réussite souligne comment la technologie et l’expertise peuvent s’unir pour gérer les risques naturels plus efficacement. Le partenariat entre Apliter Termografía et FLIR montre un fort engagement à faire progresser la sécurité et l’innovation, en particulier dans les environnements à haut risque comme les régions volcaniques actives.

Back to top