Cas de test sur le terrain d’une base photovoltaïque du sud-ouest de la Chine

Le Flir T540 résout 10 défis majeurs d’exploitation et de maintenance en une seule fois

La Chine investit dans des installations photovoltaïques (PV) à un rythme rapide et devient un marché central, détenant plus de 40 % de la capacité mondiale. Bien que l’avenir de la production d’énergie photovoltaïque soit prometteur, l’industrie est confrontée à des défis importants : intermittence, fluctuations de la production, mauvaise précision, risques opérationnels élevés et les inefficacités qui accompagnent les opérations et la maintenance traditionnelles (O&M). Tous ces obstacles risquent d’entraver le développement du secteur.

De nombreuses entreprises se tournent vers la technologie d’imagerie infrarouge comme outil pour les aider à surmonter ces défis. Les caméras thermiques telles que la Flir T540 sont inestimables pour la maintenance prédictive dans les installations de production d’énergie à grande échelle. En fait, une base hydro-éolien-solaire intégrée de 80 GW dans le sud-ouest de la Chine a utilisé la T540 avec un double objectif de champ de vision pour résoudre avec succès les problèmes majeurs d’O&M. 

Scénario d’application de base : Couverture complète de la chaîne pour l’exploitation et la maintenance de la centrale électrique

La caméra thermique infrarouge professionnelle Flir T540, associée à l’objectif à double champ de vision FlexView, est un outil puissant pour l’O&M PV. Sans remplacement manuel de l’objectif, il permet de basculer instantanément entre un FOV standard de 24° et un FOV téléobjectif de 14°, garantissant une localisation efficace et précise des défauts. Sur la base des conditions sur site et de l’imagerie thermique dans leur boîte à outils, l’équipe O&M a développé une stratégie de « prévention proactive » qui équilibre l’efficacité et la précision de l’inspection tout en réduisant considérablement les coûts et le temps d’O&M.

Inspection du module : Localisation des défauts dans les unités centrales générant de l’énergie

Détection d’effet de point chaud

Les problèmes tels que l’ombrage, les dommages ou la défaillance de diode apparaissent tous comme des zones de points chauds avec une différence de température > 5 °C à travers une caméra d’imagerie thermique. Le Flir T540 identifie avec précision ces zones, permettant des réparations dans les 24 heures et évitant une perte de puissance de 20 à 50 %.

Détection des microfissures et des soudures à froid

Les microfissures ou les joints à soudure à froid créent des schémas linéaires ou de basse température semblables à des mailles (différence de ~1 °C). La T540 capture ces défauts subtils, permettant des réparations dans les 72 heures et prolongeant la durée de vie du module.

Détection de dégradation PID

Le PID provoque des zones haute température en forme de bande le long des bords du module. La T540 révèle clairement ces schémas, permettant une résolution dans les 7 jours pour éviter une dégradation supplémentaire.

Inspection de l’équipement : Garantir un fonctionnement stable des dispositifs critiques

Inspection de l’onduleur et du boîtier du transformateur

Les points de surchauffe sur les dissipateurs thermiques et les bornes sont tous détectables par imagerie thermique, ce qui empêche l’épuisement des équipements et améliore l’efficacité de conversion de 3 à 5 %.

Inspection du banc de batteries

La T540 détecte une surchauffe localisée ou une augmentation anormale de la température, empêchant ainsi la dégradation ou les dommages des performances.

Inspection du jeu de barres isolé 

Un mauvais contact ou un vieillissement précoce de l’isolation peut être détecté sur le T540, ce qui évite les courts-circuits ou les risques d’incendie.

Câbles SVG et entrants

Les augmentations anormales de température dans les modules d’alimentation SVG, les réacteurs et les joints de câble peuvent être détectées tôt, empêchant la dégradation et les temps d’arrêt.

Inspections plus sûres

Avec l’objectif à double champ de vision, la T540 permet aux utilisateurs de détecter les courts-circuits tôt tout en faisant fonctionner la caméra à une distance de sécurité.

Structure de soutien et inspection mécanique

Les anomalies de température causées par la déformation ou les composants desserrés sont révélées par l’imagerie thermique, ce qui permet un ajustement rapide pour réduire la perte de puissance.

Inspection de la ligne de transmission

Les points chauds causés par un mauvais contact ou une surcharge sur les lignes de transmission peuvent être facilement identifiés pour réparation.

Dans le cas réel ci-dessus, il est clair que la caméra thermique infrarouge professionnelle Flir T540, combinée à l’objectif à double champ de vision FlexView, redéfinit le système d’exploitation et de maintenance PV. En améliorant l’efficacité de la production d’énergie, en réduisant les coûts d’exploitation et de maintenance, en renforçant le contrôle des risques de sécurité, le T540 pousse l’industrie vers un modèle de « prévention proactive » grâce à l’intégration technologique et à l’expansion des scénarios, permettant finalement un développement de haute qualité.

Back to top