De zéro guesswork à zéro panne : Comment Flir et la haute technologie ont permis la transformation intelligente des sous-stations de NALCO


La fiabilité est essentielle dans les environnements industriels à forte demande, et nulle part cela n’est plus critique que dans une fonderie d’aluminium.
À l’usine d’Angul de NALCO, l’équipe d’ingénierie s’est fixée un objectif clair et ambitieux : éliminer les pannes imprévues en obtenant une visibilité continue dans son parc de commutation de 220kV. Dans cet environnement, même une coupure de courant momentanée peut arrêter la production, endommager l’équipement et entraîner des pertes financières importantes.
Ce qui était nécessaire, ce n’était pas simplement des inspections plus rapides, mais un changement fondamental dans la manière dont les actifs étaient surveillés. L’équipe avait besoin d’un moyen d’aller au-delà des contrôles périodiques pour obtenir des informations prédictives continues, une solution qui pourrait détecter les problèmes rapidement, réduire la dépendance à l’intervention manuelle et améliorer la sécurité en minimisant l’exposition aux zones à haute tension.
En déployant une imagerie thermique permanente et des analyses intelligentes, Flir a aidé à convertir le parc de commutation de NALCO en un « parc intelligent » axé sur les données où les actifs critiques sont surveillés en temps réel et les risques sont identifiés avant qu’ils ne s’intensifient.
Avec la solution de Flir en place, NALCO a obtenu :
Le passage à la surveillance automatisée de l’état a permis à l’équipe de passer de la maintenance réactive à des opérations prédictives, axées sur les informations, offrant à la fois une fiabilité opérationnelle et des économies de coûts à long terme.
![]() |
![]() |
Avant de mettre en œuvre la technologie Flir, la maintenance reposait sur des inspections thermiques manuelles et périodiques. Bien que utiles, ces inspections n’ont fourni que des instantanés de l’état d’un actif, laissant des périodes prolongées où des défauts pourraient se développer sans être remarqués. Les problèmes pourraient apparaître immédiatement après une inspection et rester non détectés jusqu’au cycle suivant, augmentant le risque de défaillance inattendue.
Les inspections manuelles ont également introduit des problèmes de sécurité. Les ingénieurs devaient évaluer directement les composants haute tension, les exposant à des conditions dangereuses et à un risque opérationnel.
Les facteurs environnementaux ont rendu la détection encore plus difficile. Une humidité élevée et des conditions de fonctionnement difficiles ont contribué à la corrosion et aux anomalies thermiques qui étaient souvent invisibles lors des contrôles de routine.
Ensemble, ces limitations signifiaient que même les régimes d’inspection bien gérés ne pouvaient pas fournir le niveau de certitude requis. Sans surveillance continue, un avertissement précoce n’était tout simplement pas possible.
Pour relever les défis de maintenance de NALCO, Flir a travaillé avec son partenaire Hi-Tech pour mettre en œuvre un système de surveillance continue de l’état adapté à ses besoins opérationnels, un système conçu pour fournir une visibilité complète sur l’infrastructure électrique critique.
La solution intègre des caméras thermiques fixes Flir Axxx, des unités panoramiques-inclinaison automatisées et un logiciel de surveillance avancé dans un système unifié. Les transformateurs, les disjoncteurs et les points de connexion clés dans tout le parc de commutation peuvent désormais être surveillés en continu grâce au nouveau système.
|
Caméra Axxx-Series |
Boîtier PT |
Site d’installation |
L’approche de Flir va au-delà de l’imagerie, elle se concentre sur la fourniture d’informations exploitables.
Les caméras thermiques haute résolution détectent même les variations de température mineures, ce qui permet une identification précoce des défaillances potentielles.
Les unités Pan-tilt automatisent les routines d’inspection, garantissant une surveillance cohérente et reproductible sans dépendre des processus manuels. En même temps, le logiciel intelligent de Flir cartographie chaque actif et suit en permanence les données d’état.
Lorsque les seuils de température sont dépassés, le système identifie immédiatement le composant affecté et déclenche des alertes. Les équipes de maintenance reçoivent des notifications en temps réel, ce qui leur permet de répondre rapidement et d’empêcher l’escalade.
La combinaison de la détection continue, de l’automatisation et de l’analyse permet aux opérateurs de passer des flux de travail basés sur l’inspection à la surveillance prédictive des conditions.

La véritable valeur de la transition vers une surveillance continue et automatisée réside dans la façon dont elle change les opérations quotidiennes.
Pour l’équipe NALCO, ce qui était autrefois un processus manuel et réactif est désormais automatisé et axé sur les informations. Grâce à la surveillance continue et aux alertes instantanées, les ingénieurs peuvent identifier les problèmes plus tôt, hiérarchiser les activités de maintenance et réduire la probabilité de défaillances inattendues.
Dans le même temps, la nécessité pour le personnel d’opérer dans des environnements à haut risque a été considérablement réduite, ce qui favorise des conditions de travail plus sûres.
Le résultat est une approche plus efficace et proactive de la gestion des actifs, qui améliore à la fois la fiabilité et la sécurité tout en prenant en charge une production ininterrompue.
En permettant une surveillance thermique continue, Flir a aidé NALCO à redéfinir la façon dont l’infrastructure critique est gérée.
Au lieu de s’appuyer sur des inspections périodiques et des réponses réactives, le parc de commutation fonctionne désormais comme un système prédictif, axé sur les données, où les risques potentiels sont identifiés tôt et traités avant qu’ils n’affectent les opérations.
Cette transformation démontre comment l’imagerie thermique peut aller au-delà de l’inspection, en fournissant des renseignements exploitables, en améliorant la sécurité et en générant des résultats commerciaux mesurables.
Chez Flir, l’objectif est simple :
Travaillez avec des partenaires comme Hi-Tech pour aider les opérateurs industriels à passer de l’incertitude au contrôle, en transformant zéro conjecture en zéro panne.