Protégez la disponibilité du datacenter et évitez le coût réel des défaillances


Les pannes de datacenter les plus coûteuses ne commencent pas par un événement majeur.
Ils commencent par de petits problèmes qui passent inaperçus :
Individuellement, ces problèmes semblent gérables. Non vus, ils peuvent se transformer en pannes coûteuses. Pour les opérateurs, les temps d’arrêt ne sont pas seulement une perturbation technique. Il s’agit d’une perte de revenus, de pénalités SLA, de coûts de réparation d’urgence et de dommages à la confiance et à la réputation des clients. Protéger le temps de disponibilité signifie identifier les risques avant qu’ils n’aient la possibilité de s’intensifier.
Les centres de données modernes sont soumis à une demande constante. Le calcul à haute densité, les charges de travail d’IA et les exigences croissantes en matière d’alimentation poussent l’infrastructure plus dur que jamais. Il y a moins de temps pour réagir et aucune tolérance aux défaillances.
Un défaut dans une unité de distribution d’alimentation, une surchauffe dans un rack de serveur ou un composant électrique dégradant ne reste pas contenu pendant longtemps. Sans visibilité précoce, ces problèmes progressent jusqu’à ce qu’ils interrompent les opérations et forcent les équipes à effectuer une maintenance réactive. Les équipes n’empêchent plus les temps d’arrêt ; elles gèrent ses conséquences.

Une caméra thermique fixe peut surveiller les machines des centres de données à la recherche de signes d’usure.
La protection de la disponibilité commence par la connaissance de ce qui se passe dans l’infrastructure critique. Le changement thermique est souvent la première indication que quelque chose ne va pas, avec des modèles de chaleur changeant avant que les alarmes ne se déclenchent et avant que les systèmes ne tombent en panne.
Ces changements peuvent indiquer :
La surveillance thermique et la détection précoce des anomalies de Flir offrent aux opérateurs une visibilité continue sur l’infrastructure critique, ce qui permet de détecter ces changements rapidement dans l’environnement du datacenter.

Les caméras thermiques portables peuvent être utilisées pour fournir une surveillance 24 h/24, 7 j/7 en fournissant des inspections plus détaillées.
La valeur de la détection précoce n’est pas seulement technique. C’est financier.
Les pannes imprévues entraînent des coûts réels, des pertes de revenus et des pénalités SLA aux réparations d’urgence et à l’impact sur le client. La prévention d’un seul incident peut éliminer des coûts importants et évitables.
Une détection précoce rend cela possible. Dans des études de cas client documentées, Flir a détecté des pannes électriques jusqu’à 72 heures plus tôt que les systèmes concurrents, donnant aux opérateurs un temps précieux pour intervenir avant que la panne ne se produise.

Les images thermiques peuvent montrer des signes de chaleur qui indiquent l’usure et peuvent signaler une défaillance imminente.
Les clients ont également signalé jusqu’à 40 % de faux positifs en moins, ce qui contribue à réduire les vérifications inutiles et à améliorer l’efficacité opérationnelle.
Les centres de données les plus résilients ne sont pas ceux qui récupèrent le plus rapidement. Ce sont eux qui empêchent les perturbations de se produire en premier lieu. En identifiant les signes avant-coureurs sur l’ensemble de l’infrastructure critique, les opérateurs peuvent réduire les risques, protéger la continuité des services et éviter l’impact financier des temps d’arrêt imprévus.
Flir aide les équipes de datacenters à passer d’une réponse réactive à une prévention proactive, fournissant la visibilité nécessaire pour maintenir les opérations en cours.
Voir le risque plus tôt. Protégez la disponibilité. Évitez le coût de la défaillance.
Le temps de disponibilité ne dépend pas d’un seul actif. Il est le résultat de plusieurs systèmes fonctionnant simultanément comme prévu. Des sous-stations et systèmes d’alimentation de secours aux infrastructures de refroidissement et aux racks de serveurs, le maintien de la visibilité sur les actifs critiques interconnectés aide à réduire le risque de défaillances inattendues.
Flir apporte des inspections de surveillance thermique, de sécurité et de surveillance de l’état dans une vue plus unifiée de l’état de l’infrastructure. Au lieu d’alertes isolées, les opérateurs peuvent voir où le risque se développe et réagir avant qu’il n’affecte la continuité du service. En mettant en œuvre une surveillance continue prédictive associée à des inspections d’imagerie thermique et acoustique, les entreprises peuvent réduire de 35 à 55 % les temps d’arrêt imprévus. Cela détourne les opérations des correctifs réactifs vers une maintenance plus contrôlée et proactive.
Découvrez comment Flir aide les opérateurs de datacenters à protéger la disponibilité et à réduire les risques sur chaque couche de leur infrastructure.