Fonctionnement plus frais et plus intelligent : Utilisation de Flir pour réduire les déchets énergétiques dans les datacenters


Le secteur des datacenters a un problème de visibilité. Ce n’est pas le genre qui se termine par une présentation du conseil d’administration ou un ordre du jour du comité de durabilité, mais le type physique. Le type où une fuite d’air comprimé est restée non détectée pendant huit mois parce que personne ne l’a passée avec le bon équipement. Lorsqu’un joint de refroidisseur tombe en panne de manière imperceptible et que le réfrigérant, 4 000 fois plus puissant que le méthane en tant que gaz à effet de serre, s’échappe dans l’atmosphère au-dessus d’un parc d’affaires tandis que le rapport de durabilité de l’installation détaille en toute confiance ses engagements en matière d’énergie renouvelable. Là où les systèmes de refroidissement fonctionnent 30 % plus dur qu’ils ne le devraient parce qu’un espace de confinement s’est ouvert dans le plancher du câble il y a deux ans et que personne n’a regardé suffisamment attentivement pour le trouver.
Le refroidissement seul représente jusqu’à 40 à 50 % de la consommation d’énergie totale d’un datacenter typique. À mesure que les installations évoluent pour prendre en charge les charges de travail d’IA, de cloud et de calcul haute performance, ce chiffre ne diminue pas. Ce qui peut diminuer, de manière significative, mesurable et avec un retour documenté, c’est la quantité d’énergie gaspillée.
La plupart des centres de données sont déjà bien instrumentés. Capteurs de température, compteurs de puissance, systèmes de surveillance de l’environnement et plateformes de gestion des bâtiments : les données circulant dans un centre d’opérations moderne sont substantielles. Et pourtant, malgré tous ces instruments, trois catégories de perte d’énergie et d’environnement échappent constamment à la détection dans les installations.
Le premier est l’inefficacité thermique : les points chauds, les zones surrefroidies, les espaces de confinement et les unités de refroidissement sous-performantes que les capteurs de température standard ne peuvent pas localiser parce qu’ils mesurent à des points, pas à travers les zones. Un capteur vous indique la température à son emplacement. Une caméra thermique Flir vous indique la température de tout ce qui se trouve dans son champ de vision, simultanément, en temps réel, révélant les déséquilibres de flux d’air, les joints défaillants et les discordances de refroidissement que les capteurs de point ne verront jamais.
La deuxième est la perte acoustique : les fuites d’air comprimé, l’usure mécanique et les inefficacités de pression qui ne génèrent aucune signature thermique et ne déclenchent aucune alarme conventionnelle, mais qui consomment néanmoins de l’énergie, accélèrent la dégradation des composants et se transforment en coûts opérationnels et environnementaux significatifs au fil du temps. Les caméras acoustiques de Flir visualisent le champ sonore ultrasonique que ces problèmes produisent, les rendant immédiatement identifiables dans un balayage de zone large qui prendrait des heures avec les méthodes de détection conventionnelles.
Le troisième, et l’environnement le plus consécutif, est la perte de gaz. Le réfrigérant s’échappant des systèmes de refroidissement et les fuites de gaz naturel des générateurs sont entièrement invisibles pour toutes les technologies de surveillance conventionnelles. Les caméras d’imagerie optique du gaz de Flir sont la seule technologie qui rend ces pertes visibles sous forme de panache de gaz clair et en temps réel sur l’affichage de la caméra avant qu’elles ne deviennent un problème de conformité, un problème de coût ou une responsabilité environnementale qui n’apparaît nulle part dans le rapport de l’installation parce que personne ne savait que cela se produisait.
Ces trois lacunes sont l’endroit où vivent les déchets. Les trois technologies d’imagerie de Flir sont conçues avec précision pour les fermer.
Sur le toit, les systèmes de refroidissement font circuler le gaz réfrigérant à travers des canalisations qui se dilatent et se contractent à travers des milliers de cycles thermiques, année après année. Fatigues métalliques. Les joints se dégradent. Les connexions se desserrent. Lorsqu’ils finissent par tomber en panne, le gaz qui s’échappe, un composé artificiel que l’on ne trouve pas dans la nature, inflige un impact immédiat sur le climat, avec un potentiel de réchauffement climatique environ 4 000 fois supérieur à celui du méthane.
Un défi parallèle est celui des générateurs qui fonctionnent comme alimentation primaire, une situation de plus en plus courante alors que les délais de connexion au réseau s’étendent à des années dans les marchés à forte demande. Les générateurs de gaz naturel fonctionnant au-dessus des seuils définis sont soumis aux exigences de l’EPA pour les inspections OGI à des intervalles définis. Il s’agit d’actifs qui ne peuvent pas être surveillés efficacement par une autre technologie : les fuites de gaz sont incolores, inodores et entièrement invisibles à la fois pour l’œil humain et pour les systèmes de détection conventionnels basés sur des capteurs.
Les caméras OGI de Flir rendent les fuites de réfrigérant et de gaz naturel immédiatement visibles en tant que panache distinctif sur l’écran de la caméra, à une distance de travail sûre, dans des conditions où toute autre méthode de détection n’enregistrerait rien. Une étude de l’ensemble d’un réseau de refroidisseurs ou d’un parc de générateurs qui pourrait prendre des heures avec un renifleur chimique traditionnel est réalisée en quelques minutes, avec une plus grande confiance dans le fait que rien n’a été manqué, et avec l’emplacement précis de toute fuite immédiatement identifiable pour réparation.
La loi AIM aux États-Unis exige des inspections annuelles de l’OGI pour les systèmes de refroidissement au-dessus d’un seuil de taille défini, et la plupart des centres de données le dépassent confortablement. Mais pour les opérateurs qui sont sérieux quant à l’écart entre leurs performances environnementales déclarées et leur performance réelle, la conformité est un plancher et non un plafond. Un programme de surveillance OGI fixe avec des caméras positionnées en permanence sur l’infrastructure du refroidisseur, la surveillance continue peut convertir ce qui est actuellement une inspection périodique en un programme d’intelligence environnementale continue. Un sceau qui commence à tomber en panne pendant la nuit est détecté pendant la nuit, et non lors de la prochaine enquête annuelle. Le réfrigérant est sauvegardé. L’impact carbone est évité. Et le rapport sur la durabilité, pour une fois, reflète l’ensemble.
L’imagerie thermique donne aux opérateurs une carte visuelle précise de la façon dont la chaleur se déplace, ou ne se déplace pas, dans une installation. Les inefficacités qu’il révèle systématiquement sont structurelles, communes et corrigeables.
Les points chauds dans les racks haute densité causés par des évents bloqués ou un flux d’air irrégulier signifient que l’équipement fonctionne plus chaud que nécessaire tandis que le système de refroidissement compense en travaillant plus dur, consommant plus d’énergie pour résoudre un problème qu’un ajustement ciblé du flux d’air pourrait éliminer. Les zones surrefroidies où l’air froid est appliqué généreusement aux espaces qui n’en ont pas besoin augmentent le coût de l’énergie sans ajouter de valeur opérationnelle. Les espaces de confinement autour des ouvertures de câbles, des découpes de plancher surélevé et des cadres de porte permettent à l’air froid et chaud de se mélanger librement, compromettant la séparation des allées chaudes et froides et forçant les systèmes de refroidissement à travailler contre eux-mêmes. Les unités CRAC et CRAH fonctionnant en dehors de leurs paramètres optimaux consomment plus d’énergie qu’un équivalent bien configuré, de manière silencieuse, cohérente et entièrement évitable.
Aucun de ces problèmes n’est signalé par une surveillance standard. Ils ne déclenchent pas d’alertes. Elles s’accumulent régulièrement, silencieusement et de manière coûteuse jusqu’à ce qu’une caméra thermique Flir les révèle, à un moment où la réparation est généralement simple et l’économie d’énergie immédiate. Chaque kilowattheure d’énergie de refroidissement éliminée est un kilowattheure qui n’a pas besoin d’être généré, approvisionné ou compensé. Dans un secteur où la consommation d’énergie fait l’objet d’un examen soutenu de la part des investisseurs, des régulateurs et du public, ce n’est pas seulement un gain d’efficacité opérationnelle. C’est un résultat durable.
La chaleur n’est qu’une partie de l’histoire. L’autre partie est le son : en particulier, les sons que l’infrastructure du centre de données produit lorsqu’elle perd de l’efficacité, aux fréquences que l’oreille humaine n’a jamais été conçue pour détecter.
Les caméras acoustiques de Flir visualisent le champ sonore ultrasonique produit par les fuites sous pression et les anomalies mécaniques, le superposant sur une image en direct de l’équipement afin que l’emplacement précis de chaque problème soit immédiatement identifiable. Ce qui nécessitait auparavant un balayage lent et méthodique avec une sonde portative, se déplaçant soigneusement autour de l’équipement, écoutant le sifflement à peine perceptible du gaz qui s’échappe, devient un balayage rapide en zone large qui identifie les problèmes en quelques secondes.
L’ingénieur qui entre dans une salle mécanique avec une caméra acoustique Flir ne sort pas avec un vague sentiment que quelque chose pourrait mal se passer quelque part. Ils en ressortent avec une liste : cette fuite, à cet endroit ; ce composant, montrant ce modèle d’usure. Actionnable, spécifique et réparable, avant que le problème ne devienne une défaillance et avant que les déchets ne deviennent une caractéristique permanente de l’empreinte carbone de l’installation.

Le secteur des datacenters a défini des objectifs ambitieux en matière de durabilité. Pour y parvenir, il faut plus que des certificats d’énergie renouvelable et des tableaux de bord PUE. Elle nécessite la capacité de voir les points chauds, d’entendre les fuites et de visualiser les gaz qui sont actuellement invisibles, et qui représentent ensemble une empreinte environnementale que la plupart des installations ne savent pas encore qu’elles transportent.
L’imagerie thermique, les caméras acoustiques et l’imagerie optique des gaz de Flir offrent exactement cette visibilité. La technologie est maintenant disponible. Le cas environnemental pour le déploiement n’a jamais été aussi fort. Et l’écart entre l’histoire de durabilité que la plupart des datacenters racontent et celle que vivent leurs toits et leurs salles mécaniques n’a jamais été aussi proche.Les déchets sont là. Il faut juste quelqu’un pour le chercher.