Arrêter les petits problèmes de chaleur avant qu’ils ne deviennent de grosses pannes

La technologie de détection d’incendie la plus précoce du marché

Dans le datacenter, la détection de fumée est essentielle, mais la fumée n’est pas le premier signe de défaillance. La chaleur l’est. Alors que les systèmes d’échantillonnage d’air attendent que les sous-produits de combustion traversent un flux d’air rapide, l’imagerie thermique surveille en permanence de grandes zones pour détecter une augmentation anormale de la température à la source. Cela donne aux opérateurs l’avantage d’une connaissance plus précoce, d’une localisation plus précise et d’une stratégie de maintenance prédictive plus forte, réduisant du tout le risque d’incendie, tout en permettant également une réponse plus rapide et plus précise lorsqu’elle est liée au système d’alarme incendie.

Un graphique montrant le calendrier de développement de l’incendie par rapport à l’étendue des dommages, illustrant les étapes auxquelles différentes technologies de détection interviennent. 

Ce graphique montre une vérité simple : plus tôt un incendie en développement est détecté, plus une installation dispose d’options pour prévenir les dommages, éviter les temps d’arrêt et protéger l’infrastructure critique. Dans les centres de données, cela compte énormément. 

La norme NFPA 75 existe spécifiquement pour protéger les équipements et les zones d’équipement des technologies de l’information contre les dommages causés par les incendies, tandis que l’analyse de 2024 de l’Uptime Institute a révélé que les pannes restaient coûteuses : 54 % des opérateurs interrogés ont déclaré que leur dernière panne significative coûtait plus de 100 000 USD, et 16 % ont déclaré qu’elle coûtait plus d’un million USD. Le temps de disponibilité a également révélé que les problèmes d’alimentation restent la cause principale la plus fréquente de pannes graves et graves du datacenter.

Le feu ne commence pas par des flammes. Cela commence par la chaleur. Bien avant la formation de particules de fumée, bien avant le déclenchement d’un détecteur de flamme et bien avant l’activation d’un système d’extincteurs automatiques, un événement thermique en développement génère déjà une signature infrarouge détectable par imagerie infrarouge.

Les caméras thermiques déplacent la détection au tout premier point de cette chronologie : la phase de chauffage, avant que toute autre technologie n’ait enregistré quoi que ce soit. La plupart des systèmes de détection d’incendie actuels sont conçus pour contenir un incendie une fois qu’il commence, ce qui est souvent trop tard. Grâce à la surveillance thermique sans contact, les caméras infrarouges automatisées peuvent localiser les points chauds et fournir des mises à jour de données de température en direct jusqu’à 60 fois par seconde.

Dans un environnement de datacenter, où les serveurs en surchauffe, les systèmes d’ASI soumis à des contraintes et l’infrastructure électrique à haute densité représentent un risque d’incendie quotidien, ce délai n’est pas un avantage marginal. Il s’agit de la différence entre un appel de maintenance et un incident majeur.

Conçu pour regarder sans s’arrêter

Pour que la détection thermique des incendies puisse réaliser son potentiel, le matériel de surveillance doit être aussi fiable que l’installation qu’il protège. Une caméra thermique fixe surveillant un réseau d’ASI ou une salle d’appareillage primaire n’est aussi précieuse que sa disponibilité. Les caméras Flir fonctionnent sur une plage de température de -40 °C à 85 °C sans dérive d’étalonnage, avec un temps moyen entre les défaillances de 87 000 heures, presque le double des 45 000 à 60 000 heures offertes par les systèmes concurrents. Pour un déploiement de surveillance fixe avec un cycle de vie de l’équipement de 10 à 15 ans, cette fiabilité n’est pas une note de bas de page de spécification. C’est la base d’un programme de détection d’incendie sur lequel on peut compter en permanence, pas seulement périodiquement.

Une caméra présente, précise et opérationnelle à 3 h un dimanche matin, lorsque la faute qui aurait été détectée lors de l’inspection du mardi se développe déjà, est la différence entre une installation qui détecte tôt et une autre qui ne pense que le faire.

Flir voit l’instabilité thermique se développer directement dans le système de batterie, à l’étape de chauffage, et alerte l’équipe opérationnelle pendant que l’intervention est toujours simple.

Une nouvelle certification modifie la référence

La norme NFPA 75, mise à jour en 2024, régit les exigences de protection contre les incendies pour les zones d’équipement informatique et traite les événements d’incendie et thermiques comme des risques existentiels dans les environnements critiques. Les caméras thermiques certifiées UL sont conçues pour répondre à ces exigences, non pas en tant que complément à la détection de fumée existante, mais en tant que remplacement certifié. Pour les ingénieurs incendie, les architectes et les consultants en conception basée sur les performances spécifiant de nouvelles constructions de datacenters ou des rénovations majeures, cette certification ouvre une conversation qui n’était pas auparavant disponible : la capacité à spécifier la technologie de détection la plus précoce sur le marché comme système de détection d’incendie principal, dans un cadre entièrement conforme au code.

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Back to top