Les caméras thermiques FLIR améliorent la crédibilité et l’efficacité des systèmes souterrains de fonte des neiges


Une image thermique montrant clairement un problème caché peut parfois être plus convaincante qu’un long rapport présentant de nombreuses données. Pour les entreprises qui installent et entretiennent des systèmes souterrains de fonte des neiges, les caméras thermiques FLIR font leurs preuves pour la surveillance de la température et les tâches de maintenance post-opérationnelle.
La neige hivernale est un spectacle apprécié des enfants. Pour la plupart des conducteurs, cependant, la neige est une mauvaise nouvelle qui peut entraîner des embouteillages et des accidents de la route. Le verglas, qui se forme lorsque la neige fond pendant les heures plus chaudes de la journée puis gèle à nouveau lorsque la température baisse le soir, est particulièrement préoccupant. La neige ou la glace sur les pentes abruptes, les virages, les entrées et les sorties de tunnels et d’autres emplacements où les structures de stationnement souterraines sont connectées la route nécessitent une attention toute particulière par rapport aux autres surfaces routières.

La caméra thermique FLIR E5 est un équipement clé qui améliore la crédibilité, la fiabilité et l’efficacité des tâches impliquant des systèmes de déneigement depuis leur installation jusqu’à leur supervision et leur maintenance.
Ces dernières années, de nombreux gouvernements ont introduit des systèmes de fonte des neiges afin d’atténuer le risque d’accidents causés par les chutes de neige et le verglas en hiver. Ces systèmes souterrains comportent généralement des fils chauffés électriquement et des capteurs intégrés placés jusqu’à 150 mm (6 po) sous la surface de la route. Lorsque la neige s’accumule ou que la glace recouvre la route, les capteurs détectent automatiquement la température et l’humidité, alimentent les fils chauffés et génèrent de la chaleur pour faire fondre la neige ou la glace. Certaines municipalités pulvérisent encore du chlorure de calcium pour déneiger ou déglacer les routes, ce qui peut entraîner de la corrosion ; cette approche soulève également une certaine controverse concernant la contamination potentielle du sol et de l’eau. Les systèmes de fonte des neiges peuvent éliminer ce problème, et gagnent donc en popularité non seulement pour les autoroutes, mais aussi sur les trottoirs pour les piétons et les points d’accès d’entrée et de sortie de divers bâtiments.

Depuis 2007, Namdong Engineering & One a installé plus de 500 systèmes de fonte des neiges dans des appartements, des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des hôtels, des stations de ski, des grands magasins, des centres commerciaux, des administrations centrales et locales, ainsi que des installations militaires. En 2014, l’entreprise a ajouté la caméra thermique FLIR E5 à ses protocoles d’installation de système, ainsi qu’aux protocoles d’inspection et de maintenance post-installation.
Comme l’explique Kim Byeong-sam, PDG de Namdong Engineering & One, « les systèmes de fonte de neige sont difficiles à installer ou à inspecter à l’œil nu car ils impliquent l’incorporation de fils chauffés dans le sol. Les caméras thermiques constituent alors l’outil idéal pour vérifier les systèmes de fonte de neige avec les clients et les superviseurs d’installation afin de déterminer si les fils chauffants fonctionnent normalement. Ces caméras visualisent et affichent les températures minimales et maximales à l’aide de différentes couleurs, ce qui permet d’interpréter facilement images obtenues. »

Selon Kim, du point de vue de la crédibilité, il est beaucoup plus efficace de laisser les clients et les superviseurs vérifier eux-mêmes l’état opérationnel des équipements souterrains avec une caméra thermique sur le terrain plutôt que d’expliquer les résultats par des mots. Il ajoute : « L’utilisation d’une caméra thermique est beaucoup plus pratique pour effectuer des tâches de maintenance après l’installation de systèmes de fonte des neiges. Si un problème touche certains fils chauffants, une caméra thermique les affichera dans une couleur différente de celle des fils entièrement opérationnels. Cela nous permet de vérifier et de résoudre le problème beaucoup plus rapidement que sans caméra thermique. »

Image visuelle (ci-dessus) et image thermique d’une route avec un système de fonte des neiges intégré.
La FLIR E5 est une caméra thermique populaire largement utilisée pour l’installation et l’inspection d’installations électriques ainsi que pour la maintenance préventive. En plus de fournir des images thermiques et visuelles, la FLIR E5 utilise la technologie brevetée MSX® de FLIR pour afficher clairement les détails tels que des nombres et des libellés, ainsi que les contours des objets sur les images thermiques. Elle offre une résolution de 10 800 pixels et une plage de température mesurable de -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F) Grâce à un mécanisme intuitif de mesure instantanée, l’E5 est extrêmement facile à utiliser et suffisamment robuste pour réussir un test de chute de 2 m (6,5 pieds). La caméra dispose d’une fonction de mesure de point central permettant de mesurer les températures et fournit un outil de zone délimitée pour les lectures automatiques de température maximale/minimale. L’E5 peut être utilisée pendant une période allant jusqu’à quatre heures avec une seule charge de batterie ; la batterie lithium-ion amovible peut être rechargée en deux heures à l’aide d’un socle de chargement en option ou en 2,5 heures dans la caméra principale.

Téléchargez la note d’application complète et obtenez plus d’informations sur flir.com/ex-series