Changement de champ de vision sans rupture : Imagerie optimisée pour les inspections complexes

Objectifs interchangeables pour une imagerie thermique avancée à différentes distances

La gamme de caméras thermiques avancées de FLIR est désormais encore plus facile à utiliser, offrant des informations instantanées sur toute une gamme de champs de vision.

Les caméras thermographiques des séries Exx et T de FLIR peuvent désormais utiliser une plus large gamme d’objectifs interchangeables, ce qui permet de passer rapidement et en toute transparence de l’objectif 6° à l’objectif 80°, sans qu’il soit nécessaire de les retirer et de les remettre en place manuellement.

Disponible sur les modèles à partir du modèle E76, il promet de donner aux utilisateurs la possibilité d’afficher plus de pixels thermiques sur la cible inspectée, quelle que soit la distance à laquelle vous pouvez travailler en toute sécurité.

Par exemple, si la plupart des inspections dans une usine concernent des armoires électriques devant lesquelles vous pouvez vous placer, vous pouvez opter pour l’objectif 42°. Si vous devez ensuite inspecter les moteurs électriques d’un portique, ou un moteur électrique à l’extrémité d’un convoyeur plus éloigné, un objectif 42° ne sera pas en mesure d’afficher suffisamment de pixels sur la cible pour capturer une image utile. Dans ce cas, les opérateurs peuvent opter pour l’objectif 14°, qui affiche suffisamment de pixels sur la zone cible pour prendre une image riche en données.

Cette nouvelle fonctionnalité ouvre des perspectives incroyables pour révolutionner les inspections visuelles dans les environnements industriels.

Réduisez les coûts de dépannage de 70 %

S’il est tentant de procéder à des réparations ponctuelles pour réduire les dépenses d’entretien, il peut s’avérer beaucoup plus coûteux d’attendre que les machines tombent en panne. En fait, l’entretien préventif peut réduire les pannes de 70 % et les coûts d’entretien d’un quart.

C’est là que la surveillance de l’état de l’installation entre en jeu; grâce à une technologie de précision qui offre des informations inégalées sur le fonctionnement interne de votre installation, elle permet aux opérateurs de détecter les problèmes à un stade précoce, de planifier les réparations à l’avance et d’éviter les temps d’arrêt inutiles - ce qui, en fin de compte, stimule la productivité jusqu’à 25 %.

Mieux vaut prévenir que guérir - une surveillance efficace de l’état de l’équipement permet d’éviter les temps d’arrêt, de réduire les coûts de réparation et de maintenir les coûts d’exploitation à un niveau compétitif.

Au lieu de faire fonctionner les machines jusqu’à ce qu’elles tombent en panne, la mise en place d’un programme de surveillance de l’état peut avoir des effets bénéfiques sur votre productivité et vos résultats.

Images de précision d’une clarté et d’une acuité maximales

Les opérateurs n’ont plus besoin d’enlever et de remettre les objectifs manuellement. Plus de tâtonnement avec une trousse à la fine pointe de la technologie lors d’inspections importantes - seulement des aperçus percutants en un clin d’œil.

Exclusivement pour les séries FLIR Exx et T, les opérateurs peuvent désormais profiter d’inspections encore plus faciles en passant d’un champ de vision à l’autre, tels que « Double champ de vision » et « Flexview », d’un simple clic. Actuellement, le nombre de champs de vision varie de 14° à 24°.

Les objectifs AutoCal™ offrent une couverture complète des cibles proches et éloignées, avec un compteur de distance laser intégré assurant une mesure précise de la température grâce à une mise au point nette. Cela signifie que la caméra se calibre automatiquement lorsque les objectifs sont remplacés, ce qui permet aux opérateurs de gagner un temps précieux.

Les données thermiques sont facilement collectées, affichées et restituées visuellement, même avec des thermogrammes de formes complexes ou des cibles s’étendant de loin à près de l’opérateur en une seule image.

Détectez les problèmes avant qu’ils ne causent des dommages

Grâce aux options d’objectifs disponibles pour un large éventail de profondeurs, vous serez en mesure de détecter les problèmes avant qu’ils ne se posent. Qu’il s’agisse des premières indications de problèmes de construction, de l’identification des points chauds ou du dépannage des systèmes électriques et mécaniques, vous serez en mesure de détecter et d’atténuer les problèmes avant qu’ils ne causent des dommages entraînant des réparations coûteuses.

Ce changement essentiel est le dernier d’une série d’améliorations ergonomiques qui rendent l’inspection encore plus souple et agréable. Par exemple, la série Exx de FLIR bénéficie d’une résolution allant jusqu’à 640x480 et d’un zoom numérique huit fois supérieur, de la technologie d’amélioration de l’image haute définition UltraMax® et d’un contraste amélioré avec des fonctions de nivellement et d’agrandissement d’une seule touche pour visualiser de plus grands détails de l’image. La mise au point assistée par laser garantit des images nettes et éclatantes qui peuvent être améliorées par la technologie brevetée FLIR MSX® pour plus de détails et de perspective.

Comparativement, les caméras thermiques FLIR de la série T bénéficient d’un bloc optique pivotant à 180°, tandis que la série T8xx comprend un viseur oculaire intégré pour éviter les reflets sur l’écran lors des inspections à l’extérieur, ce qui permet un confort maximal lors de l’utilisation de la caméra, en particulier lors de l’inspection de cibles situées à différentes altitudes. Cela permet également aux opérateurs d’inspecter clairement les cibles sans être gênés par l’éblouissement ou les reflets contraignants.

Changement de champ de vision (FOV) en toute simplicité - embed.jpg

Les objectifs entièrement interchangeables comprennent :

Objectif IR 6° (f=70 mm) : L’objectif IR de 6°, 70 mm offre un grossissement exceptionnel des détails sur de longues distances. Il est idéal pour les petites cibles ou les cibles éloignées comme les lignes électriques aériennes. Cet objectif convient parfaitement aux caméras scientifiques, notamment les caméras FLIR A400, A500, A700, T5xx et T8xx.

Objectif 14°, objectif 24°, objectif 42° Objectif FlexView™ à double champ de vision (objectif IR 14° et 24°, f=17/29 mm)Objectif 80°; Ce dernier convient aux situations extrêmement exiguës où l’opérateur ne peut pas s’éloigner de l’objet, cet objectif IR grand angle f=6,5 mm a un champ de vision environ trois fois supérieur à celui d’un objectif standard. À l’inverse, l’objectif 14° est idéal pour les inspections à distance, c’est-à-dire à une distance de 10 à 20 mètres de la zone cible.

Objectif IR, 7° FOV, 88,9 mm (T198165); L’objectif IR à 7° est un accessoire populaire et offre un grossissement de 3,6× par rapport à l’objectif standard. Il est particulièrement adapté aux petites cibles ou aux cibles éloignées comme les lignes électriques aériennes.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, l’imagerie thermographique et acoustique FLIR offre des avantages clairs pour stimuler votre productivité et réduire vos dépenses d’entretien; explorez la gamme complète d’options disponibles dès aujourd’hui.

Articles connexes

Étude de cas

Les caméras thermiques FLIR améliorent la crédibilité et l’efficacité des systèmes souterrains de fonte des neiges

Read more
Notions fondamentales

Le rôle important de l’imagerie thermique dans la surveillance conditionnelle

Read more

10 raisons d’ajouter une caméra FLIR ONE Edge Pro à votre trousse d’outils

Read more
Back to top