PFE LTD. FAIT CONFIANCE À FLIR THERMAL STUDIO POUR ACCÉLÉRER LES INSPECTIONS D’ÉQUIPEMENTS ET LA CRÉATION DE RAPPORTS

PFE Limited, spécialiste britannique de l’inspection, utilise le logiciel FLIR Thermal Studio pour accélérer les inspections des sites et la creation de rapports, et pour fournir une qualité de rapport homogène à sa clientèle exigeante.

Basée à Wallasey, au nord-ouest de l’Angleterre, PFE Limited est une entreprise familiale, spécialisée dans une large gamme de services d’inspection et de fiabilité pour les clients industriels. Pour fournir une qualité de rapports fiable et reproductible, les ingénieurs de PFE utilisent la dernière technologie du marché pour l’analyse des vibrations, l’équilibrage dynamique et la thermographie, entre autres.

L’entreprise utilise l’imagerie thermique depuis plus de 15 ans pour les inspections mécaniques, électriques et celles liées aux processus. Un des types d’inspections les plus spécialisés proposés par PFE Limited est l’inspection des fours, pour laquelle l’entreprise utilise une caméra à poignée-pistolet FLIR de série Exx

IMG_20211215_091603.jpg

Les ingénieurs de PFE Limited inspectent les équipements mécaniques et électriques à l’aide d’une caméra thermique FLIR de série Exx.

 

OUTIL D’INSPECTION PRATIQUE TOUT-EN-UN

Les résultats les plus tangibles que l’entreprise offre à ses clients sont les rapports. Cela va sans dire qu’ils doivent être de qualité élevée et homogène. PFE Limited fait donc confiance au logiciel FLIR Thermal Studio équipé de la fonctionnalité de routage du plug-in FLIR Route Creator.

« Avant, nous nous rendions sur site pour nos inspections, en combinant l’utilisation d’une caméra thermique avec une sorte de presse-papiers ou de tablette électronique », déclare Jake Ford, ingénieur en fiabilité et en mécanique chez PFE Limited. « Pour chaque équipement et chaque image prise avec notre caméra thermique, nous avions l’habitude de noter des chiffres et des commentaires sur un appareil distinct. Non seulement cela n’était pas pratique, mais cela nous prenait également deux fois plus de temps qu’aujourd’hui. Grâce à l’introduction du logiciel FLIR Thermal Studio, nous avons pu réduire de moitié notre durée d’inspection. »

 

ITINÉRAIRES PRÉPLANIFIÉS

L’équipe de PFE Limited apprécie particulièrement le plug-in FLIR Route Creator, qui permet aux utilisateurs de créer des itinéraires préplanifiés dans FLIR Thermal Studio pour leurs inspections. Les itinéraires peuvent être téléchargés sur n’importe quelle caméra thermique FLIR dotée du logiciel intégré FLIR Inspection Route, puis exécutés à partir de la caméra elle- même. Cela signifie que les inspecteurs n’ont plus besoin de transporter deux articles distincts, ce qui est beaucoup plus pratique, pour rester organisés lorsqu’ils inspectent des sites importants ou multiples, et surtout, pour s’assurer qu’ils ne ratent aucun équipement ou zone d’inspection.

IMG_20211215_091856.jpg

L’ajout d’itinéraires préplanifiés, créés dans Thermal Studio et téléchargés sur une caméra avec un logiciel intégré Inspection Route, permet à l’équipe d’inspecter plus d’équipements, plus rapidement et plus efficacement.

De plus, les itinéraires d’inspection ne sont pas toujours linéaires : Les ingénieurs de PFE Limited ne suivent pas toujours le même ordre. Ils omettent souvent certains équipements et doivent faire le va-et-vient à différents moments. Avec un simple presse-papiers ou une tablette, le risque de manquer des équipements lors des inspections est beaucoup plus élevé. Lorsqu’Inspection Route est actif sur la caméra, la progression de l’itinéraire préplanifié est toujours clairement visible et le logiciel indique à l’utilisateur exactement quels équipements il reste à inspecter.

« Une inspection typique de four nous prenait environ quatre heures. Maintenant, nous pouvons facilement la terminer en deux heures », explique M. Ford.

 

TEMPS PASSÉ AU BUREAU RÉDUIT

Mais ce n’est pas seulement le temps sur site qui est réduit. Le temps passé au bureau pour compiler le rapport est également considérablement réduit. Grâce à FLIR Thermal Studio, les utilisateurs doivent simplement ouvrir le fichier généré par Route Creator, et les images sont déjà attribuées à un équipement. Cela rend l’analyse et la création de rapports beaucoup plus rapides et plus faciles.

« Le temps passé au bureau consistait souvent à travailler avec des feuilles de calcul ou à comparer des images thermiques avec d’autres fichiers. Ce processus était fastidieux et lent, et sujet à des erreurs. Avec Thermal Studio, la partie création de rapports est devenue un processus beaucoup plus propre, plus fluide et plus homogène », explique M. Ford.

thermal-studio-software.png

FLIR Thermal Studio Pro

FLIR Thermal Studio permet aux utilisateurs d’effectuer un post-traitement des images par lots. Cela accélère l’ensemble du processus et réduit considérablement le temps de traitement. « En particulier, dans le cas des inspections de fours, il y a souvent un certain nombre de post-traitements à effectuer », explique M. Ford. « Évidemment, les points chauds font partie d’un four, donc tous les points chauds ne sont pas problématiques. Cela signifie que nous devons souvent manipuler l’image et délimiter ou annoter la zone d’intérêt. Nous pouvons désormais choisir de présenter les images en mode UltraMax® de FLIR, de les faire pivoter et de les entourer d’un carré, le tout en un seul traitement par lots. Avant d’utiliser FLIR Thermal Studio, nous devions le faire sur chaque image individuelle, maintenant nous pouvons le faire par lots. Cela fait que FLIR Thermal Studio permet un énorme gain de temps. »

FLIR Thermal Studio permet également à l’équipe de PFE Limited de compiler plus facilement les rapports détaillés et importants requis par certains clients de la compagnie d’assurance. Ces rapports annuels d’assurance comprennent souvent des centaines d’images, chacune devant être représentée sur une seule page. Sans FLIR Thermal Studio, la création d’une page prenait auparavant quelques minutes. Avec le traitement par lots dans FLIR Thermal Studio, l’ensemble du rapport peut être configuré en quelques minutes.

 

AVANTAGE SUR LA CONCURRENCE

« En tant que petite entreprise, il est très important pour nous d’avoir une conscience du temps », déclare M. Ford. « Nous voulons gagner du temps efficacement pour satisfaire tous nos clients, car la satisfaction des clients est notre priorité. FLIR Thermal Studio nous permet d’être plus rapides sur site. En termes de santé et de sécurité, c’est déjà un plus, car moins nos inspecteurs doivent passer de temps à proximité des fours chauds, mieux c’est. Plus généralement, cela signifie également que nous pouvons faire notre travail en moins de temps et être plus rentables que nos concurrents. »

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur FLIR Thermal Studio

 

télécharger la note d'application

Articles connexes

Choisir une caméra

Spécifications de la caméra thermique que vous devez connaître avant de l’acheter

Read more
Étude de cas

FLIR Thermal Imaging Enables Autonomous Inspections of Mining and Trucking Vehicles in Australia

Read more
Notions fondamentales

Utilisation du logiciel Thermal Reporting pour de meilleures inspections thermographiques

Read more
Back to top