Cinquième plus grand producteur européen d'électricité et plus grand fournisseur d'énergie, Vattenfall est l'une des premières sociétés de ce secteur à avoir investi dans une caméra FLIR GasFindIR LW. Vattenfall utilise cette caméra pour inspecter les disjoncteurs à haute tension des installations, afin de détecter les fuites d'hexafluorure de soufre (SF6), un gaz dangereux pour l'environnement.
Le SF6 est un gaz isolant utilisé dans la plupart des types de commutateurs à haute tension dans le monde entier. L'inconvénient majeur du SF6 est qu'il s'agit d'un gaz à effet de serre 24 000 fois plus dangereux pour l'environnement que le dioxyde de carbone (CO2). La détection et la réparation des fuites de SF6 est donc cruciale dans le cadre des efforts de lutte contre le réchauffement climatique. Sur le marché domestique de Vattenfall, la Suède, la société produit et distribue de l'électricité dans tout le pays. Avant d'investir dans la GasFindIR LW, Vattenfall recherchait les fuites de SF6 avec des renifleurs. Mais avec cet équipement, la recherche des fuites était fastidieuse et la centrale devait être arrêtée pendant les inspections.
Recherche de fuites pendant le fonctionnement de la centrale
Le thermographe Roger Eriksson, travaille pour Vattenfall Service et fournit des services de maintenance préventive à Vattenfall à l'interne, mais aussi à des clients externes. Aujourd'hui, il fait partie des quatre experts qui parcourent la Suède pour détecter les fuites de SF6 avec une caméra GasFindIR LW de FLIR. « La grande différence entre un renifleur et la GasFindIR LW est que la caméra permet de voir le gaz et la source de la fuite, » explique Roger Eriksson. Autre avantage de poids, on peut rester à distance et inspecter des endroits difficiles à atteindre avec un renifleur. Et surtout, le site continue de fonctionner normalement pendant l'inspection, ce qui permet de réaliser des économies importantes à long terme.
Effectuez des recherches depuis des distances de 20 à 30 mètres
Si la fuite se situe près d'un joint, le gaz a tendance à sortir en « bouffées » sous l'accumulation de la pression. Dans ces cas-là, il faut observer le même endroit pendant un moment pour ne pas prendre le risque de rater la fuite. Ces types de « fuites en bouffées » sont très difficiles à détecter avec un renifleur. « Une fois que la fuite a été détectée, on enregistre une séquence vidéo et on envoie un rapport. C'est à ce moment-là seulement qu'il faut fermer le commutateur, pour réparer la fuite. Avec un renifleur, nous n'aurions jamais pu trouver la fuite que nous avons détectée aujourd'hui. Elle était située sur le dessus du capot du coupe-circuit. Pour accéder à cet endroit avec un renifleur, il aurait fallu utiliser un élévateur, » conclut Roger Eriksson.
Comment ça marche ?
Les caméras de détection des gaz FLIR sont des caméras infrarouges capables de visualiser les gaz en inversant les propriétés physiques des fuites de gaz fugitives. La caméra produit une image complète de la zone inspectée et les fuites apparaissent sous forme de fumée dans le viseur ou sur l'écran LCD de l'opérateur, ce qui lui permet de voir les émissions de gaz. L'image est visible en temps réel et peut être enregistrée dans la caméra pour un archivage simple.
Un prix environnemental pour la GasFindIR LW de FLIR
En 2009, la GasFindIR LW de FLIR a reçu le prix environnemental de Svenska Kraftnät pour la réduction des effets négatifs des postes de commutation sur l'environnement. Svenska Kraftnät est la société d'État qui administre et opère le réseau électrique suédois. Elle est également responsable de l'alimentation nationale en gaz naturel en Suède.