Quel est le mode haute sensibilité ?

Les caméras d’imagerie optique du gaz (OGI, optical gas imaging) sont des caméras thermiques hautement spécialisées qui sont dotées d’un filtrage spectral spécifique pour visualiser des émissions de gaz spécifiques. Alors que les caméras FLIR OGI sont extrêmement sensibles et peuvent détecter des fuites de gaz à plusieurs centaines de mètres, parfois une fuite particulièrement petite ou distante nécessite quelque chose de plus pour être visualisée. Grâce à une fonctionnalité appelée mode haute sensibilité (HSM, high sensitivity mode), les opérateurs peuvent détecter même la plus petite des fuites.

Amélioration de la détection des fuites de gaz

Le mode haute sensibilité est une technique de traitement vidéo par soustraction d’images brevetée qui améliore la sensibilité thermique de la caméra. La fonctionnalité HSM soustrait un pourcentage de signaux de pixels individuels des images dans le flux vidéo des images ultérieures. Cela améliore les différences entre les images et fait ressortir les fuites plus clairement dans les images résultantes.

L’utilisation du HSM donne à l’utilisateur le contrôle sur la quantité de compensation appliquée au flux vidéo, et donc sur le degré d’augmentation de la sensibilité thermique. Dans la vidéo ci-dessous, par exemple, les vapeurs émises par le désinfectant pour les mains deviennent beaucoup plus évidentes lorsque la caméra passe en mode HSM :

Demonstrating_Sensitivity_of_FLIRs_Optical_Gas_Imaging_Camer.gif

Un désinfectant pour les mains contenant de l’alcool éthylique libère des vapeurs invisibles qui peuvent être visualisées avec une caméra de détection de gaz FLIR GF320.

Bien sûr, les opérateurs de caméras recherchent généralement des fuites de gaz provenant de sources beaucoup plus éloignées que celles indiquées dans ce clip, parce qu’il est peu pratique de se rapprocher, ou parce que des conditions dangereuses empêchent d’approcher la source de la fuite. Contrairement à de nombreux autres outils d’inspection, des caméras OGI permettent de visualiser des situations dangereuses à une distance sûre. Le mode HSM permet à l’utilisateur de voir des fuites encore plus petites à une plus grande distance par rapport au mode infrarouge « normal » :

26310181_GF620.gif

Le FLIR GF620 peut détecter les émissions de méthane et d’autres composés organiques volatils (COV) à partir d’une distance sûre.

Gagnez du temps sur le terrain

Il est généralement essentiel de régler la plage et le niveau de température (point médian) appropriés pour obtenir les résultats d’imagerie par gaz optique requis. (Une large plage fournira moins de détails d’image tandis qu’une plage étroite et mieux réglée fournira plus de détails.) Toutefois, le mode HSM permet aux utilisateurs de rechercher le gaz sans avoir à définir le niveau de l’image avant de réduire la plage.

Étant donné que le réglage du niveau à la température de fond est un processus compliqué et qu’il n’est pas possible d’avoir plusieurs fonds en même temps, le HSM permet aux ingénieurs de maintenance ou aux opérateurs de gagner beaucoup de temps et leur permet de rechercher plus facilement et plus rapidement les petites fuites. Cette opération est réalisée en temps réel et améliore donc considérablement la stabilité et la sensibilité des caméras de détection de gaz.

Améliorer la stabilité signifie également que dans le mode HSM, la caméra peut être déplacée pendant l’utilisation, et qu’un trépied n’est pas nécessaire pour sa stabilisation.

Grâce au mode haute sensibilité, les opérateurs peuvent gagner du temps sur le terrain, inspecter l’équipement à une distance sûre et repérer même les plus petites fuites de gaz lointaines. En savoir plus sur les caméras FLIR OGI qui disposent du mode HSM : ►.flir.com/instruments/optique-gaz-imagerie.

Back to top