Quelle est la différence entre les thermomètres IR et les caméras thermiques?

Les caméras thermiques et les thermomètres infrarouges (IR) sans contact sont tous deux utilisés pour mesurer la température sans contact dans une grande variété d’applications. Les deux outils fonctionnent selon le même principe : ils détectent le rayonnement infrarouge et le traduisent en un relevé de température. Les caméras thermiques présentent toutefois plusieurs avantages par rapport aux thermomètres IR.

Un thermomètre infrarouge, également connu sous le nom de capteur ou de pistolet thermique, vous donne un seul chiffre – la mesure de la température d’un seul point sur votre cible. Une caméra thermique vous donne des relevés de température pour chaque pixel de l’image thermique entière, et vous permet de visualiser une scène entière en thermique. Les caméras thermiques peuvent également résoudre les températures à une plus grande distance, ce qui permet à l’utilisateur d’inspecter rapidement de grandes zones.

circuit-panel-2.jpg

Une caméra thermique peut rapidement repérer les points chauds d’une image.

Parce qu’il fonctionne selon le même principe physique qu’une caméra thermique, un thermomètre IR peut être considéré comme une caméra thermique avec un seul pixel. Bien qu’il soit utile pour de nombreuses tâches, comme il ne mesure que la température d’un seul point, l’opérateur peut facilement manquer des renseignements cruciaux.

TG54_lasers-JPEG-1200x628.jpg

Un thermomètre infrarouge ne peut mesurer qu’un seul point à la fois, ce qui signifie qu’il peut prendre plus de temps pour trouver un point chaud ou un autre défaut.

Mesure de la température à distance

L’un des principaux avantages des caméras thermiques par rapport aux thermomètres infrarouges est qu’elles peuvent mesurer avec précision les températures sur de plus grandes distances. La distance à laquelle une caméra thermique ou un thermomètre infrarouge peut mesurer avec précision une cible d’une taille donnée tout en obtenant une mesure de température précise est connue sous le nom de rapport distance/taille (rapport D:S).

La plupart des caméras thermiques ont un rapport D:S beaucoup plus important que les thermomètres IR. Le thermomètre IR moyen, par exemple, peut mesurer une cible de 1 cm à une distance de 10 à 50 cm. La plupart des caméras thermiques peuvent mesurer avec précision la température d’une cible de cette taille (1 cm) à plusieurs mètres de distance.

La FLIR TG54, par exemple, a un rapport D:S de 24:1, ce qui signifie qu’elle peut mesurer une cible de 1 cm à une distance de 24 cm (ou une cible de 1 pouce à une distance de 24 pouces). La FLIR E8, une caméra thermique d’une résolution de 320 × 240 pixels, a un rapport D:S d’environ 120:1, ce qui signifie qu’elle peut mesurer une cible de 1 cm à une distance de 120 cm.

(Remarque : alors que le rapport D:S est généralement indiqué comme l’une des caractéristiques des thermomètres IR, le calcul du rapport D:S des caméras thermiques nécessite un peu plus de travail — consultez notre article consultez notre article Comprendre le rapport D:S pour savoir comment nous sommes arrivés à ce chiffre).

T865-Utility-203.jpg

Les caméras thermiques comme la FLIR T865 sont capables de mesurer avec précision la température sur de longues distances.

La plupart des caméras thermiques les plus avancées sont équipées d’objectifs interchangeables, ce qui affecte le rapport D:S de la caméra. La caméra thermique FLIR T865, par exemple, peut être associée à un téléobjectif à 6° CdV pour effectuer des inspections thermiques de cibles à longue distance.

Mesure de milliers de températures de points en même temps

Même si un point chaud est trop petit ou trop éloigné pour être mesuré avec précision, une caméra thermique peut le détecter en balayant une zone, ce qui permet à l’opérateur de se rapprocher et d’obtenir un relevé plus précis. Les thermomètres infrarouges, quant à eux, exigent généralement que vous sachiez déjà où vous pensez que se trouve le point chaud ou la zone d’intérêt avant d’essayer de le mesurer.

Balayer de grandes surfaces avec de nombreux composants à l’aide d’un thermomètre infrarouge prend beaucoup de temps, car il faut balayer chaque composant séparément. Une caméra thermique permet de repérer beaucoup plus rapidement les problèmes les plus infimes.

Des outils tels que certaines caméras de la série TG de FLIR combinent le format pratique d’un thermomètre infrarouge traditionnel avec une caméra thermique pour aider à repérer rapidement les défauts.

Mesurer les petites cibles

Les thermomètres IR sont également limités dans leur capacité à mesurer la température sur de petits objets. Cette capacité est de plus en plus importante pour l’inspection de l’électronique. Alors que nos appareils continuent d’intégrer des vitesses de traitement plus élevées dans des boîtiers encore plus petits, il devient de plus en plus difficile de trouver des moyens de dissiper la chaleur et d’identifier les points chauds.

Un thermomètre IR peut détecter et mesurer efficacement la température, mais la taille de son spot peut être trop grande pour mesurer des composants extrêmement petits. Cependant, les caméras thermiques dotées d’une optique rapprochée peuvent faire une mise au point jusqu’à moins de 5μm (micromètres) par pixel. Cela permet aux ingénieurs et aux techniciens d’effectuer des mesures à très petite échelle.

T865-Scnc-PCB-MicroscopeStand-311.jpg

Les caméras thermiques à haute performance peuvent effectuer des mesures à très petite échelle.


Un thermomètre infrarouge est un outil formidable et abordable pour de nombreuses applications, en particulier celles à courte portée, lorsque vous avez une bonne idée de l’endroit exact où vous devez mesurer. Cependant, pour les applications à distance ou pour balayer rapidement une grande zone, une caméra thermique est généralement le meilleur outil pour le travail. En savoir plus sur les thermomètres IR FLIR et les solutions thermiques portatives FLIR.

Back to top