La FLIR ONE® Edge Pro pour iOS® et Android est une caméra d’imagerie thermique de pointe qui a le potentiel de révolutionner la façon dont les professionnels de l’automobile effectuent les inspections. La technologie d’imagerie thermique fournit aux techniciens automobiles un outil puissant pour identifier et diagnostiquer rapidement et précisément divers problèmes dans les véhicules. Mais contrairement à d’autres caméras thermiques, Edge Pro offre des capacités sans fil qui permettent aux techniciens d’inspecter les zones difficiles d’accès et difficiles à visualiser avec plus de commodité, d’efficacité et de liberté de mouvement. Grâce à sa conception compacte et à sa connexion sans fil, la FLIR ONE Edge Pro a le potentiel de rationaliser les inspections automobiles, ce qui permet d’obtenir des diagnostics plus précis, de réduire le temps de dépannage et, au final, d’améliorer les performances et la sécurité du véhicule.

Voici cinq façons d’utiliser la FLIR ONE® Edge Pro pour rationaliser les inspections automobiles :

Trouver les fuites d’échappement

Une caméra thermique est un outil précieux pour identifier les fuites d’échappement dans un véhicule. Lors de l’inspection des fuites d’échappement avec la FLIR ONE Edge Pro, les techniciens peuvent scanner rapidement et facilement les connexions entre le collecteur, les tuyaux, les joints visibles et les joints en un temps record. La caméra peut aider à détecter les variations de température qui peuvent indiquer la présence d’une fuite d’échappement.

De plus, FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale) fournit des images thermiques éclatantes en ajoutant des détails clés de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge entière en temps réel. En capturant simultanément des images thermiques et visibles, la technologie MSX ajoute des bords, des textures et des détails visibles à l’image thermique, créant une représentation visuelle plus complète du système d’échappement et de toute anomalie dans le système d’échappement.

Fuite d’échappement.png

Inspecter les éléments chauffants pour détecter la présence de grilles de dégivrage

Les grilles de dégivrage jouent un rôle crucial pour assurer une visibilité claire par temps froid, mais les problèmes avec les éléments chauffants peuvent entraver leur fonctionnalité. Avec la FLIR ONE Edge Pro, les professionnels de l’automobile peuvent effectuer des inspections des grilles de dégivrage avec une commodité et une efficacité accrues. En diffusant sans fil les données thermiques sur un smartphone ou une tablette, les techniciens peuvent analyser instantanément la distribution de la température à travers les grilles de dégivrage, et ils peuvent comparer les conditions de l’intérieur et de l’extérieur de la voiture beaucoup plus facilement qu’une caméra thermique traditionnelle ne le permettrait. Grâce à cette technologie sans fil, les problèmes potentiels tels que les éléments chauffants défectueux ou inefficaces, les points chauds ou les points froids peuvent être localisés, diagnostiqués et traités en moins de temps.

Problème de grille de dégivrage.png

 

Résoudre les problèmes de climatisation

Une caméra thermique est un outil très utile lorsqu’il s’agit d’identifier les problèmes avec un système de climatisation automobile ; cependant, il peut être difficile d’identifier la cause profonde du problème, les évents étant visibles à l’intérieur de la cabine et la majeure partie du système étant cachée et difficile d’accès. Grâce aux capacités sans fil de la FLIR ONE Edge Pro, les professionnels de l’automobile peuvent essentiellement voir les deux zones du système en même temps. Les capacités de diffusion sans fil de l’Edge Pro permettent à plusieurs techniciens de visualiser différentes parties du système simultanément. Cela leur permet d’identifier les problèmes potentiels tels que la surchauffe, les fuites de réfrigérant ou les obstructions qui peuvent entraver les performances du système.

fuite c.a. .png
Fuite possible du système CA
bon ac.png
Le système CA fonctionne correctement

Inspecter les tambours de frein

Les inspections traditionnelles des tambours de frein peuvent être difficiles en raison d’un accès et d’une visibilité limités. Cependant, grâce aux capacités sans fil de la FLIR ONE Edge Pro, les professionnels de l’automobile peuvent désormais rationaliser et améliorer les inspections des tambours de frein avec une facilité remarquable.

Lors de l’inspection des tambours de frein, la fonctionnalité sans fil de la FLIR ONE Edge Pro permet aux techniciens de se déplacer librement autour du véhicule, en capturant des images thermiques détaillées des tambours de frein sous différents angles. En diffusant sans fil les données thermiques sur un smartphone ou une tablette, les techniciens peuvent analyser instantanément la distribution de la température à travers les tambours de frein, en identifiant les anomalies potentielles telles qu’un chauffage irrégulier, une surchauffe ou des signes d’usure. Ces informations précieuses permettent une détection précoce des problèmes, facilitant la maintenance proactive ou les mesures de réparation pour garantir des performances de freinage et une sécurité optimales.

Diagnostiquer les problèmes de convertisseur catalytique

Les convertisseurs catalytiques jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions nocives des véhicules, mais le diagnostic des problèmes avec ces composants peut être difficile en raison de leur emplacement et de leurs signatures thermiques. Cependant, grâce aux capacités sans fil de la FLIR ONE Edge Pro, les professionnels de l’automobile peuvent effectuer des inspections de convertisseur catalytique avec une commodité et une efficacité accrues. Ils peuvent manœuvrer autour du véhicule, capturant des images thermiques détaillées du convertisseur catalytique sous différents angles sans les restrictions des câbles ou des connexions physiques. De plus, grâce à sa taille compacte, la FLIR ONE Edge Pro peut pénétrer dans ces espaces plus étroits et difficiles d’accès avec beaucoup plus de facilité et de commodité.

La FLIR ONE Edge Pro représente un bond en avant significatif dans les inspections automobiles, révolutionnant la façon dont les professionnels abordent les tâches de diagnostic et de maintenance.

Sa technologie sans fil la distingue véritablement en tant qu’actif inestimable dans l’industrie automobile, facilitant des inspections plus efficaces et précises, ce qui aboutit finalement à une fiabilité accrue des véhicules et à une exploitation et une sécurité optimisées pour tous.

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.