Qu’est-ce que la surveillance de l’état? Un guide d’entretien préventif pour les débutants


Le terme « surveillance de l’état » est omniprésent dans les secteurs de la fabrication et de l’ingénierie à l’échelle mondiale - mais qu’est-ce que cela signifie?
L’indice est dans le nom : la « surveillance de l’état » est essentiellement une surveillance de l’état des composants industriels par l’intermédiaire d’inspections régulières afin de prédire la dégradation et la défaillance à long terme. En fait, elle peut réduire les pannes de 70 % et les coûts de maintenance d’un quart.
Également appelée « entretien préventif », elle permet aux opérateurs de détecter les problèmes à temps, de planifier les réparations à l’avance et d’éviter les temps d’arrêt inutiles, ce qui permet en fin de compte d’augmenter la productivité jusqu’à 25 %.
Le vieux dicton selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir est toujours d’actualité : une surveillance efficace de l’état des machines permet d’éviter les temps d’arrêt, de réduire les coûts de réparation et de garantir que les coûts d’exploitation restent compétitifs.
Mais comment les entreprises peuvent-elles tirer parti de la surveillance de l’état?
Au lieu de faire fonctionner les machines jusqu’à ce qu’elles tombent en panne, ce qui peut s’avérer coûteux en termes de dépenses et de pertes dues à des temps d’arrêt imprévus, l’intégration d’un programme dédié de surveillance de l’état des machines peut apporter une série d’avantages qui stimulent à la fois votre productivité et votre résultat net.
Notamment :
FLIR dispose d’une gamme d’outils très performants pour cartographier la dégradation et identifier les schémas d’utilisation des équipements afin d’aider les opérateurs à détecter les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent.

L’entretien préventif n’est pas un processus unique. Il s’agit généralement d’inspecter en détail des composants ou des fonctions individuels - cela peut aller de l’inspection de la fréquence vibratoire d’un équipement industriel à la température des composants, et même à l’énergie utilisée ou perdue par ces composants.
Un suivi précis permet aux entreprises de dégager des tendances et de révéler les éléments de leur activité qui s’usent plus vite que d’autres, afin d’organiser des réparations ciblées. Cela permet d’améliorer l’efficacité afin d’augmenter le rendement et de réduire la consommation d’énergie - et d’autres coûts croissants.
Tout environnement industriel peut intégrer la surveillance de l’état dans sa routine d’entretien afin d’en tirer profit.
Si un composant s’use, il est susceptible de voir son rendement se dégrader. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’éléments mécaniques qui bougent - comme les machines tournantes, les compresseurs, les pompes ou les moteurs - ou d’éléments électriques qui sont très sollicités.
La surveillance de l’état est particulièrement utile pour identifier et analyser :
De la thermographie fine aux caméras anti-étincelles pour les environnements potentiellement explosifs, en passant par l’imagerie acoustique pour détecter les fuites d’air dans les systèmes d’air comprimé et les logiciels d’inspection, il existe une technologie FLIR pour répondre à pratiquement tous les besoins en matière d’inspection.
Pour contrôler la température des éléments autour de votre installation, les systèmes d’imagerie thermique portatifs peuvent permettre de réaliser des économies substantielles. Pour les éléments statiques, un système de caméra thermique fixe peut offrir des avantages similaires.
Pour les composants électriques, la mesure des courants et les tests d’assurance qualité, FLIR dispose également d’une solide gamme d’outils de test et de mesure. Pour détecter les gaz, les fuites d’air ou les décharges partielles dans les composants de vos machines ou de votre chaîne de production, découvrez la gamme de caméras de détection de gaz ou d’imagerie acoustique de FLIR.
De plus, votre vision ne se limite pas à votre appareil; le logiciel intuitif de FLIR va encore plus loin dans l’entretien préventif, en permettant une analyse efficace des ensembles de données les plus exigeants. Pour découvrir les améliorations opérationnelles que FLIR Thermal Studio peut apporter à votre routine de surveillance de l’état, cliquez ici.
Si vous êtes préoccupé par les pertes d’énergie, les inefficacités du système, les temps d’arrêt importants ou d’autres problèmes qui font augmenter vos coûts et baisser votre productivité, prenez contact avec notre équipe de spécialistes de la surveillance de l’état dès aujourd’hui.