Quelle est la caméra thermique portative qui vous convient?

Les facteurs critiques pour déterminer la caméra thermique la plus appropriée à garder dans le sac à outils se résument souvent à l’utilisation prévue de la caméra et à la fréquence à laquelle on prévoit de l’utiliser. Après tout, le prix des caméras thermiques FLIR destinées à un usage résidentiel, commercial et industriel peut varier de quelques centaines de dollars US à cinq chiffres, avec des écarts de performance significatifs entre les deux. La bonne caméra thermique portative offre les caractéristiques et les capacités dont l’utilisateur a besoin à un prix abordable.

Comme il existe des dizaines de spécifications que l’on peut comparer entre les caméras, il est crucial de comprendre lesquelles peuvent être les plus utiles à vérifier lors de l’évaluation des différentes séries de caméras thermiques proposées par FLIR.

Voici quatre des facteurs les plus importants à prendre en compte :

  • Résolution : En général, plus le coût d’une caméra est faible, plus la résolution est faible. Même avec une résolution plus faible, ces caméras peuvent être efficaces à courte distance pour examiner des cibles facilement accessibles, mais elles auront du mal à fournir les détails visuels nécessaires pour prendre des décisions significatives pour des cibles très petites ou situées à plusieurs mètres.
  • Mise au point : Les caméras bas de gamme ont généralement une mise au point fixe qui oblige l’utilisateur à déplacer la caméra pour obtenir une image nette. Cela peut devenir un problème si le travail exige des mesures précises. Une image non focalisée signifie une mesure de température moins précise, quelle que soit la résolution thermique réelle de la caméra.
  • Champ de vision (CdV) : Pour le travail de proximité, un objectif avec un grand angle FOV (45° ou plus) sera plus utile qu’un téléobjectif (typiquement 12° ou 6°), qui est principalement destiné au travail à plus longue distance. Pour ceux qui ont besoin de capacités d’inspection de près et de loin, un appareil avec des lentilles interchangeables est le plus utile.
  • Batterie : Le temps de veille de la batterie, l’autonomie prévue en cas d’utilisation continue et la possibilité de remplacer rapidement les batteries sont autant d’éléments à prendre en compte dans votre décision. Pour ceux qui n’ont besoin d’utiliser rapidement une caméra thermique qu’une fois toutes les quelques semaines, c’est l’autonomie en veille qui prime. À l’inverse, ceux qui s’attendent à ce que leur appareil photo soit utilisé toute la journée peuvent souhaiter une longue autonomie et la possibilité de changer facilement les piles pour terminer leur travail sans interruption.

Dans cette optique, voici trois modèles de caméras thermiques portatives dont les prix et les caractéristiques peuvent servir de point de départ pour déterminer la caméra la mieux adaptée à vos besoins : la FLIR E96, la FLIR E8 Pro et la FLIR C5.

E96-MechInsp-ConcreteFactory-01.jpg

La E96 offre le meilleur des deux mondes.

La résolution jouant souvent un rôle majeur dans le prix d’une caméra donnée, il est important de réfléchir au type de résolution requis et, au-delà, à la capacité de mettre au point la caméra pour inspecter les points d’intérêt de près ou de loin.

La FLIR E96 offre la meilleure résolution pour un ordinateur portatif à poignée pistolet. C’est également la première caméra à résolution thermique réelle de 640 × 480 disponible à 13 549 USD dans ce format. Après tout, plus de pixels signifie plus de détails, ce qui permet d’obtenir des mesures de température plus précises à chaque fois pour tous les types de cibles.

Pour tirer pleinement parti de cette résolution, la E96 propose une gamme d’objectifs interchangeables qui peuvent être autocalibrés et offrent des options de mise au point dynamique. Grâce aux trois objectifs FLIR AutoCalTM en option, allant du téléobjectif (14°) au grand angle (42°), la caméra offre la couverture la plus complète pour les inspections de près ou de loin.

De plus, la E96 est doté d’un système de batterie de haute capacité mais interchangeable afin d’offrir la plus grande flexibilité pour une utilisation tout au long de la journée.

Une caméra de la série E pour les gros plans à un prix abordable : La FLIR E8 Pro

Avec un facteur de forme similaire à celui de la E96, la FLIR E8 Pro offre un mélange de fonctionnalités intéressantes, mais à une fraction du prix : 3 499 USD Ce prix réduit s’accompagne également d’une résolution réduite, avec un détecteur à résolution thermique réelle de 320 × 240, et ne permet pas de régler la mise au point. L’objectif fixe de 45° offre un champ de vision approprié pour une inspection de plus près, mais ne peut être remplacé par un autre objectif. Cependant, l’E8 Pro offre à l’utilisateur la possibilité de changer de batterie pour une charge externe, une nécessité pour une utilisation tout au long de la journée, tout en offrant une plage de température très élevée pour une variété d’inspections à haute température de -20°C à 550°C (-4°F à 1022°F).

Les limites de l’E8 font de cet appareil un bon choix pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur portatif robuste et de qualité, mais qui n’ont pas besoin d’effectuer des inspections à longue distance où un champ de vision plus étroit et la possibilité de régler la mise au point sont nécessaires.

C5-Pocket-01.jpg

La C5 : La meilleure caméra thermique portative à moins de 1 000 USD

Pour une fraction du coût de la E8 et de la E96, la FLIR C5 est offerte pour 599 USD. Doté d’une résolution thermique réelle de 160 × 120, cet appareil présente un facteur de forme compact, de type automatique, avec un écran tactile qui fonctionne avec des gants tout en se glissant facilement dans les poches.

Malgré sa petite taille, l’appareil est suffisamment robuste pour supporter des chutes de deux mètres et protège ses composants de la poussière et de la saleté que l’on trouve sur un site de travail typique.

Pour ceux qui utilisent actuellement une FLIR ONE Pro, la C5 est une excellente mise à niveau, car la batterie dure beaucoup plus longtemps (4 heures sur une charge) et offre environ 30 jours d’autonomie en veille pour une utilisation rapide, mais irrégulière à courte distance, le tout dans un boîtier robuste et avec une connectivité Wi-Fi.

Vous ne savez toujours pas quelle est la bonne caméra? Allez plus loin avec les spécifications supplémentaires à prendre en considération avec les Spécifications de la caméra thermique que vous devez connaître avant de l’acheter.

Articles connexes

Notions fondamentales

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
Choisir une caméra

Cinq outils dont un électricien ne peut pas se passer

Read more
Choisir une caméra

The Best Thermal Camera for Mechanics and Automotive Professionals

Read more
Back to top