Comment le Flir Scout Pro transforme les opérations d’application de la loi : Bureau du shérif du comté de Scotts Bluff, Nebraska

Lorsqu’il s’agit d’opérations tactiques, de missions de recherche et de sauvetage, ou de poursuivre des suspects la nuit, la capacité à voir dans l’obscurité totale peut faire la différence entre la réussite et l’échec. Le bureau du shérif du comté de Scotts Bluff dans la zone rurale ouest du Nebraska a mis à l’épreuve le monoculaire thermique Flir Scout Pro, avec des résultats impressionnants.

« Nous nous sommes beaucoup amusés avec cela », déclare le sergent Mark Bliss du bureau du shérif du comté de Scotts Bluff. « Cela a fonctionné parfaitement et nous en tirons un peu plus d’utilité. »

Voir dans la nuit

La Flir Scout Pro a déjà fait ses preuves dans des situations critiques. Le Sergent Bliss raconte une chasse à l’homme récente. « Nous recherchions un suspect de fusillade qui est venu de l’état et a fini par poursuivre, puis a abandonné la voiture. Nous avons dû utiliser le Flir Scout Pro, le drone et l’hélicoptère », a-t-il déclaré. 

Alors que le suspect avait déjà fui la scène, l’opération a démontré la capacité du Flir Scout Pro à se  coordonner avec d’autres technologies sur le terrain, y compris le drone Flir SIRAS du service. Le drone est équipé d’une double imagerie thermique et d’une charge utile de caméra visible, offrant une visibilité à partir de l’air tandis que le Scout Pro a fourni une connaissance situationnelle du sol. 

Ce qui distingue le Scout Pro, c’est sa capacité d’imagerie thermique exceptionnelle. Avec une résolution thermique de 640 × 480 et une sensibilité thermique de moins de 38 millikelvins, il peut détecter les personnes dans l’obscurité complète à une distance allant jusqu’à 500 mètres.

« Nous l’avons utilisé un soir avec des jumelles d’imagerie thermique que nous avions d’une autre entreprise et cela a surperformé énormément », a expliqué M. Bliss. 

Cette performance supérieure provient de sa technologie de traitement d’image avancée et de son large champ de vision de 32°, le plus large disponible sur le marché, permettant des balayages de zone rapides.

Polyvalence dans les opérations quotidiennes

Le Scout Pro n’est pas seulement destiné aux opérations à enjeux élevés. Le sergent Bliss détaille comment son service l’a intégré dans les tâches de routine :

« Nos toxicomanes l’ont utilisé plusieurs fois la nuit pour les patrouilles, et ils l’ont vraiment aimé », a déclaré Bliss. « Personnellement, je l’ai utilisé pour suivre un cerf blessé après un accident de voiture qui est entré dans un champ. J’ai pu localiser rapidement le cerf et l’envoyer. »

Le département l’a même déployé lors d’une observation de lion de montagne signalée dans une zone résidentielle, montrant sa polyvalence dans diverses situations.

Conçu pour les exigences des forces de l’ordre

La durabilité du Scout Pro est une caractéristique remarquable pour les officiers. Avec un indice de protection IP67 et un test de chute de deux mètres, il peut résister aux chutes, à la poussière et à l’exposition à l’eau dans tous les types de climats. 

Le sergent Bliss a noté : « Il semble assez robuste, un type de matériau similaire à celui d’un fusil, donc il semble assez durable. »

Les autorités policières apprécient également sa taille compacte et son design léger, qui ne pèse que 498 g ou 1 lb 2 oz, ce qui le rend facile à transporter pendant les opérations prolongées. 

« Lorsque certains de nos gars l’ont vérifié et l’ont utilisé pour un quart de nuit, ils ont pris l’unité et l’ont fixée sur les porte-bouteilles externes et l’ont transportée toute la nuit », a expliqué Bliss. « Ils ne le remarquent même pas sur eux, mais c’est sur leur gilet. »

Améliorer la coordination de l’équipe

L’une des fonctionnalités les plus précieuses du Scout Pro est sa capacité à diffuser de la vidéo en temps réel.

« Ce qui est bien, c’est que nous pourrions le connecter à un téléphone et nous pouvons partager l’écran », se souvient Bliss. « Nous pourrions partager l’image sur l’un de nos grands écrans comme nous le faisons avec les images du drone. Nous pouvons également partager cet écran sur Internet. »

Cette connectivité permet une meilleure coordination entre les agents sur le terrain et les centres de commandement, améliorant la prise de décision tactique et la sensibilisation à la situation.

Pour les forces de l’ordre cherchant à améliorer leurs capacités d’exploitation nocturne, la FLIR Scout Pro offre une puissante combinaison de performances, de durabilité et de facilité d’utilisation qui a déjà prouvé sa valeur dans des scénarios réels.

Pour plus d’informations sur le Flir Scout Pro, rendez-vous sur https://www.flir.com/products/scout-pro/

 

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

 

 

Back to top