Webinaire enregistré : Faire face à la menace d’incendies dans les tunnels

Teledyne FLIR et Intelligent Transport unissent leurs forces et explorent l’utilisation de la technologie de détection pour rendre les tunnels et les routes plus sûrs.

La sécurité des utilisateurs est la priorité absolue des autorités routières du monde entier, car de nombreuses villes et régions cherchent à atteindre l’objectif zéro accident de la route au cours des 10 à 15 prochaines années. Le matériel et les logiciels de détection des incidents ont été un facteur clé dans l’amélioration des normes de sécurité dans le secteur du transport au cours des cinq dernières années. Ce webinaire examine la rapidité avec laquelle l’évolution de la technologie rend l’infrastructure plus intelligente et les routes plus sûres.

Regardez le webinaire et apprenez :

1. Comment les nouvelles technologies aident les gestionnaires d’infrastructure à prendre de meilleures décisions pour améliorer la sécurité

2. Comment une meilleure technologie connectée peut réduire les temps de réponse

3. Comment les menaces se développent à mesure que la nature du trafic évolue

4. Les défis que les véhicules électriques apporteront à la sécurité des tunnels dans un avenir proche

Regardez le webinaire ci-dessous !

Back to top