Quatre raisons pour lesquelles les gestionnaires de la sécurité devraient déployer des solutions Counter-UAS


L’industrie des systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS) est le secteur de croissance le plus dynamique de l’industrie aérospatiale mondiale. Depuis la première utilisation opérationnelle des UAS armés par les États-Unis en 2001, des progrès rapides dans les technologies sous-jacentes nécessaires à la fabrication de drones ont permis à ces dispositifs de proliférer. Aujourd’hui, les drones sont largement mis en œuvre par les clients militaires et commerciaux, ce qui fait que le marché a connu une forte hausse de 4,4 milliards de dollars en 2018 à une estimation de 63,6 milliards de dollars d’ici 2025.
Pour les responsables de la sécurité, les drones représentent une menace entièrement nouvelle, car la technologie utilisée dans une application pour la maintenance des infrastructures peut être facilement réadaptée pour paralyser un certain nombre d'opérations dans une autre. C’est pourquoi les dispositifs Counter UAS (C-UAS) sont devenus une partie essentielle d’une solution de sécurité de bout en bout. Conçus pour détecter, identifier, localiser, suivre et atténuer les menaces terrestres et aériennes, les systèmes de détection d’intrusion périmétrique (PIDS) C-UAS, les capteurs thermiques et radars les meilleurs de l’industrie offrent des capacités de sécurité robustes, 24 heures sur 24, dans toutes les conditions météorologiques.
Voici quatre raisons pour lesquelles les gestionnaires de la sécurité devraient investir dans les solutions C-UAS de Teledyne FLIR.
Les solutions C-UAS de FLIR sont optimisées pour détecter tout type d’intrusion dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, offrant des portées de détection et des performances étendues par rapport aux autres solutions. Dans le cadre de la solution C-UAS de FLIR, les radars de détection de drone à longue portée, tels que le Ranger R20SS-3D ou le R8SS-3D, sont conçus pour suivre plusieurs cibles simultanément, surveiller les zones de couverture prédéterminées plusieurs fois par seconde et fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de protéger les périmètres contre les menaces terrestres et aériennes.
Parce qu’ils fonctionnent dans la bande X, c.-à-d., un type d’onde radar qui se situe entre 8,0 GHz et 12 GHz, les radars de détection de drone à longue portée de FLIR sont peu affectés par les conditions météorologiques ou les précipitations défavorables. Ils peuvent également tout détecter, qu’il s’agisse de drones préprogrammés ou personnalisés, de parachutes, de ballons en mylar ou de petits avions. Lorsqu’ils sont intégrés à d’autres dispositifs, comme les capteurs thermiques de pointe, ces systèmes réduisent les coûts d’infrastructure avec un entretien très faible et aucuns frais récurrents, améliorant ainsi le rendement du capital investi du système.
Si un drone ennemi devait s’approcher d’un périmètre d’installation pendant la nuit, même s’il y avait une tempête de pluie ou un brouillard lourd, un radar de détection de longue portée de FLIR serait toujours en mesure de détecter la présence du drone et de continuer à géolocaliser la position de celui-ci alors qu’il s’approche du périmètre et d’envoyer des alertes constantes en temps réel au personnel.


Les radars Ranger de FLIR ont été conçus pour s’intégrer à des systèmes à zoom panoramique (PTZ), à capteurs multiples, comme le Ranger HDC MS, établissant plusieurs couches de détection et de vérification pour offrir une protection robuste du périmètre. En combinant les capteurs thermiques et visibles avec le radar, par exemple, l’EO/IR peut vérifier toute alerte de détection d’intrusion à partir d’un radar et confirmer visuellement où se trouve une cible et ce qu’elle est en utilisant la classification vidéo avancée et l’analytique de suivi. Cela réduit non seulement le coût des fausses alarmes, mais offre également au personnel de sécurité et aux premiers répondants des données détaillées de détection d’intrusion. En ce qui concerne l’intrusion du périmètre et la prévention du crime, plus la connaissance situationnelle est grande, mieux c’est.

Par exemple, supposons qu’un radar à longue portée de FLIR détecte un drone entrant et fournit des données de géolocalisation aux caméras PTZ jumelées et à l’équipe des opérations de sécurité. Sur commande, le multicapteur PTZ se dirigerait vers la menace localisée, afin de déterminer et de confirmer qu’il s’agit d’un drone ennemi, fournissant aux premiers répondants des données exploitables pour leur intervention.
De plus, des systèmes RF tiers complémentaires peuvent être intégrés à la solution, afin d’offrir une couche supplémentaire de détection et de classification avec le radar de secours pour détecter les drones préprogrammés et personnalisés qui sont invisibles pour ces systèmes.
Les systèmes FLIR sont également équipés d’analytique de suivi dont l’importance grandit à mesure que le drone s’approche du périmètre. À long terme, la localisation du drone peut être envoyée du radar à la caméra pour maintenir la confirmation visuelle de la menace. À mesure que le drone se rapproche, il devient de plus en plus important que la boucle de rétroaction de suivi soit très réactive aux changements de trajectoire de vol, donc le suivi basé sur l’image est une méthode plus précise. Cette fonction de suivi automatique permet aux opérateurs de sécurité de rester concentrés sur la coordination de la réponse à une menace de drone, plutôt que de s’assurer de garder la caméra pointée vers le drone.
FLIR travaille en partenariat avec plusieurs outils effecteurs tiers qui sont spécialement conçus pour brouiller et tromper les drones ennemis en approche. Le brouillage perturbera les liaisons de radiofréquence (RF) et de communication par satellite, comme le GPS, le GLONASS, etc., rendant les drones ennemis inutilisables, tandis que les technologies d’usurpation peuvent prendre le contrôle des systèmes UAS ennemis en diffusant de faux signaux GPS au récepteur de l’UAS. Des dispositifs laser/micro-ondes sont également utilisés pour diriger les faisceaux d’énergie vers les dommages ou la destruction des cellules UAS.
Souvent, la détection, l’identification et le suivi ne sont pas suffisants pour protéger les actifs critiques. Ces stratégies C-UAS à multicapteurs, combinant des capteurs thermiques, un radar basé sur le sol et des outils d’effecteur, non seulement empêchent les drones ennemis de violer le périmètre, mais ils garantissent également que ces drones ne peuvent communiquer leurs propres données en temps réel aux opérateurs à distance. Chaque étape de la chaîne de destruction C-UAS de FLIR est essentielle pour optimiser le rendement PIDS de bout en bout.
Peu importe la situation, le personnel de sécurité doit être agile, car les menaces périmétriques ne proviennent plus exclusivement du sol. La protection des actifs contre les menaces aériennes comme les UAS, les drones et les petits aéronefs est tout simplement un incontournable. La réaction du C-UAS de FLIR, notamment la détection préprogrammée, l’identification par multicapteurs, le suivi dynamique et l’atténuation intégrée, garantit que chaque périmètre est sécurisé contre toutes les menaces, dans toutes les conditions, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.