Comment Flir soutient chaque étape critique du datacenter moderne

L’objectif : Temps de disponibilité du projet

Dans les centres de données, la disponibilité n’est pas seulement une mesure, c’est le produit. Chaque minute de temps d’arrêt représente une perte de revenus pour les clients, des violations potentielles des SLA et une atteinte à la réputation qui peut prendre des années à réparer. Les équipes opérationnelles doivent détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent des défaillances et les défaillances avant qu’ils ne deviennent des pannes.

C’est pourquoi la détection précoce est si importante. Les anomalies thermiques dans les systèmes électriques et mécaniques critiques apparaissent rarement hors de nulle part. La chaleur s’accumule avant la panne. Les composants se dégradent avant de se casser. Les performances de refroidissement changent avant l’arrêt des systèmes. Les équipes les plus précoces peuvent voir ces signes avant-coureurs, plus elles ont l’opportunité d’intervenir avant qu’une défaillance ne devienne une panne.

Image thermique d’une personne accrochée derrière un camion 

Zone 1 : Périmètre

Les caméras thermiques voient la chaleur. Ils ne se soucient pas de l’obscurité, de la pluie, du brouillard ou des formations de nuages particulièrement spectaculaires. Associez cela à un radar qui peut balayer une large zone et détecter les mouvements et vous disposez d’un système de confirmation à double technologie initialement développé pour la sécurité des sites nucléaires.

Zone 2 : Porte et accès

Les projecteurs autour de l’enveloppe du bâtiment ne doivent pas rester allumés. Ils doivent s’allumer lorsque la caméra et le système radar conviennent que quelque chose qui vaut la peine d’être éclairé est apparu. Jusqu’à ce moment-là, le site s’assombrit, mieux pour les communautés voisines, mieux pour la consommation d’énergie, et beaucoup plus alarmant pour quiconque a supposé que l’obscurité signifiait qu’elles n’étaient pas observées.

Conception avec le logiciel de planification de site Raven

Avant de placer des produits de sécurité sur un site, les planificateurs doivent comprendre la disposition du site, les chemins d’approche et les contraintes de couverture. 

L’outil de planification de site Raven prend en charge cette phase de planification critique avec une planification de site de sécurité de qualité professionnelle construite sur une expérience intuitive basée sur Google Maps. En modélisant visuellement un site, les équipes peuvent identifier les vulnérabilités potentielles, comprendre les modèles de trafic et planifier le placement des capteurs en toute confiance avant le début de l’installation.

Raven aide les concepteurs à simuler et à placer les technologies de sécurité clés, y compris le radar au sol, les caméras PTZ et les caméras fixes multispectrales, directement sur le plan du site. L’outil visualise la portée et le champ de vision de la caméra, aidant les équipes à valider la couverture, à minimiser les angles morts et à équilibrer la détection de zone large avec une vérification ciblée.

Découvrez comment fonctionne Raven

Raven soutient les projets périmétriques en aidant les équipes à :

  • Cartographiez les limites du périmètre, les points d’accès et les zones à haut risque à l’aide d’images satellites réelles
  • Simulez la couverture du radar et de la caméra pour comprendre la portée de détection et le chevauchement
  • Optimiser le placement des capteurs pour réduire la couverture excessive et le matériel inutile
  • Estimer le nombre et le type d’appareils requis, en soutenant des propositions et une budgétisation précises
  • Réduire le risque d’installation en validant les dispositions avant le déploiement

Raven transforme la conception du périmètre en un processus délibéré et reproductible, en s’assurant que le radar fournit une sensibilisation à la zone large, que les caméras thermiques sont positionnées pour une confirmation fiable et que les caméras visibles sont placées là où les détails et le contexte comptent le plus.

Zone 3 : Le jardin du générateur

Un nombre important et croissant de centres de données ne sont pas entièrement connectés au réseau. Les connexions aux services publics dans les zones à forte demande peuvent prendre des années, et en attendant, les installations fonctionnent sur des générateurs. Les caméras d’imagerie thermique et acoustique de Flir surveillent les systèmes générateurs pour détecter les signatures qui précèdent la défaillance. 

Caméra d’imagerie acoustique de la série Flir Si2 détectant les décharges partielles (DP)

Zone 4 : Salles électriques et MDF

Un défaut électrique en développement génère de la chaleur résistive avant de générer autre chose. Une caméra thermique voit que, à une distance de travail sûre, sans EPI, sans la demi-journée de préparation requise par une inspection de proximité traditionnelle, il est plus facile de respecter les réglementations NFPA 70B.

Dans la surveillance des salles électriques, Flir a détecté des défaillances 72 heures plus tôt que les systèmes concurrents dans des études de cas documentées.

Zone 5 : Mécanique et refroidissement

Les grands générateurs de gaz naturel peuvent nécessiter des inspections périodiques d’imagerie optique des gaz selon la juridiction, et les installations de refroidisseurs plus grandes aux États-Unis peuvent relever des exigences d’inspection annuelles liées à la loi AIM. En pratique, Flir peut soutenir les deux côtés de ce défi : l’imagerie optique des gaz pour la détection des fuites et les caméras d’automatisation pour les pannes mécaniques et la surchauffe. 

Zone 6 : Espace blanc et salle de données

Flir aide les opérateurs à détecter la surchauffe des racks, la dégradation des PDU, les points chauds des câbles et le risque d’incendie au stade précoce avant que la fumée ne se propage ou que les alarmes ne s’intensifient. Cela rend la surveillance thermique particulièrement utile dans les environnements d’espaces blancs où une intervention précoce peut prévenir les perturbations, les dommages à l’équipement ou pire.

Zone 7 : Sites Edge et distants

Flir aide les opérateurs distants à distinguer les problèmes réels du bruit, donnant aux équipes plus de confiance dans ce qu’elles voient avant d’envoyer des ressources ou de faire remonter un problème.

Intelligence multicouche 

En combinant thermique, visible et radar pour la sécurité, et thermique, acoustique et OGI pour la maintenance, vous transformez un patchwork d’appareils en un système unique, cohérent et intelligent qui protège votre installation de tous les angles.

Le périmètre reste sécurisé. L’infrastructure électrique reste surveillée. Les refroidisseurs restent conformes. L’usine mécanique garde une longueur d’avance sur la défaillance. Et votre équipe opérationnelle reste informée, avec moins de fausses alarmes, une détection plus forte dans toutes les conditions, des décisions plus rapides et une plateforme qui évolue en fonction de vos sites, de vos risques et de vos ambitions.

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Back to top