Harland and Wolff fait confiance à FLIR pour améliorer la sécurité sur les sites critiques


Aussi importante dans l’histoire de Belfast que ses grues dans le ciel de la ville, il est difficile d’imaginer Belfast sans Harland and Wolff. Autrefois l’un des plus grands constructeurs navals au monde, Harland and Wolff est désormais une entreprise qui possède plus de 150 années d’excellence technique dans les domaines maritime, offshore et des énergies renouvelables.
Les chantiers de Harland et Wolff sur Queen’s Island sont désormais utilisés pour l’entretien de certains des plus grands navires océaniques au monde, allant des plateformes offshore et bateaux de croisière aux parcs éoliens offshore. L’entreprise s’étend sur deux sites à Belfast et couvre plus de 80 hectares. Son chantier principal dispose d’un périmètre accessible au public qui mesure 1,5 km. Avec la sécurité comme objectif principal dans l’exécution des projets, l’entreprise fait de nombreux efforts pour protéger ses investissements contre les visiteurs indésirables, les intrus et le vandalisme.
Depuis plus de 15 ans, Harland and Wolff utilise le système United VMS (Video Management System) de FLIR pour gérer un grand nombre de caméras de sécurité. Alors que des innovations et fonctionnalités technologiques étaient ajoutées à United VMS au fil des ans, Harland and Wolff est toujours resté fidèle à FLIR.
Mais le développement croissant de Queen’s Island en tant que zone industrielle, commerciale et touristique a attiré un public toujours plus nombreux et a généré une augmentation des menaces liées à la sécurité et à la sûreté. C’est pourquoi ces dernières années, Harland and Wolff n’a pas cessé d’investir dans la dernière technologie de caméras de sécurité de FLIR, notamment les caméras de sécurité d’entreprise, les caméras PTZ, les caméras thermiques intelligentes et les caméras mobiles et portables.
« Aujourd’hui, plus de 140 caméras FLIR sur site et le long du périmètre du site s’assurent que nous puissions détecter toute anomalie », explique Chris Neill, responsable de la sécurité chez Harland and Wolff. « Dès qu’une de nos caméras détecte un incident, un intrus par exemple, une alarme est générée et est envoyée à notre salle de contrôle de la sécurité, qui peut se charger de l’incident. Cela nous permet de garantir la sécurité de notre investissement et de celui de nos clients. »
En raison de l’impact et des risques élevés associés à un potentiel incident sur site, le service sécurité de l’entreprise adopte une approche proactive des potentiels intrus. Même dans l’obscurité totale, dans les zones de périmètre où il n’y a pas d’éclairage supplémentaire, les caméras analytiques thermiques peuvent automatiquement détecter la présence d’intrus, d’animaux ou de véhicules en fonction de leurs signatures thermiques. Bien que l’enregistrement des caméras thermiques ne permette pas d’identifier les intrus, il peut néanmoins être utilisé comme preuve pour les compagnies d’assurance et les autorités, en particulier lorsqu’un schéma d’intrusion peut être détecté par différentes caméras.

Plus de 140 caméras FLIR sont installées sur les deux sites Harland & Wolff à Belfast.
United VMS est la solution logicielle professionnelle de FLIR pour les opérations de vidéosurveillance. Ce logiciel est actuellement utilisé chez Harland and Wolff par 4 opérateurs de salle de contrôle et 8 responsables, tous disposant de droits
d’utilisateur dédiés. Une des forces du système United VMS est qu’il peut se connecter à quasiment toutes les caméras de sécurité du marché et que les flux vidéo et les alertes de détection peuvent être présentés sur n’importe quel écran, qu’il s’agisse d’un mur vidéo, d’un PC ou d’un smartphone.
Mais Harland and Wolff utilise United VMS pour de nombreuses autres applications. « Nous utilisons également la plateforme United VMS pour contrôler les alarmes qui proviennent des capteurs d’incendie sur les plateformes pétrolières, par exemple », explique Neill. « Un autre exemple est la détection des pompes défaillantes sur une de nos cales sèches. Ces informations apparaissent également dans United VMS, où nous générons des alarmes et avertissons le personnel concerné en temps réel. »
Harland and Wolff est en effet parvenu à exploiter la flexibilité de United VMS et à le déployer pour bien d’autres applications que les applications de sécurité. « Nous ne sommes pas dans un domaine statique », explique Neill. « Chez Harland et Wolff, nous relevons sans cesse de nouveaux défis et résolvons de nouveaux problèmes ; la plateforme United VMS de FLIR nous est d’une grande aide. »

La plateforme United VMS de FLIR peut se connecter à quasiment toutes les caméras de sécurité.
Harland and Wolff utilisera également TruWITNESS, la dernière technologie de capteurs mobile et portable de FLIR. Grâce à TruWITNESS, les gardes en patrouille pourront diffuser des vidéos directement dans la salle de contrôle en temps réel et de n’importe où sur les sites Harland and Wolff.

Grâce à TruWITNESS, les gardes en patrouille pourront diffuser des vidéos directement dans la salle de contrôle.
Les gardes pourront ajouter les événements à des signets afin que les incidents et les anomalies puissent être signalés et suivis plus efficacement. En cas d’incident, l’enregistrement des caméras des appareils portables TruWITNESS pourra être utilisé comme preuve. De plus, les opérateurs de la salle de contrôle pourront suivre les membres du personnel via le système United VMS et afficher leur emplacement sur une carte.
« Nos grues jaunes sont devenues un emblème national », déclare Neill. « Malheureusement, cela signifie également qu’elles sont une cible de choix pour les messages politiques ou, comme par le passé, pour le terrorisme. En tant qu’installation portuaire, Harland and Wolff doit se conformer à un niveau de sécurité minimal imposé par le Ministère britannique des transports. Mais dans la réalité, nous dépassons toujours ces exigences. Nous devons cela à nos investissements permanents dans la technologie de sécurité, que nous considérons comme un engagement envers nos clients. »
C’est peut-être ça le point commun entre Harland and Wolff et FLIR. « Nous attendons de nos fournisseurs le même engagement que celui dont nous faisons preuve envers nos clients », ajoute Neill. « En raison de ma formation technique, j’ai toujours été convaincu de la qualité des produits de sécurité FLIR. Mais il y a toujours un moment où vous avez besoin d’une assistance technique et c’est là que FLIR fait vraiment la différence. »