Leçons tirées des incidents liés aux drones

Plusieurs incidents dangereux liés aux drones ont été enregistrés dans le monde entier et ont concerné le personnel de sécurité de tous les horizons. Chacun était un événement isolé, bien sûr, mais ce qui est inquiétant est leur part dans une tendance croissante d’attaques violentes et malveillantes, effectuées par des pilotes à distance de systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS).

La solution à ce problème est la mise en œuvre de solutions robustes Counter-UAS (C-UAS) qui répondent à la menace d’attaques aériennes de front. Un point important à retenir d’une analyse de ces événements est que les personnes touchées n’ont pas eu d’avertissement d’une attaque de drone, les laissant entièrement vulnérables.

Une hausse des incidents et intrusions liés aux drones

Le 11 novembre 2021 en Irak, par exemple, le premier ministre irakien al-Kadhimi a survécu à une attaque de drone à sa résidence à Bagdad, mais pas sans que des dommages importants soient causés à sa maison. Selon Al Arabiya, le drone a transporté et détoné des explosifs dans la résidence du premier ministre au début de la matinée, blessant au moins cinq gardes du corps.

Au début d’octobre 2021, il a été signalé que les agresseurs avaient utilisé des drones pour décharger cinq litres de liquide inflammable sur un poste de police de Minsk. En septembre 2021, des drones ont été utilisés pour disperser un groupe de personnes qui critiquaient des vaccins à Hanau en laissant tomber un sac d’une substance non identifiée avec le message « Les gens de Hanau croient que vous puez ».

Le même mois au Brunswick, en Virginie aux États-Unis, un drone transportant de la marijuana, du tabac et des téléphones cellulaires liés à une installation correctionnelle de la Virginie a manqué sa cible prévue et a atterri à l’extérieur d’une école, selon le bureau du shérif du comté du Brunswick. Pendant ce temps en Équateur, un trio similaire de drones a fait tomber une charge utile d’explosifs dans une prison, ciblant des chefs de cartel de drogue emprisonnés.

Ces tentatives marquent une multitude d’incidents récents potentiellement mortels impliquant des drones, mais ce problème persiste depuis plusieurs années.

Un problème complexe

Cette tendance à la hausse est troublante parce qu’en même temps que les drones sont utilisés pour effectuer des attaques violentes, ils sont également mis en œuvre partout dans le monde pour améliorer l’efficacité et aider à accomplir des tâches critiques. Le personnel de la police, de patrouille frontalière et de sécurité, par exemple, peut utiliser des drones pour effectuer une surveillance à une échelle que les officiers individuels ne pourraient jamais accomplir. Dans le cas de catastrophes naturelles, les équipes de recherche et de sauvetage emploient des drones pour recueillir des renseignements cruciaux et déposer des fournitures dans les zones que les bénévoles peuvent atteindre. Les drones améliorent également la maintenance des actifs pour les clients d’infrastructures essentielles la liste des avantages positifs se poursuit.

Afin de protéger les gens et les installations contre les attaques malveillantes de drones, ce qui doit accompagner ces développements de la technologie UAS sont des solutions C-UAS avec une technologie puissante et suffisamment péremptoire pour donner à toute organisation exposée au risque d’attaque de drones suffisamment de temps pour détecter, identifier, localiser, suivre et atténuer les dommages causés par un intrus.

Une solution critique

Teledyne de FLIR a réuni des radars spécialisés et des caméras multi-capteurs à longue portée et les a jumelés à des systèmes de détection de radiofréquences (RF) tiers complémentaires et à des effecteurs sous Cameleon pour fournir au personnel de sécurité une solution C-UAS robuste.

Conçus pour détecter tout type d’intrusion, les radars peuvent localiser une menace aérienne, qu’elle soit pilotée activement ou en vol d’un itinéraire préprogrammé, à des distances impressionnantes; les caméras EO/IR à capteurs multiples vérifient et suivent les cibles, en utilisant une classification vidéo avancée et des analyses de suivi; et enfin, les effecteurs, par exemple les brouilleurs et les imitations peuvent perturber les liens de communication RF et GPS rendant les drones ennemis inopérables.

Partout dans le monde, ces stratégies protègent les cibles à risque élevé contre les menaces les plus graves auxquelles elles sont confrontées aujourd’hui. Réunir ces technologies dans un seul système garantit la sécurité de leurs périmètres contre les menaces terrestres et aériennes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et offre la tranquillité d’esprit à tous.

Back to top