DEKOM Video Security & Network GmbH est un distributeur FLIR sur le marché de la sécurité de la région DACH.

Possédant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la sécurité, DEKOM Video Security & Network GmbH est l’une des premières sociétés du marché germanophone de la technologie de surveillance vidéo en réseau. Ce distributeur et intégrateur de système installé à Hambourg est également partenaire de FLIR pour l’Allemagne et l’Autriche depuis plus de sept ans. Pour Wolfgang Haack, PDG de DEKOM, travailler avec le leader mondial du marché des caméras thermiques de sécurité a été à la fois bénéfique et agréable.

DEKOM emploie 36 spécialistes des technologies de sécurité, dont plus de la moitié se chargent de l’aspect technique des installations de sécurité vidéo : planification, gestion de projets, configuration et support technique. Pour toutes ces tâches, EKOM accorde la plus grande attention à la qualité de service. DEKOM réalise environ 80 % de son chiffre d’affaires dans le secteur industriel, bien que la société propose également des solutions similaires pour les aéroports, les ports de mer, les centrales électriques, les postes électriques, etc.

Offre de caméras thermiques FLIR

« Nous proposons tout le portefeuille de solutions de sécurité professionnelles de FLIR, notamment les séries FC, F, SR, PT et D », indique Wolfgang Haack. « Dernièrement, nous avons également pu ajouter à notre offre les caméras FLIR TCX Bullet et Mini Bullet, qui sont des innovations très intéressantes. » En outre, DEKOM Video Security & Network GmbH propose des caméras portables pour les forces de l’ordre.

« Nous fournissons des caméras thermiques FLIR depuis environ sept ans », explique Wolfgang Haack. « Au début, nous étions un peu sceptiques, car l’imagerie thermique était une technologie relativement nouvelle. Nous nous sommes toutefois rapidement rendu compte de son énorme potentiel commercial. Aujourd’hui, FLIR est la seule marque de caméras thermiques que nous proposons activement à nos clients. Les produits FLIR sont toujours de grande qualité. Ils sont faciles à installer et à configurer, et, en cas de besoin, la société est toujours disponible pour nous prêter assistance. »

Caméras FLIR pour sécuriser le périmètre chez BASF

« Si je devais citer un excellent exemple de projet concluant avec les caméras FLIR, ce serait celui de la sécurité périmétrique du Groupe BASF », fait observer Wolfgang Haack. BASF est une grande société du secteur de la chimie, dont l’offre va du pétrole et du gaz aux produits chimiques, aux plastiques, aux produits hautes performances et agricoles. Disposant de plus de 200 usines chimiques, de plusieurs centaines de laboratoires, centres techniques, ateliers et bureaux, le siège social de BASF à Ludwigshafen, en Allemagne, est le plus vaste complexe industriel intégré d’Europe. Il couvre en effet une superficie de plus de 10 kilomètres carrés.

« Le système de sécurité périmétrique du siège social de BASF devait pouvoir détecter la moindre intrusion, quelles que soient les conditions d’éclairage », explique Wolfgang Haack. « Le périmètre du complexe est d’environ 20 km, et il borde différents types de terrains. Nous avons installé des caméras FLIR de série SR pour remplacer directement les caméras CCTV de jour ; le client en a été très satisfait. FLIR a également livré l’installation dans les temps, et tout s’est déroulé comme prévu. »

FLIR Raven : Outil interactif en temps réel de planification de sécurité sur site

DEKOM Video Security & Network GmbH utilise en outre fréquemment Raven, l’outil de planification de FLIR pour caméras de sécurité. Raven est un outil Web de planification pour caméras thermiques de sécurité et de surveillance FLIR. Il gère jusqu’à 50 caméras à la fois et affiche facilement la portée et l’emplacement de chaque caméra. Raven utilise Google Maps pour concevoir toute l’application de sécurité et la disposition des caméras. Il montre la zone de détection, permettant de planifier le nombre de caméras nécessaires et leur emplacement.

Une collaboration bénéfique

« Nous sommes très heureux de commercialiser les produits FLIR », commente Wolfgang Haack. « De plus, la collaboration avec FLIR par l’intermédiaire de notre contact dédié Bertrand Völckers est excellente. Nous nous efforçons de consacrer suffisamment de temps à la commercialisation des produits FLIR et d’attirer l’attention de nos clients sur les innovations de FLIR. De ce point de vue, nous avons déjà présenté la nouvelle caméra FLIR Série FC R, qui peut être utilisée non seulement dans la protection périmétrique, mais intègre des fonctions sans contact de mesure de la température pour la détection des incendies, la sécurité, ainsi que la surveillance thermique des postes électriques, des déchetteries et de divers équipements coûteux. »

Back to top