Les caméras panoramiques inclinables de FLIR assurent une détection périmétrique exceptionnelle pour les postes électriques éloignés.

La combinaison de la technologie de radiodétection (radar) à l’imagerie thermique garantit une couverture de la surveillance et une protection périmétrique inégalées pour les centrales et les postes électriques. L’intégration des CSR (Compact Surveillance Radars) SpotterRF aux caméras FLIR PT, permet aux utilisateurs finaux de bénéficier d’une appréciation exceptionnelle de la situation, tant à l’intérieur du périmètre du poste qu’au-delà. Cette solution économique est beaucoup moins exigeante en termes d’infrastructure que les autres systèmes de détection pour clôtures, tout en offrant plus de précision. (Lire le fichier PDF)

Il existe plus de 55 000 postes électriques aux États-Unis. Ces postes, ainsi que les centrales et les lignes électriques, desservent des millions de personnes. Il est impératif que ces sites soient à l’abri des intrusions et du sabotage. Si seulement une poignée de ces postes électriques était mise hors d’état, les États-Unis seraient confrontés à un blackout grave.

En 2013, l’attaque de snipers contre le poste de transmission de PG&E Corporation à Metcalf, qui a détruit plusieurs transformateurs et causé plus de 15 millions de dollars de dommages, a incité la FERC (Federal Energy Regulation Commission) à définir de nouvelles normes pour les services publics. L’une des plus notables est la norme de protection des infrastructures vitales 014 (CIP-014). Elle exige des services publics qu’ils identifient les installations et équipements « stratégiques », procèdent à une inspection de la sécurité afin d’identifier les menaces puis mettent en œuvre un système de sécurité adéquat.

En réponse aux incidents tels que ceux de Metcalf et à d’autres activités de la FERC, une grande centrale électrique comptant des centaines de postes répartis dans tout le pays souhaitait élargir la couverture de son système de sécurité au-delà du périmètre clos. L’utilisateur final souhaitait améliorer, voir remplacer les systèmes de protection de clôture traditionnels - fibre optique, barrières à micro-ondes et outils d’analyse vidéo -, car ils étaient trop coûteux et nécessitaient trop de temps et de main d’œuvre. Finalement, la société s’est adressée à VTI Security, intégrateur leader du marché, pour connaître ses recommandations.

Trouver une solution

Installée à Burnsville, dans le Minnesota, VTI Security répond aux besoins des secteurs du commerce, des services publics ainsi que des industries pétrolière et gazière en matière de sécurité depuis plus de 35 ans. Pour déterminer quel serait le système le plus performant pour son utilisateur final, VTI a passé en revue six technologies différentes, dont celles de plusieurs fournisseurs. VTI a également testé les systèmes sur le terrain et procédé à une analyse des coûts. L’intégrateur est parvenu à la conclusion que le produit de SpotterRF était supérieur à tous les autres et l’a sélectionné comme standard radar exclusif pour les solutions périmétriques.

 « Nous avons constaté que SpotterRF non seulement assurait la détection la plus complète dans un poste électrique, mais que c’est, et de loin, la solution complète la plus économique car elle permet d’installer les équipements sur les structures existantes », selon Jerry Klapak, chargé de clientèle senior chez VTI Security.

SpotterRF, d’Orem, dans l’Utah, assure la protection périmétrique au moyen de ses systèmes brevetés Compact Surveillance Radar (CSR), qui assurent une couverture radar allant jusqu’à 1,2 km² (300 acres) au moyen d’un simple terminal portable de deux kilos. Grâce aux CSR, les moniteurs de sécurité ne sont jamais aveugles et bénéficient d’une couverture à 100 %, 24/24, quelles que soient les conditions météorologiques. Ils sont conçus pour détecter les menaces jusqu’à un kilomètre (3300 pieds) au-delà de la clôture et alertent le personnel bien avant que les situations ne dégénèrent.

Pendant que le radar rayonne sur un large cercle afin de détecter la présence éventuelle d’intrus, la caméra thermique FLIR permet une vérification visuelle le long d’un périmètre spécifique.

Lors de la sélection d’un système de radar, VTI recherchait un fabricant de systèmes vidéo en mesure de fournir des caméras compatibles. En 2015, l’intégrateur a demandé une solution à FLIR Systems et sélectionné la caméra thermique de série PT pour le projet.

« La capacité des produits de FLIR à offrir des performances supérieures aux spécifications était une surprise qu’on n’a que rarement », avoue M. Klapak. « Chaque produit a dépassé les indices de performance publiés lors de nos essais sur le terrain et au cours de déploiements en situation réelle. »

La PT est une caméra panoramique inclinable permettant l’imagerie thermique et à la lumière du jour. Le mécanisme d’orientation et d’inclinaison permet aux utilisateurs finaux de pointer la cible avec précision, tout en fournissant des modèles de balayage entièrement programmables, un suivi radar automatique des objets en mouvement et des fonctions de réponse automatique aux alarmes.

Transparence de l’intégration

Une fois les technologies radar et thermiques sélectionnées, VTI a veillé à une intégration transparente et aux performances des deux systèmes.

« Nous avons travaillé avec l’assistance et les équipes de développement de chaque société, ainsi qu’avec le fabricant du VMS, afin de nous assurer que ces technologies étaient non seulement interopérables, mais qu’elles répondaient aux besoins des clients en matière de consommation de bande passante, d’interface avec le VMS et d’affichage », explique M. Klapak.

Les radars SpotterRF C20 et C40 combinés aux caméras FLIR PT assurent une couverture et une protection périmétrique optimales.

« La série PT de FLIR, une fois déployée avec le SpotterRF, couvre une grande superficie d’un poste électrique. C’est une solution économique pour les postes nécessitant une surveillance du périmètre, mais également du terrain proprement dit », ajoute Michael Chaffee, directeur du développement commercial de FLIR Systems. « La rapidité à laquelle la PT de FLIR déclenche le suivi après une détection par le SpotterRF est impressionnante.

Lorsqu’un individu pénètre dans le champ de vision du radar C20 ou C40 de SpotterRF, les ondes radio rebondissent dessus et sont renvoyées au radar, qui calcule alors la position GPS exacte de la cible, ainsi que sa taille. Les radars ordonnent alors à la caméra PT de FLIR de zoomer sur cet emplacement. La caméra reste allumée et suit la cible automatiquement. Étant donné que les caméras sont commandées par les radars, elles ne sont activées qu’en cas de détection. Cela prolonge considérablement leur durée de vie, qui peut aller jusqu’à quatre ans avant de nécessiter un remplacement.

Retombées de la technologie

La solution FLIR et SpotterRF résout un problème important pour le marché de la sécurité périmétrique et de la détection des intrusions.

« Auparavant, les services publics essayaient d’utiliser les outils d’analyse vidéo pour repérer les cibles. Ces systèmes étant installés à l’extérieur, un certain nombre de facteurs environnementaux tels que la météo, la foudre et les mouvements des arbres, nuisaient à leur bon fonctionnement », explique Logan Harris, PDG de SpotterRF. « Cependant, en combinant notre radar aux caméras thermiques panoramiques inclinables de FLIR, ce problème est résolu. »

« Conjointement, la technologie radar de SpotterRF et l’imagerie thermique de FLIR sont capables de repérer une personne sur une superficie de 6 à 40 hectares (15-100 acres), à des centaines de mètres au-delà de la clôture, de mettre la caméra en marche et alerter le personnel, tout cela sans l’aide d’un opérateur », ajoute-t-il.

Auparavant, seuls les militaires avaient accès à une technologie aussi avancée. Désormais, la solution de FLIR et de SpotterRF rend ce niveau de sécurité accessible et abordable dans les infrastructures vitales, la distribution d’énergie et les applications commerciales.

Résultats

« Notre client est très satisfait de la sécurité assurée par ces technologies pour ses sites vitaux », conclut M. Klapak. « Autre bonne surprise : la possibilité d’utiliser les caméras thermiques et les radars pour d’autres usages liés à la sécurité et à la production. Ce client utilise désormais les radars pour allumer l’éclairage de sécurité lorsqu’un mouvement est détecté à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre. Non seulement, il bénéficie d’une approche écologique de la sécurité en réduisant sa facture énergétique, mais la relation client s’en trouve améliorée de par la réduction de la pollution lumineuse dans les environnements résidentiels. »

Toute l’équipe a également été impressionnée par la rapidité d’installation de la solution. À la différence de la pose de fibre optique sur le périmètre, qui nécessite des mois de travail pour creuser des tranchées, une semaine suffit pour installer la caméra FLIR PT  et le radar SpotterRF sur les guérites ou sur des poteaux.

« Le déploiement a été quatre fois plus rapide que prévu », se souvient Harris. « VTI a installé les systèmes sur 25-30 sites en seulement trois mois. »

VTI a commencé l’installation en 2016, prévoyant d’étaler le déploiement de la solution sur plusieurs années. Environ 50-75 sites vont déployer la solution à base de caméras et de radars. En moyenne, chaque poste est équipé de deux caméras FLIR PT et de quatre radars SpotterRF.

Au vu du succès remporté par VTI dans le secteur des services publics, certains autres de ses clients devraient également déployer cette même solution sur 10-20 sites au cours des prochaines années.

Back to top