Les caméras thermiques constituent la solution de surveillance 24/7 la plus efficace du marché actuel de la surveillance vidéo. À la différence des autres solutions vidéo, les caméras thermiques ne nécessitent pas de lumière pour produire des images de qualité très contrastées, et elles permettent de voir à travers la poussière, la brume, la fumée et certains types de feuillage. Ainsi, l’intégration de caméras thermiques offre aux utilisateurs une multitude d’avantages allant de meilleurs outils d’analyse à moins de fausses alertes, en passant par une portée étendue et un retour sur investissement supérieur.
Dans les projets de surveillance extérieure, tels que la protection du périmètre d’un site, il est presque certain que vous rencontrez des situations ou des zones où l’éclairage est insuffisant, voire inexistant. C’est particulièrement le cas lorsque le soleil se couche et que vous dépendez d’un éclairage artificiel pas nécessairement suffisant pour offrir la visibilité requise par la surveillance vidéo. Les caméras thermiques, en revanche, n’ont nullement besoin de lumière réfléchie. À la place, elles produisent des images à partir de la chaleur en affichant les très faibles écarts d’énergie thermique sous la forme de nuances de gris dans les vidéos monochromes.
À l’instar de l’œil humain, les caméras pour lumière visible ordinaires utilisent la lumière réfléchie, qui est bloquée par certains obstacles visuels. Non seulement les caméras thermiques voient dans l’obscurité complète, mais elles permettent aux utilisateurs de voir clairement à travers des obstacles qui rendraient une caméra pour lumière visible inutile, tels que la fumée, la poussière ou la brume. Cela vaut également pour les problèmes de surveillance impliquant le camouflage par des scènes naturelles. Les caméras ordinaires peuvent être trompées par les paysages où des couleurs ou des motifs analogues dissimulent les objets observés, d’où le danger qu’une menace ne soit pas détectée. Cependant, le rayonnement thermique étant capable de pénétrer ces barrières visibles, l’imagerie thermique est là encore largement indifférente à leur présence.
Les outils d’analyse pour surveillance vidéo peuvent être décrits simplement comme une forme de traitement appliqué à une image numérique au moyen d’algorithmes prédéterminés en vue d’identifier automatique certains objets ou activités. Malheureusement, des problèmes de fiabilité des outils d’analyse peuvent survenir avec les caméras pour lumière visible en cas de fluctuations de l’éclairage, par faible luminosité ou avec des phénomènes naturels tels que le vent, les précipitations ou la présence d’insectes, en particulier la nuit. La sortie vidéo très contrastée des caméras thermiques atténue ces problèmes habituellement ennuyeux et, grâce aux mêmes outils d’analyse, offre plus de fiabilité et réduit notablement le taux de fausses alertes.
Outre tous les avantages ci-dessus, la technologie thermique a démontré qu’elle répondait à merveille aux besoins de tous ceux qui sont soucieux d’une couverture optimale pour un prix raisonnable. L’incroyable efficacité de l’imagerie thermique réduit le nombre de caméras et de poteaux nécessaires pour la plupart des projets, mais également d’un éclairage supplémentaire coûteux. Le déploiement des outils d’analyse vidéo avec la technologie thermique offre un système de détection des intrusions très efficace, tout en réduisant la fréquence des fausses alertes par rapport aux caméras pour lumière visible. Le résultat final est une solution de sécurité économique, opérationnelle 24/7, qui ne nécessite que peu d’attention de votre équipe de sécurité ou d’une société de télésurveillance extérieure. Certains détails, tels que les réparations de l’éclairage ou la réponse aux fausses alertes, peuvent semble insignifiants de prime abord, mais comme le disait Benjamin Franklin, « attention aux petites dépenses ; une petite fuite peut faire couler un grand bateau ».