Vous ne pouvez pas dissimuler la chaleur que vous dégagez

Si c’est une menace, c’est chaud ! Les professionnels de la sécurité ont plusieurs cordes à leur arc. Des caméras aux badges d’identification, nous disposons de nombreux moyens de contrôler les accès aux installations que nous sommes chargés de protéger. En tant que professionnels, c’est à nous qu’il incombe de rester à la pointe de l’évolution technologique dans notre domaine. Je suis bien placé pour en parler. Aujourd’hui, un nouvel acteur est entré en scène : les caméras thermiques de sécurité.


Ces images démontrent l’utilité des lunettes de vision nocturne (en haut) et des caméras thermiques de sécurité (ci-dessus) en l’absence d’éclairage.


Ces images démontrent l’utilité des caméras infrarouges (ci-dessus) et des caméras thermiques de sécurité (ci-dessous) avec la même cible et par faible éclairage au-delà de 15 m.

À la différence de l’œil humain, les caméras thermiques n’utilisent pas la lumière visible pour produire une image, mais la chaleur. Cela offre aux caméras thermiques de sécurité des avantages certains sur les caméras haute sensibilité et pour lumière visible lorsqu’il est impossible ou trop coûteux de mettre en place un éclairage, ou lorsqu’une longue portée est requise. Les caméras thermiques de sécurité ont longtemps été considérées comme trop coûteuses. Aussi a-t-il fallu se contenter de modèles moins coûteux - moins performants - tels que des équipements de vision nocturne et des caméras éclairées par infrarouges. Pourquoi ? Si nous n’examinons pas attentivement cette technologie avec des caméras thermiques de sécurité de qualité à moins de 5000 $, nous nous bradons et nous bradons la sécurité de ceux qui nous paient pour l’assurer.

Back to top