Quelles sont les applications optimales pour la série Elara-DX?


Les centrales électriques, les centres de données d’entreprise et les aéroports sont tous des sites d’infrastructure essentiels qui exigent un niveau de protection accru. La défense de ces entités contre les menaces externes et les intrus est primordiale pour les opérations réussies visant à fournir des services d’alimentation, de stockage de données et de transport à des millions de clients chaque jour. Cependant, la conception d’un système de périmètre pour ces emplacements nécessite un type de capteur différent qui compense les éléments extérieurs, un mauvais éclairage, des conditions météorologiques extrêmes et de vastes périmètres. Pour le personnel de sécurité à la recherche d’une caméra haute performance pour l’évaluation des menaces dans ces environnements, la série Teledyne FLIR Elara™ DX est l’option idéale.
Les opérateurs de sécurité sur les sites critiques doivent être en mesure de détecter les menaces et de suivre des suspects et des cibles en mouvement. Dans le cas où un intrus fait intrusion dans le périmètre et sort de la ligne de visée des caméras analytiques le long de la ligne de clôture, les caméras fixes peuvent transférer la cible à une caméra à zoom panoramique pour suivre le suspect. En installant l’Elara DX-Series dans un système périmétrique, un agent de sécurité peut garder les yeux sur une cible mobile en tout temps pour un suivi supérieur.
Une autre intégration courante aujourd’hui pour les applications périmétriques est l’appariement des caméras PTZ avec un radar commercial basé sur le sol. Par exemple, l’intégration de la série Elara DX avec la gamme Teledyne FLIR Elara R offre aux opérateurs de sécurité une protection étendue de la zone et une connaissance situationnelle au-delà de la ligne de clôture. Ces radars Elara de série R sont conçus pour une détection fiable dans toutes les conditions météorologiques et d’éclairage. Leur fonction de suivi automatique aide à diriger les caméras à zoom panoramique comme l’Elara série DX dans la bonne direction; les radars aident également à augmenter la zone de couverture et à réduire considérablement les fausses alarmes. De plus, la série Elara R peut fournir au personnel de sécurité des données précises en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur le terrain, l’Elara série R fait un suivi simultané des cibles avec capacité de géolocalisation, peut activer les alarmes et guider les caméras Elara série DX aux fins de vérification visuelle pour maximiser la couverture de sécurité et augmenter le temps disponible pour réagir à une menace.
L’Elara série DX répond spécifiquement au besoin d’évaluation dans des conditions d’imagerie difficiles. Ce qui distingue la série Elara DX des autres options PTZ, c’est qu’il rassemble à la fois un capteur thermique et un imageur 4K visible pour offrir plus de détails sur la scène et une meilleure connaissance de la situation. Comme le capteur thermique génère des images basées sur les signatures thermiques plutôt que sur la lumière, il produit des images fiables malgré la pluie, la neige, la fumée, un léger brouillard ou l’obscurité totale. Il voit également clairement tous les intrus qui tentent de se camoufler sous le feuillage une tâche difficile pour une caméra PTZ standard visible seulement. Bien que le capteur thermique permette une détection précise, le capteur visible, amélioré par l’éclairage infrarouge pour les scénarios de faible luminosité, s’assure que les opérateurs peuvent identifier les personnes à la caméra et déterminer si la personne est un employé qui a oublié son badge ou un intrus non autorisé. Ensemble, le duo dynamique des capteurs thermiques et optiques fait de l’Elara série DX le choix supérieur pour une surveillance du périmètre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une solution de vidéosurveillance multispectrale.
Quand devriez-vous envisager la série Elara DX pour votre système de détection d’intrusion périmétrique? Lorsque votre application est à l’extérieur, où l’évaluation des menaces est essentielle, et vous faites face à un éclairage favorable et défavorable et à des conditions météorologiques. Voici trois exemples d’installation où la série Elara DX fait une différence :