Qu’est-ce que FLIR Nexus et pourquoi est-ce important ?

La conscience situationnelle implique de comprendre une circonstance donnée, de recueillir des informations pertinentes, de les analyser et de prendre des décisions éclairées pour traiter les risques potentiels.

Lors de l’application de cela à la sécurité du périmètre, il est courant de voir des conceptions qui renforcent le périmètre ; mais une fois que cette alarme se produit, il est rare d’avoir un système qui fournit la couverture continue et les informations pertinentes dont les opérateurs ont besoin pour prendre une décision éclairée à mesure que la menace potentielle progresse.

Donc, en pensant à une conception de périmètre traditionnelle, vous vous attendez à voir une sorte de système de détection d’intrusion englobant une variété de technologies. FLIR travaille souvent avec les clients pour mettre en place une barrière virtuelle qui comprend une combinaison de caméras thermiques et visibles couplée à des analyses de détection. Ensemble, ces systèmes peuvent fournir des informations précises sur les personnes ou les véhicules au périmètre.

Cependant, c’est l’action qui survient après une violation du périmètre qui détermine comment une équipe de sécurité doit réagir. Malheureusement, c’est là que nous voyons des lacunes dans les conceptions de systèmes de sécurité et cela peut signifier que l’opérateur n’a pas une connaissance situationnelle totale.

C’est là qu’intervient FLIR Nexus. Nexus est un protocole de communication propriétaire qui aide à combler l’écart entre les appareils et les systèmes, garantissant une compréhension plus complète de l’environnement à l’extérieur et à l’intérieur d’un périmètre de sécurité.

La création de la couche de suivi d’un système de détection et la fourniture d’une connaissance complète de la situation nécessitent qu’un intégrateur système coordonne la communication entre de nombreuses technologies différentes. Sans un système de communication global, ce type de coordination peut être assez compliqué, obligeant l’intégrateur à configurer une série de règles pour identifier d’abord la cible, la classer comme une menace, localiser l’emplacement physique, puis suivre la cible pendant son déplacement. Il est peu probable que cette menace potentielle reste dans le champ de vision d’un seul capteur, de sorte que l’intégrateur devrait en outre coordonner les communications entre différents capteurs pour maintenir la continuité lorsque la cible se déplace.

Souvent, pour exécuter ce niveau de connaissance de la situation, un client aurait besoin d’une sorte de logiciel avancé qui collecte les données géologiques présentées par une variété de capteurs différents, puis coordonne les transferts appropriés lorsque la cible se déplace.

Diagramme Nexus.png

FLIR Nexus fournit aux clients la connaissance de la situation nécessaire pour les espaces extérieurs en permettant aux appareils périphériques de communiquer dans un format serveur/client sans avoir besoin de logiciel ou de serveur au milieu. Il n’est pas nécessaire d’avoir des logiciels ou des serveurs supplémentaires, ce qui réduit le coût de possession par rapport aux solutions similaires sur le marché. Les appareils FLIR Nexus permettent également une installation simplifiée, car tous les appareils périphériques communiquent en temps réel et il n’y a rien à configurer au niveau de la tête de réseau.

Combiné à l’analyse des caméras de FLIR pour la détection, ce système de sécurité total peut identifier, localiser et suivre les cibles à la périphérie. À mesure qu’une menace potentielle se déplace dans la scène, les appareils compatibles Nexus communiquent les données géologiques à d’autres appareils Nexus et fournissent des transferts transparents pour un suivi continu. Cela permet à un opérateur de disposer des informations pertinentes nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur ce qui se passe, fournissant ainsi une connaissance complète de la situation. Étant donné que tous les appareils FLIR ont des pilotes ONVIF, toutes les informations vidéo peuvent être enregistrées dans n’importe quel VMS.

Un autre avantage de Nexus est qu’il permet aux clients d’étendre leur couverture sur une grande zone en utilisant moins d’appareils. Cela rend la sensibilisation complète à la situation beaucoup plus abordable.

Par exemple, envisagez un parking de bâtiment commercial. Essayer de couvrir une zone aussi vaste présente souvent de nombreux défis, tels qu’une faible visibilité la nuit et une infrastructure minimale. Avec les capteurs Nexus de FLIR, nous pouvons couvrir à 180 degrés d’un bâtiment avec seulement trois appareils. Deux radars à panneau plat peuvent fournir une détection pour un champ de vue de 180 degrés, et une caméra panoramique-inclinaison multispectrale fournira une visibilité à la fois de jour et de nuit. Les appareils permettant la planification des alarmes et la configuration des zones, de sorte qu’avec trois appareils, nous pouvons détecter et suivre toute menace potentielle qui se trouve dans la zone en dehors des heures souhaitées.

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

Découvrez le pack FLIR Nexus et découvrez comment il peut améliorer la sécurité périmétrique.

FLIR_Line_Ironbow.png

Aujourd’hui, il existe une abondance d’options en matière d’analyse. Si vous souhaitez recevoir une notification sur une sorte de détection, il y a probablement une analyse pour cela. En ce qui concerne la sécurité périmétrique, ces analyses aident-elles à sécuriser votre environnement, ou finissent-elles par créer des alarmes intempestives qui rendent la solution globale moins efficace ? Les appareils compatibles Nexus de FLIR aident les clients à créer une solution simplifiée à moindre coût tout en garantissant que les informations fournies à l’opérateur sont non seulement pertinentes, mais exactes.

Back to top