Les passages pour piétons intelligents de FLIR améliorent la sécurité des piétons

Un projet innovant, dans un parking très fréquenté au Royaume-Uni, pourrait être les prémices d'une nouvelle approche de la sécurité des piétons. Le système, déployé sur le site de Giltbrook près de Nottingham au Royaume-Uni, utilise des plots clignotants et des panneaux d'avertissement pour générer un avertissement visuel pour les automobilistes qui s'approchent du passage pour piétons interne qui traverse la route d'accès principale au parking.

Les piétons qui traversent la route sont détectés par le capteur FLIRC-Walk, qui active les plots clignotants et le panneau de ralentissement plus en amont sur la route.

Les responsables du parking de Giltbrook souhaitaient améliorer la capacité des conducteurs à tenir compte des piétons et cherchaient une technologie dédiée à la détection des piétons uniquement. Ils ont découvert que le capteur de détection de piétons C-Walk de FLIR était exactement ce qu'il leur fallait. L'intégrateur de systèmes ITS Swarco a proposé une solution intelligente basée sur la détection des piétons C-Walk de FLIR. Le comportement des conducteurs a presque immédiatement changé et jusqu'ici, les retours sont extrêmement positifs. En effet, ce système fait du bon travail, et bien qu'il soit le premier de ce type dans ce pays, il pourrait être le début d'une nouvelle approche.

Détection des piétons

Un détecteur C-Walk, monté sur un poteau, détecte les piétons qui traversent la rue dans une zone de détection prédéfinie. Les piétons qui pénètrent dans cette zone sont détectés par le capteur et activeront les plots et le panneau de ralentissement en amont. Le capteur C-Walk de FLIR est un capteur tout-en-un qui intègre un détecteur et une caméra. Il utilise des zones de détection prédéfinies (« boucles virtuelles »), et offre une détection fiable des piétons 24h/24 et 7j/7. Les premiers résultats indiquent que ce système encourage déjà les conducteurs à ralentir à l'approche du passage pour piétons. Les plots clignotants fonctionnent uniquement quand les piétons utilisent le passage pour piétons, afin que les conducteurs sachent à l'avance qu'ils vont devoir ralentir, à l'approche du passage pour piétons. Les gens ne sont parfois pas aussi prudents qu'il le faudrait quand les plots clignotent tout le temps et c'est pourquoi le fait que ces plots clignotent uniquement quand des piétons utilisent le passage pour piétons crée une alerte instantanée.

C'est un moyen intelligent, pratique, économique et durable d'améliorer la sécurité et, bien que ce soit certainement la première fois que des plots sont utilisés dans ce but au Royaume-Uni, ce ne sera sûrement pas la dernière. Le système d'avertissement est conçu pour améliorer la sécurité des piétons, mais n'est pas anxiogène pour les conducteurs : il leur rappelle simplement qu'ils ne se trouvent plus sur une route principale et offre une étape intermédiaire dans le processus de pensée. Les plots sont très efficaces pour sensibiliser à la présence de piétons ou pour des applications où des avertissements de danger ou une navigation améliorée sont importants. « Le C-Walk de FLIR Systems est vraiment la pierre angulaire de cette installation, » explique Sukhdev Bhogal, directeur du développement commercial de FLIR Systems. « Si vous le retirez, c'est le système entier qui s'écroule. Ce système est particulièrement efficace quand il fait sombre, et les retours des clients comme des propriétaires sont très positifs. »

La configuration du capteur C-Walk de FLIR se fait via un PC portable sur lequel un logiciel convivial a été installé.

Installation simple

Les capteurs C-Walk ont été conçus pour réduire les coûts d'installation et de maintenance. De ce fait, le processus d'installation est rapide et simple : installez-le, connectez-le et commencez à analyser la zone de détection des piétons. Les capteurs peuvent être simplement montés sur une infrastructure existante. La configuration du capteur se fait via un PC portable sur lequel est installé un logiciel convivial. La configuration prend moins de 5 minutes et ne nécessite aucune connaissance particulière. À l'aide des images des caméras, les zones de détection des piétons virtuelles peuvent être placées selon les besoins. La vérification et la visualisation de la détection est possible via le flux vidéo MPEG-4.

« Le capteur C-Walk de FLIR est très simple à configurer, » explique Sukhdev Bhogal. « L'installation est facile et l'environnement logiciel particulièrement intuitif. Ce qui fonctionne vraiment bien, c'est que vous pouvez configurer visuellement vos zones de détection sur votre ordinateur et vérifier si la détection fonctionne. » 

Back to top