Les agences de Phoenix s’associent pour mettre Cloud Data Fusion au service d'une meilleure circulation

Les gens se déplacent de manière fluide d’une région à l’autre. Les logiciels hébergés en local, limités au centre de données d’une seule agence, ne fournissent pas les informations nécessaires pour bien comprendre la circulation et les embouteillages.

La solution
Cloud Data Fusion d’Acyclica fait appel au cloud pour agréger les données provenant de diverses sources, les rassembler et les traiter à l’aide de nouvelles méthodes. Ces données génèrent des informations exploitables qui peuvent être utilisées par une seule agence ou partagées entre des régions entières.

Phoenix Metropolitan Area
La région métropolitaine de Phoenix compte 4 millions d’habitants répartis dans plusieurs villes. Il s’agit de l’une des régions des États-Unis où la croissance est la plus rapide et, à l’instar d’autres grandes zones urbaines, elle fait face aux défis propres à la gestion de ces régions.

Dans les régions métropolitaines, la stratégie de gestion de la circulation d’une agence donnée peut avoir des répercussions importantes sur les autres. Dans ces secteurs, les frontières physiques entre les agences n’existent pas et la circulation en amont d’une communauté peut affecter les communautés en aval. C'est pour cela que l’utilisation de données précises et objectives pour évaluer les tendances régionales peut augmenter de façon considérable la capacité d’une agence à apporter des améliorations responsables sur le plan financier. À l’heure actuelle, huit agences de la région métropolitaine de Phoenix utilisent Cloud Data Fusion d’Acyclica pour collecter et partager des données afin d’améliorer la circulation dans l’ensemble de la région.

Les agences participantes de cette région recueillent des données provenant de plus de 400 capteurs FLIR. Ces capteurs transmettent les données dans le cloud d’Acyclica, où elles sont facilement accessibles et fournissent une analyse des données critiques aux huit agences. Cloud Data Fusion permet à ces agences de découvrir des informations uniques et innovantes qu’il était auparavant impossible d’obtenir à partir des données de chaque capteur. Cloud Data Fusion offre également à chaque agence la possibilité de partager ces données avec les municipalités voisines.

Une sélection des capteurs de la région de PhoenixUne sélection des capteurs de la région de Phoenix

Bell Road est un axe important partagé par six des agences de la région. Face aux embouteillages croissants le long de cet axe et aux problèmes de capacité à venir, ces agences ont décidé que la mise en place de systèmes adaptatifs contribuerait à améliorer les performances globales des itinéraires. Il était essentiel de disposer de données précises et à haute résolution afin de juger de l’efficacité de tels changements.

Avec des moyens traditionnels, la collecte et le décryptage de telles données auraient été difficiles. Les études en véhicules flottants coûtent cher et prennent beaucoup de temps. Les données générées à partir de celles-ci représentent un intervalle restreint sur un nombre limité de jours, et risquent de ne pas refléter fidèlement les conditions habituelles. Les études sur les retards aux intersections ont également leurs limites. Comme chaque agence ne couvre que quelques intersections dispersées dans la région, il n'est pas possible d'avoir de garanties quant à la l'exhaustivité et l'utilité des données recueillies. Au lieu de s’appuyer sur une seule période pour obtenir un échantillon représentatif des conditions habituelles, Cloud Data Fusion d’Acyclica permet de collecter et d’analyser les données en continu sur de longues périodes, garantissant ainsi une description précise de la circulation routière en temps réel.

Cloud Data Fusion d’Acyclica transforme des données fiables couvrant tout le système en informations exploitables, devenues indispensables pour optimiser les performances de l’infrastructure et accroître la sécurité des transports. 

Back to top