Moscou : des capteurs intelligents pour fluidifier la circulation

Les statistiques concernant les embouteillages moscovites sont, pour le moins, peu encourageantes. Soucieuse de remédier à ce problème, la ville de Moscou a commencé à mettre en place un système de transport intelligent (ITS). Pour fluidifier la circulation aux intersections équipées de feux tricolores, Moscou a fait appel à l'expertise de FLIR Systems. Plus de 3 000 détecteurs TrafiCam x-stream permettront de s'assurer que les cycles des feux sont bien adaptés aux conditions de circulation réelle.

Moscou est l'une des plus grandes agglomérations d'Europe. Quelque 16 millions de personnes et près de 6 millions de voitures, nombre en pleine expansion, y circulent pendant la journée. La densité de la circulation y est donc très élevée. Dernièrement, Moscou était classée au premier rang mondial des principales villes pour ses embouteillages. Non seulement la durée des trajets aux heures de pointe ne cesse de s'allonger, mais Moscou affiche le taux de retards le plus élevé, Istanbul, Varsovie et Marseille étant les trois autres villes les plus congestionnées après la capitale Russe.

Plus de 3 000 détecteurs de véhicules TrafiCam x-stream seront installés à divers grands carrefours équipés de feux tricolores.

Pour remédier à ce problème, la ville de Moscou a créé ITS Moscou, projet mené conjointement par le gouvernement fédéral et la municipalité, afin de mettre un terme aux embouteillages. Environ 200 millions d'euros d'investissement sont prévus pour ITS dans le cadre de ce projet, qui devrait se dérouler tout au long de l'année 2015. ITS Moscou inclut le développement et la maintenance d'un système de transport intelligent (ITS), afin de remédier aux problèmes majeurs de transport et de congestion de la circulation à Moscou. Les responsables espèrent ainsi réduire la circulation de plus de 20 %. 

Carrefours intelligents

La création de ce qu'il est convenu d'appeler des carrefours intelligents sera un volet important du programme ITS Moscou. Ces intersections seront équipées de capteurs intelligents FLIR Systems pour la surveillance de la circulation urbaine. Plus de 3 000 détecteurs de véhicules TrafiCam x-stream sont installés à divers grands carrefours équipés de feux tricolores. Avec quatre détecteurs TrafiCam x-stream par intersection, la technologie FLIR assure la fluidité de la circulation sur plus de 750 carrefours. En détectant à la fois les véhicules à l'arrêt et en approche, ces caméras intégrées intelligentes serviront à optimiser la synchronisation des feux tricolores. Ainsi, les capteurs TrafiCam x-stream de FLIR réduiront les temps d'attente aux feux. « À partir des informations reçues des détecteurs TrafiCam x-stream, ce système de pointe peut resynchroniser les feux tricolores en temps réel en fonction des conditions de circulation », explique Artem Kryvobok, International Business Development Manager de FLIR Systems. « Lorsqu'ils seront entièrement opérationnels, le nombre total de capteurs FLIR devrait réduire considérablement la durée d'attente aux feux dans les rues de Moscou. »

Les détecteurs de véhicules TrafiCam x-stream combinent une caméra CMOS et un détecteur vidéo. Le capteur intégré représente une solution abordable pour la détection et le suivi des véhicules en mouvement ou à l'arrêt au niveau des intersections équipées de feux tricolores. Les informations sur la présence de véhicules sont transmises par les sorties de détection ou via le protocole IP au contrôleur de feux tricolores, pour permettre un ajustement dynamique des durées de signalisation. De cette façon, les temps d'attente aux feux tricolores sont diminués, et les flux de circulation sont optimisés. Les capteurs intelligents TrafiCam x-stream constituent une alternative fiable aux boucles à induction. La série FLIR TrafiCam vous permet de positionner avec précision les zones de détection de véhicules et de les vérifier. Ces zones étant affichées sur une image vidéo, vous pouvez facilement les repositionner lorsque les conditions de circulation changent.

La TrafiCam x-stream est une caméra IP, qui délivre des images vidéo couleur MPEG-4 ou H.264 au poste de contrôle des carrefours.

Meilleures performances

« Un projet pilote avec des détecteurs TrafiCam x-stream FLIR Systems a déjà eu lieu dans les rues de Moscou en 2012, » poursuit Artem Kryvobok. « Après une évaluation approfondie par les responsables du projet, la solution TrafiCam x-stream a été retenue comme étant la technologie la plus performante. Le capteur FLIR a obtenu de bons résultats, même dans l'atmosphère très polluée de Moscou. Les gaz d'échappement des véhicules risquent d'encrasser l'objectif des caméras et de gêner la détection. Heureusement, cela ne pose aucun problème à la TrafiCam x-stream. » Les pouvoirs publics de Moscou ont également apprécié la possibilité de voir les images des caméras depuis le centre de contrôle de la circulation. La TrafiCam x-stream est une caméra IP qui délivre des images vidéo couleur MPEG-4 ou H.264 au centre de contrôle des carrefours. Une interface web conviviale permet aux opérateurs de gérer les sources vidéo en ligne.

Back to top