Le nouveau site Web du Centre de formation sur l’infrarouge (ITC) intuitif améliore l’éducation en thermographie en salle de classe, en ligne ou dans votre établissement


Des milliers de professionnels dans des domaines comme le diagnostic des bâtiments, l’inspection électrique, l’imagerie optique des gaz et l’automatisation industrielle profitent des dernières technologies de caméra infrarouge à la fois pour améliorer leur travail et faire progresser leur carrière. Qu’ils soient portatifs ou sur un drone, ces systèmes d’imagerie thermique peuvent détecter les anomalies et les problèmes qui sont souvent invisibles à l’œil nu. Cependant, il faut une certaine formation pour tirer le meilleur parti de la thermographie et accomplir le travail rapidement, efficacement et, surtout, avec précision.
Trouver les bons cours de thermographie est maintenant plus facile et plus intuitif grâce à un site Web nouvellement lancé pour le Centre de formation sur l’infrarouge (ITC). Ce site aidera non seulement les thermographes existants et futurs à déterminer la bonne voie pour tirer plus de valeur des inspections thermiques, mais il les aidera également à mieux convaincre leurs employeurs de parrainer ce type de perfectionnement professionnel. Ils trouveront la bonne formation pour s’assurer qu’ils effectuent les inspections de la bonne façon, grâce à des assises d’enseignement solides, au lieu de travailler à partir d’hypothèses et de suppositions.
Une formation adéquate augmente la sécurité du personnel de thermographie, ainsi que celle des collègues qui corrigent les problèmes découverts par la thermographie et réduit le temps de dépannage, améliore la productivité et crée des programmes de maintenance prédictive plus efficaces. Cela peut comprendre le fait de maintenir en marche l’équipement essentiel à la mission tout en maximisant le rendement et en minimisant les temps d’arrêt. Résultat final : une réduction des pannes et, potentiellement, la prévention de défaillances catastrophiques et coûteuses.
Légende : Des instructeurs compétents et expérimentés de l’ITC peuvent aider les étudiants à accélérer leur croissance et leur formation en technologies d’imagerie thermique
Le domaine passionnant de la thermographie exige à la fois formation et expérience pour garantir que les relevés sont à la fois exacts et pratiques. L’ITC répond à ce besoin de formation avec les cours de thermographie interactive de la plus haute qualité dispensés par des instructeurs de thermographie internationaux hautement qualifiés. Tous les cours de l’ITC conservent la certification ISO 9001, ce qui garantit qu’ils offrent une formation, une certification et une recertification bienvenues dans tous les aspects de la thermographie infrarouge. Après tout, l’interprétation correcte de l’imagerie thermique se résume à la formation, à l’expérience et à la connaissance directe de la science qui la sous-tend.
« Les formations de l’ITC m’ont donné les connaissances et la confiance nécessaires pour me rendre sur les sites et faire des inspections de haute qualité pour nos clients. Ces inspections permettront à nos clients d’économiser temps et argent et de les prémunir contre la possibilité d’une défaillance catastrophique. »
Les niveaux d’expérience des professionnels et des ingénieurs quant aux applications thermographiques varient et, peu importe leur expérience, l’ITC peut leur profiter dès maintenant.
Pour les nouveaux utilisateurs sans expérience, les cours d’introduction (niveau I) servent à mieux communiquer la valeur et les avantages de travailler avec l’imagerie thermique. Pour ceux qui ont plus d’expérience et qui savent déjà tirer parti de la thermographie dans le domaine (niveau II), l’ITC les aide à rester au courant des derniers conseils et tendances tout en conservant le plus haut niveau de certification mondialement reconnue pour augmenter leur crédibilité. Enfin, des cours beaucoup plus détaillés et avancés (niveau III) complètent le programme pour les utilisateurs expérimentés qui perfectionnent leurs compétences et qui gardent leurs certifications à jour. Peu importe le niveau qu’il suit, la certification de l’ITC peut accroître la crédibilité d’un professionnel, améliorer sa carrière et établir des entreprises d’inspection d’imagerie thermique.