Quali sono i rischi intrinseci dei siti BESS e in che modo gli operatori possono superarli?


I sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) stanno rivoluzionando il modo in cui promuoviamo il nostro mondo, agendo come fonte che mantiene il flusso di energia rinnovabile anche quando il sole non splende o il vento non soffia.
Come spina dorsale delle moderne infrastrutture energetiche, BESS svolge un ruolo cruciale nel bilanciamento tra domanda e offerta. Tuttavia, con la crescente adozione di un immagazzinamento su larga scala delle batterie, i produttori, i responsabili dei siti e le autorità di regolamentazione hanno la responsabilità di gestire i rischi in modo efficace.
Il runaway termico equivale a un sovraccarico del sistema. Si tratta di una pericolosa reazione a catena in cui una cella della batteria surriscaldata perde la sua stabilità e inizia ad accendere i suoi vicini, scatenando un temporale incredibilmente difficile da contenere. È particolarmente preoccupante quando si tratta di batterie agli ioni di litio utilizzate in prodotti come veicoli elettrici, elettronica portatile e stoccaggio su scala di rete.

Proprio come un picco elettrico che frigge un circuito, il runaway termico aumenta rapidamente, mettendo a rischio vite umane, infrastrutture e sicurezza energetica.
Diversi fattori possono causare l'innesco di questo pericoloso fenomeno, tra cui:
Le cadute da un incendio BESS possono essere gravi, con conseguenti perdite finanziarie enormi, instabilità della rete e danni ambientali. E se si considera che queste unità di stoccaggio sono spesso installate vicino ad altre infrastrutture ad alta energia, il potenziale di disastri si moltiplica.
Con l’adozione di unità BESS in aumento in tutto il mondo, che nel solo 2024* è salito di oltre il 50%, i potenziali rischi devono essere gestiti in modo da salvaguardare lavoratori, asset critici, comunità e l’ambiente.
Il modo migliore per prevenire il runaway termico è rilevare le anomalie di calore prima che si aggravino. Ma senza gli strumenti di monitoraggio giusti, gli operatori vengono lasciati al buio, spesso inconsapevoli dei pericoli nascosti fino a quando non è troppo tardi.
È qui che la tecnologia termografica svolge un ruolo fondamentale. Offrendo una sorveglianza continua e in tempo reale della temperatura, la termografia avanzata può avvisare il personale di situazioni pericolose in fase di sviluppo, in modo che nessun punto caldo oltre le specifiche passi inosservato. Come un interruttore automatico che previene un sovraccarico elettrico, il monitoraggio termico agisce come un failsafe, consentendo ai responsabili del sito di rilevare e affrontare il surriscaldamento delle batterie prima che si accendano.
Per garantire il corretto funzionamento delle operazioni BESS senza il rischio di fusione, i sistemi di monitoraggio termico devono offrire:
Con risoluzione termica 640 × 480, tecnologia FSX® (Flexible Scene Enhancement), analisi on-the-edge e campi visivi offerti fino a 80°,
La tecnologia BESS si sta caricando in anticipo e, con essa, la responsabilità di mantenere i sistemi di accumulo di energia sicuri e stabili. Se non monitorata, la fuga termica potrebbe compromettere il progresso delle energie rinnovabili, mettendo a repentaglio i vantaggi della resilienza della rete, della sostenibilità e della sicurezza energetica.
Integrando la termografia all'avanguardia nell'infrastruttura BESS, gli operatori possono stare al passo con la curva, evitando piccole fluttuazioni di temperatura che possono causare enormi disastri. Perché nel mondo dell'accumulo di energia, il rilevamento precoce non è solo un'idea brillante, è l'unico modo per mantenere l'alimentazione attiva.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni per il rilevamento precoce di incendi presso BESS e altri siti industriali sono disponibili qui.
*Secondo la società di intelligence di mercato Rho Motion