Approfondimenti dal campo: Blog #3 Semplificare la diagnostica in ambito edile e massimizzare l'operatività con le termocamere

La serie Approfondimenti dal campo raccoglie le pillole di saggezza degli esperti FLIR che ogni giorno raccomandano, implementano ed utilizzano la tecnologia termografica. Unisciti a noi per discutere le diverse applicazioni della tecnologia termica nel campo della sicurezza e della protezione delle apparecchiature per le infrastrutture critiche.

Per garantire l'operatività ottimale di grattacieli commerciali, stabilimenti industriali, data center e infrastrutture critiche è necessario mantenere un ambiente sicuro e protetto. Per soddisfare questa esigenza, un numero sempre maggiore di aziende sta impiegando le termocamere per migliorare la protezione perimetrale contro le intrusioni. Oggi, i gestori di immobili utilizzano sempre più spesso le termocamere nelle procedure di diagnostica e manutenzione predittiva degli edifici, al fine di rilevare i problemi e risolverli in modo proattivo.

 

Problèmes non détectés

En l'absence d'outils permettant d'effectuer un diagnostic rapide des défaillances d'un bâtiment, ces dernières restent cachées et ne font que s'aggraver. Une canalisation CVC mal positionnée peut générer des fuites d'air et par conséquent la ventilation excessive d'un espace de travail, nuisant ainsi considérablement au bien-être des employés. La non-réparation d'une canalisation obstruée ou rompue dans un réseau de plomberie peut provoquer des fuites d'eau et un développement de moisissures. Une connexion électrique desserrée ou anormalement chaude peut provoquer une accumulation de chaleur entraînant la défaillance du circuit et une coupure d'alimentation. Tous ces scénarios provoquent des arrêts du système, des interruptions d'activité et des pertes financières. C'est pourquoi il est si important pour les responsables des sites et les équipes de maintenance de détecter les problèmes avant toute défaillance et d'exploiter les technologies qui permettent de préserver le bon fonctionnement des systèmes dans les bâtiments.

 

HVAC duct leak.jpg

L'imaging termico aiuta ad individuare i problemi costruttivi, come le perdite nei condotti dell'aria.

 

Évaluation des options

Si une fuite d'air, une infiltration d'eau ou la surcharge d'un circuit peut rester invisible à l'œil nu, ces problèmes sont clairement mis en évidence avec la technologie thermique. Tous les objets émettent un rayonnement ou pour le dire plus simplement, de la chaleur. Les capteurs thermiques mesurent les signatures thermiques de tous les objets et répercutent les moindres variations en images. Pour aller encore plus loin, les caméras thermiques radiométriques génèrent des images affichant les valeurs de température.

En ce qui concerne la surveillance des systèmes d'un bâtiment à l'aide de la technologie thermique ou infrarouge, les inspecteurs ont le choix entre deux options : les thermomètres infrarouges ou les caméras thermiques radiométriques portables. Les thermomètres IR sont des options économiques qui effectuent la mesure thermique d'un point analysé. Les caméras thermiques radiométriques génèrent des mesures thermiques pour des milliers de points. En effet, chaque pixel d'une image thermique radiométrique génère une mesure thermique, ce qui permet d'accéder à une compréhension beaucoup plus vaste et globale de la zone inspectée. 

 

Thermal_Palettes_Diagram.png

A ciascun pixel di un'immagine termica radiometrica corrisponde un dato di temperatura univoco. Le tavolozze colore assegnano un colore specifico ad ogni pixel in base alla sua temperatura, creando un'immagine di facile interpretazione.

 

Par conséquent, les inspecteurs optent constamment pour des caméras thermiques portables radiométriques, et ce en raison de leurs nombreux avantages. Tout d'abord, ces caméras thermiques offrent une meilleure couverture d'analyse, ce qui permet de réduire le temps de détection. Les caméras thermiques sont un outil d'analyse sans contact grâce auquel les inspecteurs peuvent contrôler les équipements sous tension, comme les composants électriques, à une distance sûre. Par la fourniture d'images détaillées, les caméras thermiques offrent une vue plus complète d'un problème. Ces images thermiques servent de preuve à l'appui d'un diagnostic et valident la résolution d'un problème, renforçant ainsi la crédibilité des inspecteurs et de la procédure d'assurance qualité. Les caméras thermiques permettent également de faire la distinction entre les inspecteurs correctement équipés et les autres prestataires.

 

Scénarios d'utilisation des caméras thermiques

Il existe de nombreuses applications différentes pour le diagnostic des bâtiments. Voici quelques exemples notables de scénarios où les caméras thermiques radiométriques font toute la différence.

 

    • Inspection de l'enveloppe des bâtiments et déperditions énergétiques : L'état de l'enveloppe d'un bâtiment, c'est-à-dire son enceinte, est en relation directe avec la consommation énergétique de ce dernier. Un large pourcentage de bâtiments commerciaux utilisent l'énergie de manière inefficace ou inutile. Pour détecter ces problèmes, les inspecteurs peuvent recourir à des caméras thermiques portables pour inspecter l'enveloppe des bâtiments et notamment les sols, les toitures, les murs, les fenêtres et les portes. Les images thermiques permettent aux inspecteurs de voir les fissures à l'origine de déperditions énergétiques. En utilisant une caméra thermique, les inspecteurs peuvent visualiser les mouvements associés à un passage d'air froid dans la construction, lequel entraîne un refroidissement non voulu de la zone concernée. La moitié de la facture énergétique de chauffage peut être imputable à des fuites d'air. De plus, les caméras thermiques peuvent également aider les inspecteurs à détecter d'autres problèmes dans l'enveloppe du bâtiment, comme des carences ou des défauts d'isolation, la présence d'accumulation d'humidité dans les matériaux isolants, des infiltrations d'eau sur les toits plats, etc.

     

    • Efficacité et économies au niveau des systèmes CVC : Il est essentiel de préserver le fonctionnement efficace et fluide des systèmes CVC dans les bâtiments de grande dimension, tant pour la qualité de l'air que pour la température et la satisfaction générale de leurs occupants. Un système CVC efficace peut également contribuer à réduire la facture énergétique et limiter les dépenses pour les propriétaires du site. Une municipalité avait déployé un système CVC ultra-performant dans ses installations. Cependant, la facture énergétique avait triplé en un an au lieu de diminuer. Après une inspection, une caméra thermique radiométrique a révélé que le système de chauffage soufflait de l'air chaud dans une pièce en même temps que le système de climatisation y envoyait de l'air froid. Partant de cette constatation, le personnel de maintenance a pu identifier et résoudre le problème dans l'installation. Le système CVC a ensuite commencé à fonctionner comme prévu et la ville a pu faire des économies.

     

    • Inspections électriques et mécaniques : Le fonctionnement des systèmes de chauffage et de ventilation, ainsi que des systèmes moteur essentiels repose sur des centaines de composants électriques. Un composant défectueux peut faire fondre une connexion ou entraîner la panne d'un circuit. L'inspection des composants à l'aide d'une caméra thermique radiométrique peut mettre en évidence la circulation d'un courant haute tension, la présence d'une connexion desserrée, un déséquilibre de charges, autant de problèmes qui génèrent une accumulation de chaleur et peuvent être les signes avant-coureurs d'une panne à venir dans le circuit. Tout cela permet d'aider les responsables des sites à prévenir les défaillances des équipements, à éviter les arrêts non planifiés et le risque de devoir remplacer des équipements coûteux.

 

C5-Electrical-01-0320.jpg

La termocamera compatta FLIR C5 aiuta ad identificare rapidamente i componenti elettrici malfunzionanti.

 

Conseils de déploiement

Lors de la détection de problèmes dans un bâtiment à l'aide de caméras thermiques radiométriques, la planification et la préparation stratégiques sont essentielles. Voici quelques conseils pour le personnel d'inspection, de maintenance et de gestion des installations.

 

  1. Posez les bonnes questions – Qu'avez-vous besoin de mesurer ? À quelle distance ? Quel est le niveau de détail requis pour l'image ? Quelles variations thermiques doivent guider l'inspection du bâtiment ? L'inspection sera-t-elle effectuée en hiver ou en été ? Des tests supplémentaires seront-ils effectués pour confirmer le diagnostic ? Ces questions contribueront à définir le périmètre de la tâche, à sélectionner les solutions à mettre en œuvre et à déterminer le meilleur moment pour réaliser l'inspection.

 

  1. Sélectionnez l'outil adéquat – Il est important de distinguer les caméras thermiques de qualité supérieure qui fournissent des résultats précis des autres options d'une fiabilité inférieure. Les caméras thermiques haut de gamme se définissent par des caractéristiques telles que la robustesse, la convivialité de l'interface utilisateur, la résolution élevée et l'intégration d'un logiciel de création de rapports. La gamme FLIR comporte, entre autres modèles principaux, les caméras FLIR C5, Ex-Series et Exx-Series.

 

  1. Optimisez la réussite du déploiement par une formation – Perfectionnez votre savoir-faire et participez à un cours du Centre ITC (Infrared Training Center), d'une part pour mieux comprendre les notions de conductivité thermique, d'émissivité, et les facteurs environnementaux qui influent sur les relevés thermiques, et d'autre part pour recevoir un accompagnement spécifique à votre application.

 

  1. Réalisez vos inspections de l'extérieur vers l'intérieur – Menez vos inspections thermographiques en progressant de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Inspectez l'extérieur du bâtiment et recherchez l'absence d'isolation, les ponts thermiques, etc. Cela fait, entrez dans le bâtiment afin d'analyser les murs de chaque pièce. Pour finir, concentrez-vous sur les systèmes spécifiques comme les unités CVC, les systèmes électriques, les moteurs, etc.
  2.  

Vuoi leggere altri Approfondimenti dal campo? 

ISCRIVITI PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Back to top