La scarica parziale che non viene rilevata può mettere a rischio la sicurezza operativa e la continuità di varie aree critiche dell’azienda e della società. Questo articolo evidenzia la larga diffusione delle scariche parziali e suggerisce quando gli operatori dovrebbero concentrarsi sulla diagnosi precoce.
Le scariche parziali (PD) rappresentano una minaccia significativa per gli impianti elettrici e si stima che contribuiscano a una percentuale significativa di guasti elettrici. Settori come la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia richiedono un rilevamento precoce evidente delle scariche parziali. Tuttavia, in molti altri settori, la necessità di un rilevamento precoce è meno evidente, ma altrettanto cruciale. Hai stabilito se le apparecchiature critiche per la tua attività sono vulnerabili a scariche parziali? Se sì, quali sono i rischi associati alle tue operazioni e qual è il modo più efficace per ridurli?
Dove e perché si verificano le scariche parziali?
Una scarica parziale si riferisce a un guasto parziale di un isolante che alla fine può aumentare fino a un guasto completo, con conseguenti problemi gravi come interruzioni di corrente e incidenti potenzialmente pericolosi. Tutti i tipi di isolanti: solidi, aria, gas, vuoto e liquidi sono soggetti a scariche parziali. A seconda della loro posizione e origine sono divise in queste categorie: corona, fluttuante, superficiale e interna. Le cause comuni delle scariche parziali includono contaminazione superficiale, difetti di materiale, produzione e installazione, danni meccanici e usura causata da stress elettrico. In poche parole, la scarica parziale è causata da eventi quotidiani ed è prevalente in qualsiasi sistema elettrico.


Quali settori dovrebbero prenderne nota?
Il rilevamento precoce delle scariche parziali è fondamentale non solo nel settore energetico, ma anche in molti altri settori. Questi settori includono parti di infrastrutture critiche che si basano fortemente su sistemi elettrici, come microreti in aeroporti, ospedali, porti, centri commerciali, data center, caricabatterie per veicoli elettrici ed edifici pubblici. Le scariche parziali possono interrompere anche i sistemi e le apparecchiature essenziali nelle utenze come acqua, gas, riscaldamento e telecomunicazioni, influenzando la nostra vita quotidiana. Anche altri settori come quello minerario, petrolifero e del gas, automobilistico, aerospaziale e manifatturiero sono a rischio di guasti di sistema a causa delle scariche parziali.
Le conseguenze delle scariche parziali possono essere gravi e costose, dato il loro impatto sia sulle aziende che sulla società. Ad esempio, nella produzione dell’acciaio, dove è fondamentale una fornitura continua di elettricità, le interruzioni di corrente causate da componenti deteriorati possono comportare interruzioni della produzione non pianificate che possono avere costi significativamente elevati.
In che modo la manutenzione predittiva contribuisce a rispettare le normative nel settore dell’energia elettrica?
Poiché le interruzioni della fornitura di elettricità hanno conseguenze di vasta portata per la società nel suo complesso, è comprensibile che la distribuzione dell’elettricità sia regolata rigorosamente da standard internazionali. Questi includono i tipi SAIDI e SAIFI, che confrontano l’affidabilità delle prestazioni delle utenze elettriche e IEC 60270 (ES), IEEE 1434-2014 (NAS) e GB/T 7354-2003 (GB/T7354-2003) (CHS) che monitorano le scariche parziali in tipi differenti di apparecchiature, componenti e sistemi elettrici.
Per mantenere standard di sicurezza operativa elevati e prevenire guasti critici alle apparecchiature, sono necessarie apparecchiature di manutenzione predittiva specializzate. Il suono è spesso il primo indicatore di problemi elettrici, anche prima che i componenti inizino a surriscaldarsi, quindi consigliamo di utilizzare un dispositivo di imaging acustico come FLIR Si124-PD™. Questo dispositivo rileva i suoni sonici e ultrasonici causati dalle scariche parziali, anche in ambienti industriali rumorosi. Utilizzando l’analisi basata sull’intelligenza artificiale, il dispositivo può identificare il suono unico delle scariche parziali, individuarne la posizione esatta, visualizzare il modello PD e indicare la forza e lo stadio della scarica parziale. La telecamera acustica Si124-PD™ è una soluzione altamente efficace e facilmente implementabile in grado di risparmiare tempo, denaro e fornire un ulteriore livello di sicurezza in qualsiasi ambiente in cui le scariche parziali sono un problema.