Dal calore al pericolo: Perché i forni per silvicoltura e gli essiccatori a biomassa necessitano di sistemi di rilevazione precoce degli incendi


Non è un segreto che la produzione di prodotti forestali dipenda da forni e asciugatrici per preparare il legno al mercato.
Questi processi critici eliminano l'umidità, stabilizzano il legno e migliorano la qualità del prodotto per ottimizzare le risorse prima della spedizione, ma la natura stessa dei forni e delle asciugatrici crea anche uno degli ambienti più soggetti a incendi nel settore forestale.
Dati recenti rivelano quanto siano diventati costosi i rischi di incendio negli impianti forestali. Lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno subito oltre 38.000 incendi in impianti industriali o di produzione. Secondo i consulenti di rischio globali TÜV SÜD, ciò ha causato circa 1,2 miliardi di dollari di danni, con una percentuale significativa che ha avuto origine nei processi produttivi che coinvolgono calore elevato, come le operazioni di essiccazione e forno.
Per loro stessa natura, gli incendi che hanno origine nei forni e nelle asciugatrici vengono spesso soppressi in statistiche più ampie sugli incendi forestali, oscurando il ruolo dei processi industriali nel rischio complessivo. Tuttavia, possiamo dedurre una parte della portata di questo pericolo causato dal calore.
Un recente riepilogo della NFPA indica che dal 2017 al 2021, i Vigili del Fuoco statunitensi hanno risposto a una media di 36.784 incendi all’anno negli impianti industriali o produttivi, con un conseguente danno diretto alla proprietà di oltre 1,5 miliardi di dollari all’anno. Molti di questi incendi hanno origine nella lavorazione del legno, comprese le aree con forni, asciugatrici ed esposizione a polveri combustibili.
Nel 2023, i Vigili del Fuoco degli Stati Uniti hanno risposto a circa 110.000 incendi non residenziali, con un conseguente danno alla proprietà di 3,16 miliardi di dollari; un dato che include gli incendi negli impianti di produzione e nei siti di lavorazione del legno in cui sono presenti pericoli di fornaci e essiccatori.
Chiaramente, la natura dei forni e delle asciugatrici per silvicoltura può amplificare i rischi di incendio innato in tali siti. Espongono il legno a temperature elevate e prolungate, mentre la presenza di polvere combustibile fine, accumulo di resina e umidità elevata crea una vera scatola di stucco pronta per l'uso alla più piccola scintilla. Anche un piccolo punto caldo può rapidamente trasformarsi in un incendio su larga scala, causando perdite devastanti nell'inventario, tempi di inattività della produzione e costose riparazioni.
I metodi di monitoraggio tradizionali, come le ispezioni periodiche manuali e i controlli di temperatura a campione, non sono semplicemente efficaci in ambienti così impegnativi. Possono facilmente perdere i segnali di allarme precoci, consentendo lo sviluppo di punti caldi interni inosservati dietro le pareti del forno o nei condotti, dove alti livelli di umidità e ossigeno variano enormemente. Queste tasche nascoste possono bruciare per ore o giorni, se lasciate ininterrotte, prima di esplodere in fiamme.
La tecnologia di rilevazione precoce di incendi (EFD) di FLIR fornisce un monitoraggio termico continuo e senza contatto, progettato specificamente per questi ambienti difficili. Le robuste termocamere FLIR ad alta risoluzione rilevano anomalie di temperatura prima che raggiungano livelli pericolosi, ben prima che compaiano fumo o fiamme.
I dispositivi chiave per il rilevamento precoce di incendi nei forni a biomassa e nelle asciugatrici includono:

Sensore intelligente avanzato FLIR A700f
Progettata per zone termiche industriali estreme, questa termocamera fornisce immagini termiche continue con allarmi programmabili che possono integrarsi con i sistemi SCADA o antincendio esistenti.
Versatili e compatte, queste termocamere sono perfette per l'installazione all'interno di custodie di essiccazione o vicino a punti di trasferimento di nastri trasportatori in cui il rischio di accensione è elevato.
Combinando l'imaging termico e visibile, offre la mappatura della temperatura in tempo reale e la verifica visiva, riducendo i falsi allarmi causati da vapore o polvere.

Una robusta telecamera fissa multispettrale, costruita per ambienti esterni difficili come la silvicoltura, che combina l'imaging termico e l'imaging visibile 4K per rilevare precocemente i rischi di incendio, verificare immediatamente i punti caldi tramite VMS e ridurre i falsi allarmi dovuti agli scarichi dei veicoli, rendendola ideale per il rilevamento continuo e affidabile degli incendi in aree remote ad alto rischio.

Negli impianti di preparazione della biomassa e dei rifiuti, i sistemi termografici FLIR hanno consentito il rilevamento di punti caldi nascosti prima della piena accensione, prevenendo perdite significative su larga scala.
Ad esempio, il sistema di monitoraggio dei rifiuti di TAV Ludwigslust ha subito zero eventi di incendio gravi dopo aver implementato un sistema EFD completo di FLIR. Ciò si confronta con un precedente costoso incidente nel 2014 che ha richiesto un intervento antincendio esterno e, con l’ammissione dell’azienda, avrebbe potuto costare fino a 5 milioni di euro in perdite.
Allo stesso modo, negli ambienti di produzione del legno, i sistemi FLIR integrati tramite Viper Imaging monitorano continuamente le anomalie di temperatura, dando agli operatori il tempo necessario per ventilare, pulire o spegnere prima che si verifichi un’escalation dell’incendio
Naturalmente, oltre a proteggere le risorse fisiche, il rilevamento precoce degli incendi aiuta le cartiere a rispettare normative sempre più rigorose in materia di assicurazione e sicurezza. Supporta obiettivi forestali sostenibili riducendo al minimo i danni ambientali causati da incendi accidentali.
Le termocamere FLIR EFD sono progettate per le difficili condizioni di forni e asciugatrici. Possono resistere a polvere, umidità e temperature estreme, fornendo al contempo dati termici coerenti e ad alta fedeltà. È importante sottolineare che l'analisi integrata riduce gli allarmi fastidiosi, concentrando l'attenzione sulle minacce reali e consentendo agli operatori di concentrarsi sulla produzione.
Ogni minuto conta quando il rischio di incendio aumenta all'interno di un forno a biomassa o di un essiccatore. Anche l'ignizione più piccola può inglobare rapidamente una struttura, con conseguenti giorni o settimane di inattività, mentre l'equipaggio fatica a contenere la fiamma e i suoi danni successivi. Il costo della perdita di produzione, la risposta alle emergenze, la sostituzione delle apparecchiature e la pulizia ambientale possono facilmente raggiungere milioni, come evidenziato da TAV Ludwigslust.
Il rilevamento termico precoce degli incendi offre la prima avvertenza possibile, consentendo agli operatori di agire in modo decisivo e proteggere la propria attività.
In un settore in cui il calore è essenziale ma il fuoco è nemico, le soluzioni di rilevazione precoce degli incendi di FLIR forniscono agli operatori vigili degli occhi e ai proprietari dei siti la garanzia completa. Non aspettare che si verifichi un disastro nel tuo forno; proteggi subito le asciugatrici.
Compila il modulo per contattare oggi stesso un esperto di rilevazione precoce degli incendi FLIR ed esplorare soluzioni personalizzate che mantengono le tue operazioni forestali sicure e fluide.