Le termocamere tengono sotto controllo i rischi di incendio in un deposito di carbone

Lo stoccaggio di carbone in depositi di grande estensione innalza il rischio di incendi spontanei. E, come sempre, è meglio prevenire che curare. Una termocamera FLIR Systems contribuisce alla sicurezza nella miniera Nástup Mines Cooperation a Tusimice, in Repubblica Ceca. Il sistema è una soluzione vantaggiosa per il monitoraggio continuo e remoto della temperatura dei depositi di carbone.

Lo stoccaggio di materiale combustibile comporta rischi di incendio in particolare in depositi di vaste dimensioni, come depositi di rifiuti, di legno o carta, nonché depositi di stoccaggio di cemento e carbone. L’autoinnesco solitamente inizia negli strati inferiori di un deposito, a causa degli innalzamenti di temperatura nel materiale. Grazie al monitoraggio continuo degli strati superficiali, è possibile rilevare i punti caldi in una fase precoce e intervenire per evitare lo sviluppo di incendi.

Monitoraggio a infrarossi e completamente automatico della temperatura

Un buon esempio di soluzione efficace è quello implementato da ENELEX (www.enelex.cz), un integratore di sistemi FLIR Systems, presso la struttura di stoccaggio e omogeneizzazione della Nástup Mines Cooperation a Tusimice, in Repubblica Ceca. Per questo impianto, ENELEX ha fornito una termocamera FLIR Systems per il monitoraggio continuo e totalmente automatico del deposito di carbone. Le vaste dimensioni della zona di stoccaggio sconsigliano l'uso di una termocamera portatile, che non risulta una soluzione pratica per svolgere un compito così critico. Solo un sistema completamente automatizzato è in grado di monitorare in modo continuo le centinaia di migliaia di tonnellate di carbone immagazzinate in questo sito su un'area di circa 800 x 200 metri.

Vasta esperienza nel monitoraggio termico continuo

Le termocamere FLIR Systems sono state scelte per la notevole esperienza dell’azienda in una vasta gamma di applicazioni di monitoraggio continuo. I campi di applicazione vanno dal controllo di qualità su circuiti stampati fino a sistemi progettati per operare in ambienti industriali difficili come acciaierie, linee di produzione del vetro, impianti di trattamento dei rifiuti e altri analoghi processi industriali.

Il sistema si basa sulle termocamere FLIR A310, montate su cinque tralicci d'acciaio in posizioni strategiche intorno al sito. Per garantire una copertura ottimale dell'intera zona, le termocamere sono configurate in modo da attivare un segnale di allarme diretto a un operatore se vengono superate soglie di temperatura massima prefissate. Un allarme acustico e un allarme visivo su un monitor attirano l'attenzione dell'operatore su un possibile sviluppo spontaneo di incendio.

Il sistema permette il posizionamento accurato e l'analisi dettagliata del punto critico in modo che il focolaio possa essere estinto e l'eventuale incendio scongiurato. A causa delle notevoli dimensioni del sito di stoccaggio, i segnali di controllo e della termocamera sono trasportati su cavi a fibre ottiche con una lunghezza totale di 3 km dal traliccio della termocamera alla sala di controllo.

Controllo dei rischi di incendio in tutti i tipi di siti

Negli ultimi 10 anni, le termocamere sono state applicate in misura crescente per il monitoraggio di temperatura e per le applicazioni di misurazione, oltre che nelle situazioni in cui vengono sfruttate le loro capacità di visione notturna. Uno degli ambiti in cui le termocamere vengono utilizzate con successo è rappresentato dai siti soggetti a rischio di incendio. Questa applicazione delle termocamere ha consentito alle aziende che mantengono depositi di materiali come legno, carta, plastica e rifiuti, nonché alle industrie del cemento e del carbone, di migliorare la sicurezza dei propri impianti e siti di stoccaggio.

L'interesse per la sicurezza naturalmente non si limita ai soli materiali in deposito, ma coinvolge anche la sicurezza del personale addetto agli impianti e di chi abita o opera nei dintorni dei siti di stoccaggio. Inoltre, il rischio riguarda i danni conseguenti che possono essere causati da un incendio: perdite proprietà, danni causati dall’acqua usata per l'estinzione e interruzione delle linee di produzione. Alla luce di questi rischi concreti, il costo di un sistema di monitoraggio automatico della temperatura che fa uso di termocamere è un investimento modesto e molto utile.

La termocamera FLIR A310, un pacchetto completo ed economicamente efficace

La termocamera A310 di FLIR Systems è un pacchetto completo ed economicamente vantaggioso, facile da implementare in una vasta gamma di ambienti. Il sistema viene fornito con tutti i componenti necessari per l'installazione:

  • Termocamera FLIR A310, che incorpora un sensore brevettato a microbolometro non raffreddato a stato solido
  • Box di interfacciamento input/output
  • Un kit di sviluppo software flessibile, che consente all'operatore di preimpostare e modificare le condizioni di allarme in aree predefinite all'interno del campo visivo della termocamera. Questi allarmi controllano i relè e le uscite analogiche nel box di I/O. Ad esempio, è possibile generare un allarme relè se la temperatura all'interno delle zone definite scende al di sotto o sale al di sopra di un valore prestabilito.

Come per tutti i propri prodotti, FLIR Systems offre una gamma completa di ottiche accessorie, incluse ottiche macro, grandangolari e telescopiche, per soddisfare le esigenze di specifiche applicazioni.

Back to top