FLIR ONE® Edge Pro per iOS® e Android è una termocamera all'avanguardia che ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui i professionisti del settore automobilistico conducono le ispezioni. La tecnologia termografica fornisce ai tecnici automobilistici un potente strumento per identificare e diagnosticare vari problemi nei veicoli in modo rapido e accurato. Ma a differenza di altre termocamere, Edge Pro offre funzionalità wireless che consentono ai tecnici di ispezionare aree difficili da raggiungere e da visualizzare con maggiore comodità, efficienza e libertà di movimento. Grazie al suo design compatto e alla connessione wireless, FLIR ONE Edge Pro è in grado di semplificare le ispezioni automobilistiche, consentendo una diagnostica più precisa, tempi di risoluzione dei problemi ridotti e, in ultima analisi, prestazioni e sicurezza dei veicoli migliorate.

Ecco cinque modi in cui FLIR ONE® Edge Pro può essere utilizzato per semplificare le ispezioni automobilistiche:

Trova perdite di scarico

Una termocamera è uno strumento prezioso per identificare le perdite di scarico in un veicolo. Quando si ispezionano le perdite di scarico con FLIR ONE Edge Pro, i tecnici possono scansionare rapidamente e facilmente le connessioni tra collettore, tubi, giunti visibili e guarnizioni in tempi record. La termocamera può aiutare a rilevare variazioni di temperatura che possono indicare la presenza di una perdita di scarico.

Inoltre, FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) fornisce immagini termiche vivaci aggiungendo in tempo reale i dettagli chiave della termocamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Catturando simultaneamente immagini termiche e visibili, la tecnologia MSX aggiunge bordi visibili, texture e dettagli all'immagine termica, creando una rappresentazione visiva più completa del sistema di scarico e di eventuali anomalie all'interno del sistema di scarico.

Perdita di scarico.png

Ispezionare gli elementi riscaldanti per individuare le griglie di sbrinamento

Le griglie di sbrinamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una chiara visibilità in condizioni di freddo, ma i problemi con gli elementi riscaldanti possono impedirne la funzionalità. Con FLIR ONE Edge Pro, i professionisti del settore automobilistico possono condurre ispezioni delle griglie di sbrinamento con maggiore comodità ed efficienza. Streaming wireless dei dati termici su smartphone o tablet, i tecnici possono analizzare istantaneamente la distribuzione della temperatura attraverso le griglie di sbrinamento e confrontare le condizioni all'interno e all'esterno dell'auto in modo molto più conveniente di quanto una termocamera tradizionale consentirebbe. Con questa tecnologia wireless, è possibile individuare, diagnosticare e trattare in meno tempo potenziali problemi come elementi riscaldanti mal funzionanti o inefficienti, punti caldi o punti freddi.

Problema griglia di sbrinamento.png

 

Risolvi i problemi di climatizzazione

Una termocamera è uno strumento molto utile per identificare i problemi con un sistema di condizionamento dell'aria per automobili; tuttavia, può essere difficile identificare la causa principale del problema con le prese d'aria visibili all'interno della cabina e la maggior parte del sistema nascosta e di difficile accesso. Grazie alle funzionalità wireless di FLIR ONE Edge Pro, i professionisti del settore automobilistico possono essenzialmente vedere entrambe le aree del sistema contemporaneamente. Le funzionalità di streaming wireless di Edge Pro consentono a più tecnici di visualizzare simultaneamente diverse parti del sistema. Ciò consente loro di identificare potenziali problemi come surriscaldamento, perdite di refrigerante o ostruzioni che possono impedire le prestazioni del sistema.

perdita ac .png
Possibile perdita dal sistema CA
buon ac.png
Il sistema CA funziona correttamente

Ispezione dei fusti dei freni

Le ispezioni tradizionali dei fusti dei freni possono essere impegnative a causa dell'accesso e della visibilità limitati. Tuttavia, grazie alle funzionalità wireless di FLIR ONE Edge Pro, i professionisti del settore automobilistico possono ora semplificare e migliorare le ispezioni dei fusti dei freni con notevole facilità.

Quando si ispezionano i fusti dei freni, la funzionalità wireless di FLIR ONE Edge Pro consente ai tecnici di muoversi liberamente intorno al veicolo, catturando immagini termiche dettagliate dei fusti dei freni da varie angolazioni. Streaming wireless dei dati termici su smartphone o tablet, i tecnici possono analizzare istantaneamente la distribuzione della temperatura tra i fusti dei freni, identificando potenziali anomalie come riscaldamento irregolare, surriscaldamento o segni di usura. Queste preziose informazioni consentono il rilevamento precoce dei problemi, facilitando la manutenzione proattiva o le misure di riparazione per garantire prestazioni di frenata e sicurezza ottimali.

Diagnostica i problemi del convertitore catalitico

I convertitori catalitici svolgono un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, ma diagnosticare i problemi con questi componenti può essere difficile a causa della loro posizione e delle firme termiche. Tuttavia, grazie alle funzionalità wireless di FLIR ONE Edge Pro, i professionisti del settore automobilistico possono condurre ispezioni dei convertitori catalitici con maggiore comodità ed efficienza. Possono manovrare intorno al veicolo, catturando immagini termiche dettagliate del convertitore catalitico da varie angolazioni senza le restrizioni dei cavi o delle connessioni fisiche. E con le dimensioni compatte, FLIR ONE Edge Pro può entrare in questi spazi più ristretti e di difficile accesso con molta più facilità e comodità.

FLIR ONE Edge Pro rappresenta un significativo passo avanti nelle ispezioni automobilistiche, rivoluzionando il modo in cui i professionisti affrontano le attività di diagnostica e manutenzione.

La sua tecnologia wireless la distingue davvero come risorsa preziosa nel settore automobilistico, facilitando ispezioni più efficienti e accurate, portando in ultima analisi a una maggiore affidabilità dei veicoli e a operazioni e sicurezza ottimizzate per tutti.

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.