Flir aiuta a prevenire gli incendi forestali nel Sud Italia

Le termocamere Triton™ PT-Series HD sono il fulcro dello sforzo per proteggere le foreste del Parco Alta Murgia, in Puglia, Italia.

La regione Puglia dell'Italia meridionale è caratterizzata da una bellezza indiscutibile, che comprende oltre 3.000 acri di foresta. Preservare le risorse naturali della regione, in particolare all’interno dell’area scarsamente popolata di Le Murge, non è un compito facile per le agenzie governative, a causa in gran parte del complesso terreno, delle alte temperature e delle scarse precipitazioni estive. Gli incendi spontanei e causati dall'uomo minacciano gravemente l'ecosistema della Puglia.

Nonostante gli sforzi di volontari e professionisti per proteggere il territorio, ogni anno più casi di incendio doloso causano danni significativi alle risorse naturali e all’economia. Di conseguenza, l’Agenzia regionale per l’irrigazione e le attività forestali (ARIF) della Puglia ha implementato tecnologie di controllo remoto per integrare gli sforzi di volontari e personale e tenere sotto controllo gli incendi forestali.

Incendio in Italia

Gli incendi boschivi sono una delle minacce più gravi all’ecosistema nella regione italiana della Puglia.

LA SFIDA

Individuare gli incendi forestali non è un compito facile. Le epidemie possono iniziare in luoghi oscurati da creste o argini, e spesso si diffondono prima che le guardie umane possano agire. Alla ricerca di una soluzione efficace ed economica, l’ARIF ha richiesto sistemi avanzati di monitoraggio delle foreste, con conseguenti offerte da cinque diverse aziende.

Dopo una lunga fase di analisi, CAE, un integratore di sistemi con una vasta esperienza nella protezione ambientale, è stato selezionato come partner ideale per implementare una rete di termocamere dedicate al rilevamento precoce degli incendi.

SCARICA IL PDF

LA SOLUZIONE

“Sfruttando le migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato”, afferma Luca Papandrea, Operations Manager di CAE, “abbiamo proposto una soluzione che include telecamere Flir e il nostro programma principale basato su software sviluppato dall’azienda spagnola SR7, che è già stato utilizzato con successo in altri progetti all’estero.”

Invece di utilizzare termocamere “radiometriche” in grado di fornire la temperatura degli oggetti a distanza senza contatto fisico, CAE ha scelto termocamere di sicurezza “termografiche”. Il video delle telecamere viene analizzato da un software intelligente che rileva gli incendi nelle prime fasi senza la necessità di fumo o fiamme visibili.

Serie Pt HD a sinistra

Le termocamere Flir PT-Series HD sono un componente chiave per combattere gli incendi nella regione.

I dati delle telecamere vengono trasmessi in streaming a un centro operativo in cui il software elabora continuamente i dati, monitora automaticamente il territorio (mappato utilizzando un sistema GIS nei computer del centro) e avvisa il personale in caso di anomalie.

L’IMPLEMENTAZIONE

CAE ha installato sei stazioni complete, ciascuna dotata di una termocamera HD/a luce visibile Flir Triton™ Serie PT, una stazione meteorologica e un array di energia solare. Ogni stazione dispone anche di un sistema di trasmissione costituito da una rete di comunicazione a microonde appositamente progettata, oltre a una rete di backup sulla banda UHF e GPRS.

"Ogni stazione copre un raggio di circa 15 chilometri", spiega Papandrea. "La rete completa, che include anche due ripetitori, ci consente di monitorare l'intera area della Murgia superiore. Grazie alla nostra esperienza nel settore della difesa civile, siamo stati in grado di implementare un sistema ridondante e operativo, senza interruzioni. Sul fronte della ricerca, stiamo collaborando con l’Università della Calabria per continuare a studiare le dinamiche della propagazione degli incendi.”

sono state installate sei stazioni

Sono state installate in totale sei stazioni, ciascuna con una Triton PT-Series HD, una stazione meteorologica, un array di energia solare e un sistema di trasmissione a microonde.

Le termocamere funzionano con movimenti programmati, monitorando il territorio utilizzando l’imaging a infrarossi e a luce visibile. Qualsiasi segno di problema attiverà allarmi visivi e acustici all’interno di un centro di controllo con personale. Gli operatori, che osservano le immagini dal vivo e rivedono i momenti che precedono l’evento, possono quindi decidere se confermare l’allarme e contattare i team dell’area.

RISULTATI

Il sistema termografico integrato ha già salvato migliaia di acri di foresta in tutto il mondo. "Questa è la prima volta che viene implementata in Italia", afferma Papandrea. “I test iniziali confermano che l’autorità regionale ha adottato un approccio innovativo e lungimirante scegliendo la nostra soluzione. Il sistema si è dimostrato affidabile, riducendo al minimo i falsi allarmi e dimostrando che è anche molto efficace nella fase di intervento: infatti, il software consente di prevedere la direzione della propagazione degli incendi, in modo da dirigere l'intervento dei team sul campo".

piattaforma antincendio

Il sistema ha già prodotto risultati eccellenti, salvando le foreste per le generazioni future.

Sebbene la soluzione esistente abbia registrato un successo precoce, il sistema consentirà progressi futuri. Questi potrebbero includere veicoli dotati di termocamere o stazioni di monitoraggio premium dotate di termocamere raffreddate ad alte prestazioni come Triton PT-Series HD.

Contatta un esperto   Scarica il PDF

Back to top