Aumenta la sicurezza e l'efficienza agli incroci con le soluzioni FLIR ITS

Ogni anno, nel mondo, circa 1,24 milioni di persone muoiono in incidenti stradali. È preoccupante constatare che quasi la metà di questi decessi coinvolge gli utenti della strada più vulnerabili: motociclisti, ciclisti e pedoni. Rendere le nostre strade più sicure per i pedoni e ridurre la congestione urbana sono obiettivi importanti per gli urbanisti. I sensori termografici FLIR consentono alle città di regolare dinamicamente l'attraversamento di incroci e di raccogliere dati a supporto della pianificazione a lungo termine delle infrastrutture.

Dare priorità agli attraversamenti pedonali e ciclistici

Camminare, andare in bicicletta e usare i mezzi pubblici: tutti questi comportamenti riducono la congestione del traffico e l'inquinamento atmosferico urbano. Dando priorità agli attraversamenti pedonali, le città possono incoraggiare le persone ad utilizzare questi mezzi di trasporto salutari. Dare priorità agli attraversamenti pedonali significa adottare misure volte ad incrementare la sicurezza ed a ridurre i tempi di attesa, ma gli attuali sistemi a pulsante presentano alcuni svantaggi che impattano il raggiungimento di questi obiettivi.

Da un lato, i ciclisti solitamente non usano i pulsanti, in quanto l'altezza è stata progettata per i pedoni ed è poco pratica per una persona in bicicletta. I pedoni stessi spesso non aspettano il verde se scorgono un'interruzione del flusso di traffico, comportamento che porta ad un uso improprio delle strisce pedonali ed allunga il tempo di fermata per le vetture, aumentando anche l'inquinamento dell'aria.

its-trafione-screenshots.jpg

 FLIR TrafiOne utilizza l'imaging termico e la tecnologia Wi-Fi per regolare i tempi semaforici basandosi sulla rilevazione della presenza di veicoli, biciclette e pedoni.

La rilevazione termica di pedoni e ciclisti consente il controllo automatico del traffico senza la necessità di pulsanti fisici. Le termocamere FLIR sono in grado di rilevare persone e ciclisti 24/7, in tutte le condizioni atmosferiche e di illuminazione. Sono ideali per regolare il controllo semaforico al fine di dare priorità all'attraversamento pedonale durante i periodi di traffico intenso e disporre al rosso il semaforo pedonale non appena il pedone ha attraversato.

Aumentare la sicurezza dei pedoni con i dati

Incrementare la visibilità dei pedoni mediante segnaletica dinamica (ad esempio luci lampeggianti) contribuisce ad allertare i conducenti della presenza di una persona in attraversamento, specialmente i conducenti distratti o che hanno la visuale sulle strisce pedonali ostruita. Analizzando i dati raccolti dalle termocamere FLIR sul comportamento di veicoli e pedoni agli incroci, e monitorando il flusso di persone nel tempo, gli urbanisti possono individuare le strisce pedonali che necessitano di maggiore visibilità.  

traficam2-intersection-control_1.jpg

FLIR ThermiCam V2X raccoglie dati su veicoli, pedoni e ciclisti e comunica queste informazioni ai veicoli o alle infrastrutture abilitate V2X.

Rilevazione in tempo reale e raccolta dati per aumentare l'efficienza del traffico

La raccolta dei dati sul traffico non solo aumenta la sicurezza dei pedoni, ma anche l'efficienza complessiva degli incroci. L'uso di spire induttive interrate per rilevare il passaggio di veicoli è una tecnica comunemente adottata, ma questo metodo presenta diverse limitazioni, in quanto le spire sono difficili da installare e devono essere sostituite ogni 3-5 anni.

La rilevazione in superficie con termocamere è un'alternativa versatile al rilevamento con spire induttive. Le termocamere FLIR sono facili da installare sull'infrastruttura esistente per acquisire una panoramica completa di un intero incrocio. Queste prestazioni consentono alle città di ottimizzare il controllo semaforico in tempo reale e di raccogliere dati per l'analisi e la pianificazione del traffico.

V2X a prova di futuro

V2X è l'acronimo di vehicle-to-everything, ossia comunicazione tra veicolo ed ambiente circostante. Fornisce nuove opportunità per aumentare ulteriormente la sicurezza agli incroci. Le soluzioni FLIR sono sviluppate attorno al concetto V2I, ossia comunicazione tra veicolo e infrastruttura, rendendo il software e l'hardware compatibili con queste soluzioni man mano che verranno adottate in futuro.

its-trafisense-thermal-lights.jpg

 FLIR TrafiSense rileva veicoli e biciclette agli incroci e nelle immediate vicinanze, consentendo il controllo maggiormente dinamico dei cicli semaforici.

Mentre per evitare gli incidenti molte soluzioni V2X richiedono che la tecnologia sia integrata in tutti o nella maggior parte dei veicoli in circolazione, le città possono comunque sfruttare la tecnologia in altri modi significativi. I mezzi di trasporto pubblico ed i veicoli di emergenza possono essere dotati di sistemi a bordo in grado di comunicare con i controlli semaforici, per dare priorità ai mezzi pubblici se viaggiano in ritardo o di liberare la strada per un'ambulanza.

Le città del futuro avranno bisogno di soluzioni a prova di futuro: sensori che comunicano tra loro, che analizzano i dati per migliorare il flusso del traffico e che funzionano 24/7 per ridurre gli incidenti stradali. I sensori termici funzionano giorno e notte in tutte le condizioni atmosferiche, sono in grado di identificare pedoni, ciclisti e veicoli a lunga distanza e sono facili da configurare e installare. Approfondisci le soluzioni per il traffico FLIR.

Back to top