FLIR presenta la prima termocamera OGI raffreddata portatile ad alta definizione per le ispezioni di impianti petroliferi e del gas

WILSONVILLE, OR, 12 febbraio 2019 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha annunciato oggi FLIR GF620, la prima termocamera portatile ad alta definizione (HD) per la rilevazione ottica di gas (OGI). Progettata per i professionisti del settore Oil & Gas, la termocamera GF620 stabilisce un nuovo standard per il rilevamento e la visualizzazione di perdite invisibili di idrocarburi, come il metano e i composti organici volatili (COV) comuni. Con quattro volte i pixel dei modelli precedenti, la risoluzione HD della GF620 aiuta gli ispettori a rilevare le emissioni fuggitive di idrocarburi a maggior distanza di sicurezza di quanto sia possibile con termocamere OGI a bassa risoluzione.

La nuova GF620 è la termocamera OGI FLIR con la più elevata risoluzione. Dotata di un sensore a infrarosso 640x480, la termocamera è calibrata per misurare la temperatura, e consente di valutare il contrasto termico tra il gas e lo sfondo e di regolarlo per migliorarne la visibilità. La FLIR GF620 è inoltre dotata dell'esclusiva modalità ad alta sensibilità FLIR, che accentua il movimento del pennacchio migliorando la capacità di rilevazione delle fughe di gas nelle scene a basso contrasto.

La GF620 introduce anche la modalità Q-Mode, un preset automatico da utilizzare con il sistema opzionale di quantificazione del gas QL320 della Providence Photonics. Questo sistema quantifica le perdite di idrocarburi con misurazioni di massa o volumetriche e colorizza le emissioni per agevolarne la valutazione. La modalità Q-Mode della GF620 ottimizza il trasferimento dei dati dalla termocamera al software QL320, per poter scaricare un video acquisito sul campo e elaborarne il contenuto 

La GF620 è un modello ergonomico che consente di condurre ispezioni in sicurezza alla ricerca di eventuali emissioni fuggitive, comodamente e senza affaticamento anche dopo lunghe ore di utilizzo. Le squadre di manutenzione potranno inoltre utilizzare la funzione di misurazione di temperatura per ispezionare componenti elettrici e meccanici e rilevare eventuali segni di usura o potenziali guasti.

FLIR GF620 è disponibile in tutto il mondo presso i distributori autorizzati FLIR. Per ulteriori informazioni, visitate www.flir.com/GF620.

                                            -###-

Informazioni su FLIR Systems, Inc.

Fondata nel 1978 e con sede a Wilsonville, Oregon, FLIR Systems è il leader mondiale nella produzione di sistemi basati su sensori che migliorano la conoscenza ed il livello di consapevolezza, contribuendo a salvare vite umane, a migliorare la produttività ed a proteggere l'ambiente. I suoi 3.700 dipendenti condividono e alimentano la visione FLIR “The World's Sixth Sense”, sfruttando l'imaging termico e le tecnologie complementari per fornire soluzioni innovative e intelligenti per la sicurezza e la sorveglianza, il monitoraggio ambientale e delle condizioni, le attività ricreative all'aperto, la machine vision, la navigazione e la rilevazione avanzata di minacce. Per maggiori informazioni, visitate www.flir.com e seguiteci su @flir.

Back to top