独自の統合を構築
United VMS SDKは、United VMSを外部システムやハードウェアデバイスと統合し、カスタムアプリケーションを構築する機能を提供します。
以下のフォームに記入して、パートナーになり、ドキュメント、ソースコードサンプル、および統合を開発するためのライセンスされたデモUVMSシステムを含むSDKパッケージを入手してください。お客様のパートナーシップの種類に応じて、統合開発の取り組みをサポートし、さまざまなマーケティング上のメリットを提供します。
United VMS SDKには、次の2つの主要部分があります。
- 任意の.NET言語で書かれたプログラムがUnited VMSと対話できるようにする.NET API。
- C# .NET SDKクライアント側をインストールしなくても、プログラムがUnited VMSと対話できるようにするHTTP API。
今すぐ開始する
カスタムソリューション、既存の統合、またはUVMS SDKの詳細については、以下のフォームを送信してください。フリアーシステムズの専門家が適時ご連絡いたします。
ご存知でしたか? SDK APIは、コア製品自体によって使用され、United VMSソフトウェアの不可欠な部分です。その結果、SDKはコア製品と同じくらい堅牢で、頻繁に更新されます。新しいコア製品機能には、新しいSDK APIが付属しています。
Did you know? The SDK APIs are used by the core product itself and are an integral part of the United VMS software. Consequently, the SDK is as robust and as frequently updated as the core product. New core product features are accompanied by new SDK APIs.