Como a Apliter Termografía e a FLIR estão aprimorando a vigilância vulcânica em La Palma com a tecnologia de detecção de gás de ponta


Quando o vulcão Cumbre Vieja irrompeu em La Palma em 2021, deixou mais do que apenas uma paisagem com cicatrizes, criou desafios contínuos para a segurança pública e o monitoramento ambiental. Mesmo depois que a erupção terminou, a ilha continuou a enfrentar ameaças invisíveis, como emissões de dióxido de carbono (CO2), que podem se acumular perigosamente em áreas baixas.
Reconhecendo a necessidade de uma solução de monitoramento mais avançada, o National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional - IGN) recorreu a novas tecnologias para fortalecer seus esforços de vigilância vulcânica. Insira a câmera de imagens ópticas de gás (OGI) FLIR G343, fornecida pela Apliter Termografía.
Mesmo que a erupção tenha acabado, os riscos não desapareceram. O dióxido de carbono, um gás invisível e inodoro, continua a representar uma ameaça séria. Em ambientes vulcânicos como La Palma, o CO2 pode se acumular despercebido em depressões e espaços mal ventilados, deslocando oxigênio e criando situações de risco à vida para comunidades locais e cientistas em terra.
Os sintomas da exposição ao CO2, como tontura, desorientação e até mesmo perda de consciência, podem ocorrer rapidamente. No entanto, antes da chegada da FLIR G343, as ferramentas de detecção em tempo real eram limitadas, forçando os pesquisadores a confiar em métodos mais lentos e menos eficazes.
A IGN precisava de uma maneira de detectar concentrações perigosas de CO2 imediatamente e agir rapidamente, e eles encontraram sua resposta com a geração de imagens ópticas de gás.

Imagem 1: Detecção de gás em áreas de La Palma usando uma câmera OGI. Fonte: Termografía de Aplito
Para ajudar a preencher essa lacuna crítica, a Apliter Termografía forneceu à IGN a FLIR G343, uma câmera termográfica especializada criada para detecção de gás. Ao contrário dos métodos tradicionais de detecção que exigem amostragem de ar e análise de laboratório, a G343 pode visualizar vazamentos de gás em tempo real, diretamente no campo.
Isso significa decisões mais rápidas, melhor proteção e monitoramento científico mais eficiente, tudo sem enviar as amostras de volta ao laboratório e esperar pelos resultados.

Imagem 2: O Diretor Adjunto da IGN e o Diretor Comercial da Apliter apresentando a FLIR G343.
Quando o diretor comercial da Apliter Termografía viajou para La Palma para entregar a câmera pessoalmente, os pesquisadores da IGN viram a diferença imediatamente. Durante os testes de campo, eles testemunharam em primeira mão como a FLIR G343 poderia identificar pontos quentes perigosos de CO2, ajudando-os a trabalhar de forma mais segura e eficiente em ambientes pós-erupção.
Carmen López, diretora adjunta de estudos geofísicos, alertas e vigilância do observatório geofísico nacional, elogiou a tecnologia:
“Nenhum observatório de vulcão tem uma ferramenta de vigilância de vulcões tão poderosa quanto esta câmera”, observou ela.


A adição da FLIR G343 transformou a forma como a IGN monitora a paisagem vulcânica de La Palma. Agora, os cientistas podem coletar dados em tempo real com mais segurança e responder mais rapidamente às mudanças, melhorando a segurança pública e a pesquisa científica.
Esta história de sucesso destaca como a tecnologia e a experiência podem se unir para gerenciar os riscos naturais de forma mais eficaz. A parceria entre a Apliter Termografía e a FLIR mostra um forte compromisso com o avanço da segurança e da inovação, especialmente em ambientes de alto risco, como regiões vulcânicas ativas.