De zero adivinhação a zero interrupções: Como a Flir e a Hi-Tech permitiram a transformação inteligente de subestações da NALCO


Confiabilidade é tudo em ambientes industriais de alta demanda, e em nenhum lugar isso é mais crítico do que em uma fundição de alumínio.
Na fábrica da NALCO em Angul, a equipe de engenharia estabeleceu um objetivo claro e ambicioso: eliminar interrupções não planejadas, alcançando visibilidade contínua em seu pátio de manobras de 220kV. Nesse ambiente, mesmo uma interrupção momentânea da energia pode interromper a produção, danificar equipamentos e resultar em perda financeira significativa.
O que era necessário não era simplesmente inspeções mais rápidas, mas uma mudança fundamental na forma como os ativos eram monitorados. A equipe precisava de uma maneira de ir além das verificações periódicas em direção à percepção contínua e preditiva, uma solução que pudesse detectar problemas precocemente, reduzir a dependência de intervenção manual e melhorar a segurança minimizando a exposição a áreas de alta tensão.
Ao implantar imagens térmicas e análises inteligentes sempre ativas, a Flir ajudou a converter o pátio de manobras da NALCO em um “Smart Yard” orientado por dados, onde ativos críticos são monitorados em tempo real e os riscos são identificados antes que se agravem.
Com a solução da Flir em vigor, a NALCO alcançou:
A mudança para o monitoramento automatizado de condições permitiu que a equipe se afastasse da manutenção reativa para operações preditivas, orientadas por percepções, oferecendo confiabilidade operacional e economia de custos de longo prazo.
![]() |
![]() |
Antes de implementar a tecnologia Flir, a manutenção dependia de inspeções térmicas manuais e periódicas. Embora úteis, essas inspeções forneceram apenas instantâneos da condição de um ativo, deixando longos períodos em que as falhas poderiam se desenvolver despercebidas. Os problemas podem surgir imediatamente após uma inspeção e permanecer não detectados até o próximo ciclo, aumentando o risco de falha inesperada.
As inspeções manuais também introduziram preocupações de segurança. Os engenheiros precisavam avaliar diretamente os componentes de alta tensão, expondo-os a condições perigosas e risco operacional.
Fatores ambientais tornaram a detecção ainda mais difícil. A alta umidade e as condições operacionais adversas contribuíram para a corrosão e anomalias térmicas que muitas vezes eram invisíveis durante as verificações de rotina.
Juntas, essas limitações significavam que mesmo regimes de inspeção bem gerenciados não podiam fornecer o nível de certeza necessário. Sem o monitoramento contínuo, o aviso antecipado simplesmente não era possível.
Para enfrentar os desafios de manutenção da NALCO, Flir trabalhou com o parceiro Hi-Tech para implementar um Sistema de Monitoramento Contínuo de Condições adaptado às suas necessidades operacionais, projetado para fornecer visibilidade total em infraestrutura elétrica crítica.
A solução integra câmeras térmicas fixas Flir Axxx, unidades automatizadas de panorâmica/inclinação e software avançado de monitoramento em um sistema unificado. Transformadores, disjuntores e pontos de conexão importantes em todo o pátio de manobras agora podem ser monitorados continuamente graças ao novo sistema.
|
Câmera Flir Axxx-Series |
Caixa PT |
Local de instalação |
A abordagem da Flir vai além da imagem, ela se concentra em fornecer percepções acionáveis.
As câmeras termográficas de alta resolução detectam até mesmo pequenas variações de temperatura, permitindo a identificação precoce de possíveis falhas.
As unidades de panorâmica/inclinação automatizam as rotinas de inspeção, garantindo um monitoramento consistente e repetível sem depender de processos manuais. Ao mesmo tempo, o software inteligente da Flir mapeia cada ativo e rastreia continuamente os dados de condição.
Quando os limites de temperatura são excedidos, o sistema identifica imediatamente o componente afetado e aciona alertas. As equipes de manutenção recebem notificações em tempo real, permitindo que respondam rapidamente e evitem o escalonamento.
A combinação de detecção, automação e análise contínuas permite que os operadores façam a transição de fluxos de trabalho baseados em inspeção para monitoramento preditivo de condições.

O valor real da transição para o monitoramento contínuo e automatizado está em como ele muda as operações diárias.
Para a equipe da NALCO, o que antes era um processo manual e reativo agora é automatizado e orientado por percepções. Com monitoramento contínuo e alertas instantâneos, os engenheiros podem identificar problemas mais cedo, priorizar atividades de manutenção e reduzir a probabilidade de falhas inesperadas.
Ao mesmo tempo, a necessidade de o pessoal operar em ambientes de alto risco foi significativamente reduzida, apoiando condições de trabalho mais seguras.
O resultado é uma abordagem mais eficiente e proativa para o gerenciamento de ativos, que melhora a confiabilidade e a segurança, apoiando a produção ininterrupta.
Ao permitir o monitoramento térmico contínuo, a Flir ajudou a NALCO a redefinir a forma como a infraestrutura crítica é gerenciada.
Em vez de depender de inspeções periódicas e respostas reativas, o pátio de manobras agora opera como um sistema preditivo orientado por dados, onde riscos potenciais são identificados precocemente e abordados antes que afetem as operações.
Essa transformação demonstra como as imagens térmicas podem ir além da inspeção, fornecendo inteligência acionável, melhorando a segurança e gerando resultados de negócios mensuráveis.
Na Flir, a meta é simples:
Trabalhe com parceiros como a Hi-Tech para ajudar os operadores industriais a passar da incerteza para o controle, transformando a adivinhação zero em interrupções zero.