Capturar a tempo os vazamentos de ar ocultos evita incidentes graves e economiza custos em uma fábrica farmacêutica


Uma empresa farmacêutica global descobriu que a câmera acústica é um método de manutenção preditiva confiável, rápido e fácil de usar para detectar vazamentos de ar ocultos na área da fábrica.
Vazamentos de ar são um problema comum em ambientes industriais. De acordo com estudos sobre vazamentos no sistema de ar comprimido, a taxa média de vazamento é de cerca de 25%, mas algumas instalações estão perdendo até 80% de seu ar comprimido. Se não forem detectados e resolvidos a tempo, esses vazamentos podem resultar em custos adicionais, interrupções não planejadas e até mesmo possíveis riscos à segurança. Os locais especialmente propensos a vazamentos de ar em fábricas e instalações de produção incluem tubulações, canos, válvulas e vãos de equipamentos, onde eles geralmente são invisíveis a olho nu e rastreáveis apenas com equipamentos especializados de monitoramento de condições.
Uma grande empresa farmacêutica e de biotecnologia internacional estava preocupada com os vazamentos de ar comprimido e procurava por uma solução eficaz e fácil de usar para detecção oportuna. Como a lista de exigências da empresa para a detecção de vazamentos incluía velocidade, precisão e confiabilidade, eles decidiram experimentar uma câmera acústica para conduzir inspeções de válvulas e detecções de vazamentos para localizar vazamentos de ar comprimido, vapor, gás e vácuo em suas instalações. A empresa ficou impressionada com a eficácia com que o dispositivo conseguiu detectar os vazamentos ocultos, verificando grandes áreas de uma vez só. O dispositivo não só conseguiu identificar a localização exata do vazamento, como também forneceu cálculos de tamanho e custo, o que permitiu que a empresa fizesse planos baseados em dados para a manutenção e reparos de seus equipamentos.

Câmera de imagem acústica FLIR Si124
Com o uso de uma câmera acústica, como a FLIR Si124-LD Plus, para seu regime regular de manutenção preditiva, a empresa farmacêutica pode evitar possíveis problemas de segurança e garantir a continuidade de suas operações, detectando vazamentos de ar e gás na área da fábrica. Além dos benefícios óbvios de economia de tempo, custo e energia, a empresa ficou surpresa com a facilidade de integração do dispositivo no ciclo de manutenção, bem como a necessidade de treinamento mínimo.

Vazamentos são uma fonte significativa de energia desperdiçada em sistemas de ar comprimido.

FLIR Thermal Studio Suite com o plug-in Si-Series
Para obter mais informações sobre as câmeras termográficas ou sobre esta aplicação, acesse www.FLIR.com/si124